ゼロエミッションの未来が今始まる:Werner Enterprisesとカミンズが、カミンズの新しい15リットル天然ガスと15リットルの水素内燃機関を統合するコラボレーションを発表

世界の電力ソリューションプロバイダーであるWerner Enterprises(Nasdaq: WERN)とCummins Inc.(NYSE: CMI)は、最近発表されたカミンズの15リットル天然ガスと15リットルの水素内燃機関の車両への検証と統合を開始すると発表しました。カミンズは、2022年後半に、15リットルの天然ガス製品を皮切りに、これらの新しいパワートレインをヴェルナートラックに搭載する予定です。
カミンズのエンジン事業部担当バイスプレジデント兼社長のスリカーント・パドマナバン氏は、「Wernerはカーボンフットプリントの削減に焦点を当てた輸送リーダーであり、複数の電力ソリューションを使用して低炭素オプションを正常かつシームレスに提供できるよう、カミンズ独自の立場にあります。当社のソリューションには、最新のヘビーデューティー天然ガスエンジンと、現在開発中のヘビーデューティー水素ICEエンジンが含まれます。カミンズは、先進的なディーゼル、天然ガス、水素、電動化に至る幅広いパワートレインソリューションにより、お客様の特定のビジネスニーズとサステナビリティ目標を今日満たす複数のオプションを提供することができます。次世代のカミンズパワートレインは、ゼロエミッションの未来に向けて切り替える明確な道筋を提供します。"
Werner Enterprisesの会長兼社長兼最高経営責任者であるデレク・レザーズ氏は、「カミンズが提供する選択肢は、サステナビリティと二酸化炭素排出量の削減に関する当社の長年の取り組みと一致しています。"彼らは、環境への影響を最小限に抑えるためにテクノロジーを使用する上で私たちが優先していることを理解しています。今、積極的に活動することで、私たちは皆のためにより良い未来を確保しています。そして、私はこの協力的な取り組みを楽しみにしています。
「このコラボレーションは、両社の幅広い経験と専門知識を組み合わせて、Wernerの保有車両に安全で信頼性の高いソリューションを提供することで、サステナビリティと運用目標を達成するとともに、カミンズの重要な運用・パフォーマンスデータを提供し、製品の提供を最適化するのに役立ちます」と、バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのエイミー・ボアガーは述べています。 カミンズの北米。"これらのコラボレーションにより、カミンズの技術を改良・最適化し、多様な市場におけるゼロエミッションの商用輸送ソリューションへの移行をより迅速に行うことができます。"
2021年15月に発表された10リットルの天然ガスエンジンは、カミンズ Eaton Automated Transmission Technologies Endurant HDトランスミッションとカミンズ燃料供給システムと組み合わせることで、天然ガスパワートレインを専用に組み込んで完全に統合することができます。その他のトランスミッションの組み合わせは、特殊な用途向けに発売予定です。15リットルエンジンは、最大500馬力と1,850 ft-lbsのトルクを発揮しますが、2024年カリフォルニア州または環境保護庁の排出基準を満たす選択的触媒還元(SCR)は必要ありません。再生可能天然ガス(RNG)を使用した場合、潜在的にカーボンネガティブなソリューションを提供します。
水素エンジンは、車両と機器の統合に慣れ親しんだ機械駆動線を引き続き使用することで、OEMやエンドユーザーに適応性の利点を提供します。これは現在のパワートレインを映し出す一方で、アプリケーションのニーズを満たす電力と能力を提供し続けています。
さらに、15リットルの水素エンジンは、カミンズ製の電解槽が製造したゼロカーボングリーン水素燃料を使用することができます。再生可能水素生産への世界的な投資は、カミンズの燃料電池またはエンジン電力を利用して、水素を搭載した保有車両を配備する機会を増やします。
Werner Enterprises, Inc. (Nasdaq: WERN) delivers superior truckload transportation and logistics services to customers across the United States, Mexico and Canada. With 2020 revenues of $2.4 billion, an industry-leading modern truck and trailer fleet, over 13,000 talented associates and our innovative Werner EDGE technology, we are an essential solutions provider for customers who value the integrity of their supply chain and require safe and exceptional on-time service. Werner provides Dedicated and One-Way Truckload services as well as Logistics services that include truckload brokerage, freight management, intermodal and final mile. As an industry leader, Werner is deeply committed to promoting sustainability and supporting diversity, equity and inclusion. More information can be found at www.werner.com.
Cummins Inc. は、電力技術の世界的リーダーであり、電力ソリューションの幅広いポートフォリオを設計、製造、販売、およびサービスする補完的なビジネス セグメントの企業です。同社の製品は、内燃機関、電気およびハイブリッドの統合パワー ソリューションと、フィルター、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、エア ハンドリング システム、自動変速機、発電システム、マイクログリッド制御、バッテリー、電解槽、燃料電池などのコンポーネントに及びます。カミンズはインディアナ州コロンバス (米国) に本社を置き、1919 年の創業以来、約 59,900 人の従業員を雇用し、健全なコミュニティにとって重要な3 つのグローバルな企業責任の優先事項(教育、環境、機会の平等)を通じて、より豊かな世界を実現することに取り組んでいます。 Cummins は、自社所有および独立系のネットワークを通じて、顧客にオンラインでサービスを提供しています。 ディストリビューターの場所、および数千の世界中のディーラー拠点で、2021年 には 24 億ドルの売り上げで約2.1億ドルを稼ぎ出しました。