カミンズ、GTA855GCEとG855GCEの発売でガス圧縮製品を改善

インディアナ州コロンバス

カミンズ、GTA855GCEおよびG855GCEガス圧縮エンジンのマーフィーエンジン統合制御システム™(EICS)の提供を発表し、GTA855GCEの大幅な運用改善と電力アップグレードを提供

グローバル電力リーダーであるCummins Inc.(NYSE: CMI)は、ガス圧縮用途向けにGTA855GCEおよびG855GCEエンジンを発表しました。

この2つの業界で確立された高性能天然ガスエンジンは、セットアッププロセスの簡素化や広範な診断など、新しいマーフィー制御システムでより効率的になりました。1800 rpmで最大286(213-kW)の範囲を持つGTA855GCEは、新しい統合により10%以上の出力向上を実現します。どちらのエンジンも世界最高水準のサポートにより、メンテナンスコストを最小限に抑え、アップタイムを最大限に延ばします。

カミンズの石油・ガス市場担当セグメントディレクター、パトリシオ・エスコバー氏は、「アップタイムと信頼性が非常に重要なエネルギー産業において、EICSを統合したGTA855GCEおよびG855GCEエンジンは、お客様にスタートアップと運用の経験を向上させます。」と述べています。「エンジンは、実績のあるエンジン性能と世界クラスのサービスネットワークにも頼っています。"
 
エンジン制御モジュール(ECM)1つで点火、空燃比コントローラ、速度制御機能を組み合わせたマーフィーエンジンインテグレーテッドコントロールシステム™(EICS)を工場出荷時に統合することで、従来のモデルよりも電力とパフォーマンスが向上しています。EICS容量放電点火システムは、スマートコイル技術を採用し、超信頼性のスパークデリバリー、個々のシリンダー診断、ノック検知機能を備えています。

実績のあるコンポーネントと革新的な制御技術を統合することで、最高の信頼性、耐久性、効率性を備えた上流圧縮が可能なエンジンが生み出され、ガスの流れを最小限のメンテナンスコストで維持します。

ワールドクラスの機能

GTA855GCEおよびG855GCEは、EICSエンジン制御システムに加えて、リッチバーン三元触媒用途に使用される最適化された高温バルブ、バルブシートインサート、ガイドにより、吸気と排気の流れを最適化します。どちらのエンジンも、最小限の調整で幅広い燃料組成に対応します。潤滑システムには、フルフロー式とバイパス式のオイルフィルターを組み合わせた大容量のオイルパンが含まれています。ドレン間隔を延長し、メンテナンスコストを削減します。これらのエンジンの冷却は、アフタークーラーとジャケット水冷回路を分離した2ポンプ、2ループシステムによって提供され、インテークマニホールドの温度を下げ、出力を向上させます。クーラントフィルターは腐食の可能性を排除します。空燃制御は直動式のレギュレーターアセンブリで管理し、速度制御では電子調速機を使用して回転数を安定させます。オプションの入力により、吸引または吐出圧力を監視および制御することができます。カミンズGTA855GCEおよびG855GCEの詳細については、cummins.com をご覧ください。
 

###

カミンズについて

Cummins Inc., a global power technology leader, is a corporation of complementary business segments that design, manufacture, distribute and service a broad portfolio of power solutions. The company’s products range from internal combustion, electric and hybrid integrated power solutions to components including filtration, aftertreatment, turbochargers, fuel systems, controls systems, air handling systems, automated transmissions, electric power generation systems, microgrid controls, batteries, electrolyzers and fuel cell products. Headquartered in Columbus, Indiana (U.S.), since its founding in 1919, Cummins employs approximately 73,600 people committed to powering a more prosperous world through three global corporate responsibility priorities critical to healthy communities: education, environment and equality of opportunity. Cummins serves its customers online, through a network of company-owned and independent distributor locations, and through thousands of dealer locations worldwide and earned about $2.2 billion on sales of $28.1 billion in 2022. 

メディアのお問い合わせ
ケイティ・ヨーダー
マーケティングコミュニケーションスペシャリスト
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。