ディーゼルエンジンの寿命は?
ディーゼルエンジンは、期待以上に長い寿命を持つ堅牢な機械です。平均的なディーゼルエンジンの寿命は、400,000マイルから1,000,000マイルまで、ガスエンジンの平均寿命は約200,000マイルです。それはどうしてですか。ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンとは異なる設計で、エンジン内により多くのオイルが自由に動く余裕があります。これにより、エンジンのコンポーネントが最適なレベルで長く動作できるようになります。ディーゼルエンジンの耐久性におけるその他の重要な要素は、その全体的な設計と、その用途が他のエンジンと比較して使用される場合です。
ディーゼルエンジンの問題を診断するには?
ディーゼルエンジンの問題は、寿命に大きな影響を与える可能性があります。ディーゼルエンジンのコンプリケーションには、通常の運転中に発生する可能性がある一般的な問題があります。エンジンのトラブルを診断する最も正確な方法は、エンジンメーカーに連絡してソリューションに関する洞察を得る方法です。さらに、ディーゼルエンジンに関するよくある問題をいくつかご紹介します。
- ブラックスモーク:旧式の機関車エンジンの共通の特徴である黒煙は、ディーゼルエンジンに深刻な問題を抱えている明確な兆候です。黒煙の原因としては、インジェクターポンプの故障、EGRバルブの不良、動作温度の低下など、いくつかの原因があります。空気システムをクリーニングすることは、これに対処するための素晴らしい最初のステップですが、最終的には専門家に相談する必要があります。
- ハードスタート: 寒い環境では、ディーゼルエンジンのハードスタートにつながることが一般的です。天候は、エンジンを始動させるハードの問題につながる触媒に過ぎません。始動が困難な場合や始動しない場合は、グロープラグの故障、バッテリーの欠陥、燃料システムの問題などによって発生する可能性があります。
- 汚染された燃料:粘度が高いため、ディーゼル燃料が汚染される可能性が高くなります。水、すす、その他のデブリは、一般的な燃料汚染物質です。給油は簡単な修正ですが、この問題を十分に早くキャッチできない場合は、エンジンを修理する専門家に持ち込む必要があります。
これらのディーゼルエンジンの問題と解決策は、自分で管理することは困難です。エンジンの重大な問題を特定できる場合はいつでも、専門家に連絡するか、メーカーにお問い合わせください。エンジンは固定できますが、正しいのは専門家のみです。業界で信頼されるプロフェッショナルの方は、ディーゼルエンジンに関するすべてのトラブルをカミンズにご利用ください。カミンズのエンジンとサービスはクラス最高です。
ディーゼルエンジンはどのくらいの頻度で修理が必要ですか?
エンジンの性能によって、修理が必要な頻度は異なります。安全な方法として、ディーゼルエンジンは6か月ごとに修理を受ける必要があります。少なくとも、すべてが正しく動作していることを確認するために、年に一度見る必要があります。ディーゼルエンジンの種類や使用目的は、修理が必要な頻度に大きな影響を与えるので、これは具体的なルールではありません。カミンズのサービスマニュアルは、製品の種類に応じたメンテナンススケジュールを提供する優れたリソースです。
ディーゼルエンジンにサービスを提供するもう1つの重要な側面は、変動です。たとえば、1日に数百マイルで動作する長距離トラックでは、ディーゼルエンジンを搭載したパーソナルカーとはサービス/メンテナンスの必要性が異なり、6か月に1回の修理が必要となります。
この変動のもう一つの例は、鉱業用トラックです。彼らは非常に汚れた環境で、ほぼ一日中、何週間も何ヶ月もの間、アマゾンの負荷を運搬するので、メンテナンス/サービスのニーズは、長距離トラックや日常的な商用車とは大きく異なることでしょう。
世界で最もディーゼルエンジンを生み出しているのは誰ですか?
私たちはあなたにヒントを与えることができます、あなたは今、彼らのブログの一つを読んでいます。カミンズの非常に有能なチームは、ディーゼルエンジンの世界をリードするメーカーの一つです。2018年、カミンズはクラス8ディーゼルエンジンの中で最も多くを供給しました。その年、クラス8トラックに使用されたディーゼルエンジンは309,701台あり、カミンズはその38.3%を担当していました。
ディーゼルエンジンの種類は?
ディーゼルエンジンの種類は、最も一般的にサイズによって指定されます。ディーゼルエンジンには、小型、中型、大型の3種類があります。
- 小さな: 小型ディーゼルエンジンは、最大で出力288馬力と分類されます。また、直噴、直列、4気筒、または6気筒のどちらのエンジンでも使用できます。相対的な大きさと電力があるため、小型トラックや自動車に最もよく見られる。3種類のうち、最も多く生産されているディーゼルエンジンです。
- 媒体: ミディアムディーゼルエンジンは、小型エンジンから一歩上を行きます。最大1,000馬力を発揮します。一部のV-8およびV-12エンジンはこのグループに属しています。このエンジンタイプは、高負荷トラックでよく使用されます。
- 大きな: このレベルでは、深刻な電力について議論しています。大型ディーゼルエンジンは、列車、船舶、その他の大型車両や機器に電力を供給するために使用されます。1,000馬力を超える電力で動作します。
最新のディーゼルエンジンはクリーンですか?
ディーゼルエンジンは使用中に煙やすすを放出して汚染することが知られていますが、思った以上にクリーンです。環境保護庁(EPA)規制の良い副産物は、ディーゼルエンジンがこれまで以上にクリーンであることです。より健康で効率的なエンジンが製造されているため、30年以上続く可能性があります。内燃エンジン(ICE)が100%クリーンに動作しないのに対し、クリーンディーゼルの概念は以前からカミンズのような企業で行われてきました。バイオディーゼルは、クリーンな代替案の作成に取り組む一つの方法に過ぎません。カミンズは、他のすべてのエンジンメーカーと共通して、EPA(または他の地域の規制機関)が登録した所定の燃料を満たすエンジンのみを認証しています。
ディーゼルエンジンのデメリットとは?
ディーゼルエンジンを使用することのデメリットについて詳しく説明する前に、まずメリットをいくつか明確にすることが重要だと感じています。彼らが提供する2つの最も魅力的な利点は、ガソリンエンジンよりも耐久性と信頼性が高いディーゼルエンジンです。燃料の点火にスパークプラグは必要ありません。ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンよりも優れた燃費を実現しています。そうは言え、ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンが単に作業を遂行できない車両や機械、その他のプロジェクトに使用されています。
ディーゼルエンジンを使用することの大きな欠点は、ほとんどの人がそれらに関連していることは、その環境への影響です。EPAは、「ディーゼルエンジンからの排出ガスは、作物や木、その他の植物にダメージを与える地上レベルのオゾンの生産に貢献しています。また、酸性雨が発生し、これは土や湖、河川に影響を与え、水、生産物、肉、魚を介して人間の食物連鎖に入ります。"このため、カミンズはディーゼルエンジンのよりクリーンな未来を創造するための新しいイニシアチブに常に取り組んでいます。
ディーゼルエンジンは、特定の状況下で推奨されるオプションですが、使用にはまだいくつかの欠点があります。一つには、ディーゼルエンジンは平均して、ガソリンエンジンよりも燃料費が高いです。上記では、これらのエンジンが30年以上も続く方法について説明しました。つまり、これらのエンジンは、対応するエンジンよりも長く、よりハードに動作し、その結果、コストのかかるサービスが良い作業環境を維持することになります。
ガソリンやディーゼルの長所と短所は、個人や組織の実用化のニーズに大きな差がつくでしょう。大規模なオペレーションを行う場合、ほとんどの場合、大型ディーゼルエンジンを自由に使用することが必要です。どちらの場合も、カミンズのようなメーカーと協力して、お客様のニーズに最適なエンジンを確実に受け取ることができます。
ディーゼルエンジンは再生可能なディーゼルで稼働しますか?
この質問に答えるより簡単な方法は、「ディーゼルエンジンは再生可能なディーゼルで稼働できるのか」という枠組みにあるでしょう。その場合、はい。再生可能なディーゼルは、ディーゼルエンジンでの使用に適しています。B6.7およびL9エンジンの一部の再生可能ディーゼル燃料との適合性を発表しました。このタイプの燃料は、ディーゼルの使用に伴う不利な状況に対処するために、正しい方向への優れた動きです。
カミンズ:ディーゼルを新しい新境地に
私たちは常に製品を最大限に活用する方法を探しています。ディーゼルエンジンには多くの選択肢があることを知っていますが、カミンズのチームほど信頼されているメーカーは他にありません。
当社が提供できるすべての情報については、今すぐお問い合わせください。