Today’s modern diesel engine is an impressive feat of innovation. Cummins Inc. is no stranger to innovation. In fact, the company spends $1 billion annually on research and technology across its product portfolio with 11,000 of the brightest engineers innovating for their customers. Today the company is taking a look at three of the innovations that have shaped the advanced diesel engines that are relied upon by so many different industries.
1. デジタルツール
コンピュータ時代の到来は、多くの産業に革命を起こすとともに、ディーゼルエンジンに多大な影響を与えました。コンピューターコンポーネントをディーゼルエンジンに統合することで、効率と全体的なパフォーマンスが向上しました。ディーゼルエンジンのコンピュータは、点火システム、燃料噴射プロセス、エミッションシステム、トランスミッション、排気システムなどに統合されています。これらの基本的な統合を超えて、コンピュータ技術は、デジタルハードウェア、アプリケーションと機能、モバイルアプリケーション、デジタルハードウェアを追加して、今日の高度なディーゼルエンジンを最適化しました。カミンズは、お客様のカミンズエンジンの寿命を最大限に引き上げるデジタル製品と機能*のフルスイートを提供しています。以下が挙げられます。
● リモートエンジンモニタリング
カミンズは、最新のリモートエンジンモニタリングと高度な分析ツールであるPrevenTech®を提供しています。PrevenTechは®、コネクティビティとデータを使用して機器の健康状態を遠隔から監視し、お客様を業界最大のサービスネットワークに接続することで、トラック、鉱業、船舶、鉄道などのアプリケーションの運用効率を向上させます。
● 予測サービス
カミンズは現在、業界初の予測サービスインサイトを提供しており、特定のコンポーネントが故障する可能性が高い場合にトラック車両やサービス拠点にアラートを発し、実際の故障が発生する前に交換を計画するためのサービス推奨事項を提供しています。この技術はエンジンから直接データを供給し、お客様が予定外でコストのかかるダウンタイムを回避するのに役立ちます。これらの洞察はPrevenTech®から入手でき、Guidanz®、INLINE™、Quickserveオンラインなどのカミンズの純正サービスツールでご覧いただけます。
● 無線能力
過去に、車両のECM(エンジン制御モジュール)ソフトウェアやエンジンのパラメータを更新したい場合は、サービスセンターまたは社内の修理拠点に持ち込む必要がありました。カミンズのアプリケーション OptiTech® を使用して、これらのサービス作業を両方とも無線で完了することができます。OptiTech®は、無線技術を使用して、ECMソフトウェアとプログラムのエンジンパラメータをどこからでもアップデートすることができます。地形の変化、デューティサイクル、運転の好みに合わせて調整することができます。
● 新しいエンジン技術
カミンズは2020年2月、初のコネクティビティ対応のX15エフィシェンシーシリーズエンジンと、フレートライナートラック用の新しいEndurant™ HDパワートレインを発表しました。この革新的な技術には、Acumenと呼ばれるカミンズの高度なエンジンコンピューティングモジュールが含まれていました®。これにより、カミンズのテクノロジープラットフォームに接続され、デジタルアプリへの直接アクセス、空気製品の強化、将来のサービス統合が可能になります。セルラーコネクティビティを通じて情報を安全に伝達できるAcumen®搭載エンジンは、車両がさまざまな環境や様々なデューティサイクルでどのように動作するかをより深く理解します。新しい洞察は、機械学習を強化し、よりカスタマイズされた製品やサービスを提供するために使用されます。
*お使いのエンジンは、カミンズのすべてのデジタル製品と機能の対象にならない場合があります。カミンズの担当者、ご使用の機器のメーカー、またはテレマティクスサービスプロバイダーにお問い合わせください。
2. 排出ガス削減
今日のクリーンディーゼルエンジンは、2000年以前に製造されたエンジンの排出ガスを90%削減しています。排出ガスを削減するという目標は、パフォーマンスを犠牲にすることなく効率を向上させることにつながっています。技術とクリーンディーゼル技術の進歩により、ディーゼルエンジンは改善を続けています。カミンズの重要な排出ガス削減イノベーションには以下が含まれます。
● 最適化されたパワートレイン機能
テクノロジーは、排出ガスの削減を支援する上で重要な役割を果たしてきました。Acumen®とEndurant™ HDを搭載した新しいスマートパワートレインは、燃費を向上させ、排出ガスを大幅に削減します。たとえば、予測ギアシフトでは、カメラ、センサー、および交通データを組み合わせて使用し、今後の道路状況に応じて、車両を積極的にアップシフトまたはダウンシフトします。これによりギアが自動的に交換され、燃料効率が向上し、トランスミッションや関連部品に対する機械的な負担が軽減されます。カミンズのパワートレインには、オンランプブースト、ダイナミックパワー、ヒルロールアウトなどのユニークな機能があります。
● 後処理システム
排出ガス規制は進化し続けています。つまり、旧式ディーゼルエンジンの仕様を持つ商用車は、現在の基準に適合していません。そのため、カミンズは、進化し続けるこれらの規制に対応するため、幅広い後処理技術を提供しています。これらの後処理システムには、炭素を回収・酸化して粒子状物質を90%以上除去するカミンズ微粒子フィルターが含まれています。粒子状物質を取り除くと、排気に一酸化窒素と二酸化窒素がまだ残っています。これらのレベルを下げるために、噴射プロセスでは尿素を導入し、有毒な排出ガスを無害な窒素ガスと水蒸気に変換します。これにより、有害な排出ガスが効果的に除去され、排気からの排出ガスが削減されます。
3. 燃料に依存しないエンジン
ディーゼルエンジンの動作原理に由来するカミンズの燃料に依存しないエンジンプラットフォームは、共通性を念頭に意図的に設計されています。エンジンのシリーズバージョンは、共通のベースエンジンから来ており、ヘッドガスケットの下に同じ部品やコンポーネントの多くを共有しています。ヘッドガスケットの上には、燃料源ごとにコンポーネントが異なり、ディーゼル、天然ガス、水素から選択して、ゼロエミッションへの移行をカスタマイズすることができます。カミンズは、革新性と信頼性の遺産を基に、何百万台ものディーゼルおよび天然ガスエンジンの研究と洞察を活用して、信頼性の高い燃料に依存しないプラットフォームを設計しました。これは業界初であり、この技術アプローチはカミンズの製品ポートフォリオ全体に適用されます。
カミンズ:米国およびその先のディーゼルエンジンの未来を思い描く
常に革新的。これは単なるカミンズのスローガンではなく、デフォルトの設定です。当社は未来が私たちを前進させるのを知っており、追いつくためには、カミンズはその課題に常に対応する必要があります。どんなに良いカミンズが今日であれ、彼らは最高の製品がこれから来ることは分かっています。上記のイノベーションは会社にとってほんの始まりに過ぎなく、先進的なディーゼルエンジンの未来を絶えず再発明することにワクワクしています。カミンズとその未来へのビジョンについてご紹介します。