カミンズの従業員7名が、名誉あるジュリウス・パー・イノベーション賞を受賞

トロフィーを持つ受賞者たち

Cummins Inc.(NYSE:CMI)は、当社で最も権威のある技術賞「Julius Perr Innovation Award」の2022人を受賞しました。23年目を迎えたこの賞は、当社製品の重要な知的財産を開発することで、イノベーションとテクノロジーに優れた実績を示した従業員を表彰するものです。

今年の受賞者は、カミンズの従業員、リチャード・アンシマー、クリシュナ・カマサムドラム、アショク・クマール、Guoqiang Li、Tim Proctor、マイケル・ウィルソン、アレクシー・イェゼレツです。また、Neal Currier、Ed Hodzen、Vivek Sujanも承認されています。

イノベーションについて

最初に受賞した特許は、選択的還元触媒(SCR)に対する硫黄蓄積の軽減に関するものです。

Ancimer、Currier、Kamasamudram、クマール、Yezeretsは、この硫黄の蓄積を監視するだけでなく、再生中のエンジンの動作条件を同期させ、触媒をより速く、より低温で再生する方法を開発しました。彼らの仕事は、Euro IV/V/VI、EPA 2010、Tier IV、高硫黄燃料などのカミンズ製品に採用されており、今後も排出ガス規制に対応する役割を果たし続ける可能性が高いです。

Wilsonは、硫黄燃料の高い地域、特に南米のEuro V製品のサービスチャネルを対象とした別のアプローチを開発しました。彼の発明の重要な特徴は、シリンダーの非アクティブ化を含み、彼の作品はカミンズ以外の特許で何度も引用されています。

2度目の受賞技術として、Hodzen、Li、Proctor、Sujanは、受賞歴のあるイートン・カミンズSmartAdvantageTMパワートレインの一部であるSmartTorque2(ST2)機能を発明しました。この機能は、グレードや重量などさまざまな要因を自動的に感知し、パフォーマンスと燃費に最適なトルクを選択します。この発明は2013年に初めて製造され、2017年以来X15製品の標準製品となっています。

受賞について

この賞は、燃料システム担当バイスプレジデントとして1997年にカミンズを退任したジュリウス・パー博士を表彰するために作成されました。2005年に亡くなったパー博士は、ハンガリーの共産党員を亡くした後、1958年にカミンズに入社しました。インディアナ州コロンバスを自宅に持ち帰り、カミンズのエンジニアとリーダーとして41年間のキャリアをスタートしました。彼の生涯において、彼は186件の特許を与えられた発明家または共同発明家に選ばれ、当社の業界の多くの人にインスピレーションを与え続けています。

2022年のセレモニー

2022年2022月18日に、上級技術リーダー、Perrファミリーのメンバー、10人のPerr Awardの受賞者、ゲストと対面して、Julius Perr Innovation Awards Awards Ceremonsが開催されました。クリシュナ・カーマサムドラム、アショク・クマール、Guoqiang Li、ミハエル・ウィルソンの4人の受賞者が、その賞を受け取ることができました。他の3人の受賞者は出席できませんでしたが、受賞と特別賞は別々に授与されています。

検討委員会

すべての事業部のリーダーで構成される選考委員会のメンバーは、毎年開催され、当社製品に大きな価値をもたらしてきた特許を評価します。2022年には、1,100以上の特許が検討され、最終的な特許賞を受賞しました。2000年以来、この名誉ある賞に選ばれたのはわずか84件で、発明ごとに革新性と信頼性というブランドの約束に価値が加わってきました。

2022年の Julius Perr Innovation Awardを受賞し、2022名の受賞者に改めて祝福を贈呈します。

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

塗装なし?大丈夫。6.7ターボディーゼルエンジンがクリアコーティングを施し、サステナビリティを向上

""

30年以上にわたり、コロンバスミッドレンジエンジン工場(CMEP)はピックアップトラック用のヘビーデューティーディーゼルエンジンを製造し、錆び防止剤でコーティングしてきました。2021年にこのコーティングが不要となり、人気の高いエンジンの製造をよりクリーンにしました。

カミンズのディーゼルエンジンは、いかに洗練された塗装を施したのかもしれませんが、塗装エンジンは常に、ダッシュな外観、クールなスタイル、フラッシュに適したとは限りません。過去にエンジンを製造するために使用されていた材料の最も一般的な供給源は灰色の鉄で、腐食を避けるためにすべてのエンジンモデルに錆防止コーティングを使用する必要があります。コーティングは、エンジンの寿命の延長、コンポーネント、全体的な耐久性に貢献しました。

塗料は保護と優れたスタイルを提供していますが、大量の水や化学廃棄物、エネルギー使用量の増加、天然ガスの排出量の増加から揮発性有機化合物(VOC)の排出まで、環境コストが高くなります。サステナビリティリーダーと工場の製造・サービスエンジニアは、6.7リットルエンジンの材料の多様性の進歩を認識し、そのコーティングプロセスに関する評価を行いました。
2020年の評価を通じて、エンジニアは、コーティング除去がエンジンを過剰な腐食にさらすことはありません。環境への影響なしに同じ品質、能力、耐久性を保証することを検証しました。

実際、10個以下のコンポーネントが酸化の危険にさらされていました。技術の進歩に伴い、今日のほとんどのエンジンは、アルミニウムから鋳鉄まで様々な材料を使用して製造されており、複合部品があちこちに組み込まれています。時間が経つうちに、6.7リットルエンジンはそのコンポーネントとともに進化しました。エンジンの進化により、エンジンの部品や表面の大半が影響を受けなかったため、コーティングプロセスが不要になることは明らかでした。酸化しやすいコンポーネントについて、エンジニアは最終組み立ての前に粉体塗装のように、よりサステイナブルな方法を見つけ、潜在的な暴露から部品を密閉しました。錆び防止コーティングを受ける部品はほんのわずかです。

最新の天然ガス発電機の内部

発電機のレンダリング

カミンズは、お客様に新たに2台の天然ガス発電機「C175N6B」と「C200N6B」を導入します。これらの追加では、C125N6およびC150N6天然ガス発電機と同じQSJ8.9Gエンジンプラットフォームを使用しており、様々な産業用途で人気があります。北米では、ここ数年、天然ガス発電機の市場が増加しています。環境に関する規制と燃料補充の利便性は、お客様が他の燃料タイプよりも天然ガス発電機を選択する理由の一部です。

カミンズの<1MWガス発電機セット&G-Driveのプロダクトマネージャーであるビジェイ・ジャヤプラカシュを招き、カミンズでの経験を紹介し、その2つの新製品をご紹介しました。
 

1. C175N6BおよびC200N6Bの開発におけるあなたの役割は?

製品マネージャーとして、私は顧客と業界のニーズと、お客様やセールスチームとの親密な関係を構築することで、カミンズがそれらのニーズをどのように満たし、提供できるかについて、広範な研究を行いました。当社のチームは、市場で認められている当社の試行錯誤を行ったQSJ8.9Gエンジンの出力を向上させるために、適切な発電機の研究と開発に多大な時間と労力を費やしました。これら2つの新製品により、QSJ8.9Gエンジン発電機の製品ラインアップは125kWから200kWに及びます。

ヘッド ショット

2. この2つの新製品はどこで使用されていますか?

C125N6およびC150N6、C175N6B、C200N6Bと同様に、政府の建物、浄水場、医療施設、商業ビル、公共インフラなどに使用されます。これらの製品は、既存の電力システムに並列運転が必要な場所にも驚くべき追加機能を備えています。並列運転の詳細については、ここをクリックしてください

QSJ8.9Gエンジンでは、C175N6BとC200N6Bが天然ガス燃料で稼働するため、人口の多い地域や都市に適しています。天然ガス発電機のメリットの詳細については、ここをクリックしてください

3.COVID-19パンデミックを通じてこれらの新製品に取り組んで、それを可能にし、成功を収めたチームにはどのようなことを見ましたか?

チームワークと製品をより早く出すことへの献身的な取り組みにより、このプロジェクトが可能になりました。途中で困難がありましたが、工場やエンジニアリング、マーケティングなど、複数のチームで力を入れている皆さんには本当に感謝しています。チームメンバーは、ベータ版のビルド、製品テスト、そしてお客様のためにこの製品を正常に提供するために柔軟に取り組んでいます。チームワークはカミンズの価値観の一つであり、当社のチームはチームワークが達成できる内容を超えて示しました。常に電源を入れる。

4. 新しい175および200kw発電機セットを説明するために使用する一言は何ですか?

電源。C175N6BおよびC200N6Bは、8.9リットルのエンジンを搭載した電力密度で、市場をリードする天然ガス発電機製品です。これまでに、騒音レベル2筐体(73.6(175kW)および74.4(200kW)dbAなど、より小さなフットプリントでこの電力を供給できる製品は他にありません。C175N6BとC200N6Bは、そのフットプリントで市場を変え、お客様に信頼性の高い電力を提供すると信じています。


カミンズのC175N6BおよびC200N6Bは、天然ガスを燃料とした8.9リットルのQSJ8.9Gエンジンを使用しています。これらの2つのノードを持つQSJ8.9Gは、業界の天然ガス発電機セット製品の中で最も高い出力密度を実現します。カミンズは、最先端の技術、専門知識、コミットメントでお客様のニーズをサポートすることに専念しています。

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

無駄を減らした、おなじみのピックアップトラック

手袋の前に立つ従業員ら

パワー、信頼性、耐久性のいずれであっても、RAM 2500および2500ヘビーデューティーピックアップのオーナーの75%がオプションのCummins Inc.6.7Lターボディーゼルを選択します。この伝説的なエンジンの製造は、日々よりクリーンになってきています。

2022年4月、コロンバスミッドレンジエンジン工場(CMEP)の間接材料マネージャー、スヴェン・クレツ氏と継続的改善リーダーであるクレイトン・ジョンソン氏は、埋立地からの廃棄物を流用するニトリルグローブリサイクルプログラムを実施しました。しかし、ニトリルグローブとは何か、これまでの工場のプログラムの影響は?

ニトリルグローブとは?

あなたはおそらく、あなたの医者のオフィス、薬局、または地元の自動車店で、明るい紫色、オレンジ色、または青の手袋を見たことがあります。ニトリルグローブは、多くの食品、工業、化学研究室の環境において、PPEの標準的な練習です。ニトリルコンパウンドを使用した合成ゴム製のグローブは、化学的および耐摩耗性に優れているため、特に人気があります。水、グリース、耐油性があり、長時間働き、有害物質にさらされる職業では、しばしば手袋や乳液のような他の製品よりも、最も優れた選択肢となっています。

CMEPでのニトリルグローブの使い方

工場の従業員にとって、ニトリルグローブは、6.7リットルディーゼルエンジンを検査する中で、有害な化学物質やけがにさらされるからカミンズの従業員を守るための第二の障壁として機能します。従業員は通常、安全上の目的で、より厚い2組の手袋の下にニトリルグローブをベースレイヤーとして使用します。

逆に、従業員が手に持っている可能性のある残留物が製品を汚染するのを防ぎます。

工場の従業員は、厳しい製品品質基準に従う必要があるため、常に手袋を切り替えます。手袋を使用することで、カミンズの従業員と製品の両方を保護しますが、発生する廃棄物は大きくなることがあります。ニトリルグローブは、単独で使用できる PPE アイテムです。最初に使用した後は、表面に残された可能性のある有害物質に対する保護のために再び摩耗することはできません。

ニトリル製のグローブは、そのゴムゴムに比べて生分解性が低いと考えられており、汚染された可能性のある施設で使用されているためにリサイクルされないことがよくあります。そのため、再利用するには危険すぎると考えられます。

1年間で、800人のカミンズミッドレンジエンジン工場の従業員が、ニトリル製のグローブを530例以上使用することができ、約875,000個のグローブに相当します。

ニトリルグローブリサイクルプログラムの影響

Kimberly-Clark Professionalは、消費者および企業の安全、健康、および衛生的な製品の生産に特化したグローバル企業であり、非危険なPEEのリサイクルプログラムを提供した最初の製造業者の一つであり、分解可能なニトリルグローブをリサイクルおよび再利用するために工場と提携しています。

この工場は、2週間ごとにニトリルグローブで満たされたゲイロードを埋め尽くし、障害者や恵まれない労働者に仕事を提供する、Rightcycleの西部バージニア州の非営利団体によって選別されるよう出荷します。使用されている非汚染のグローブは、プラスチック製のペレットに変換され、貯蔵ビン、棚、芝生の椅子などの新製品に作られます。最終的に、コロンバスミッドレンジエンジン工場は、ニトリルグローブのライフサイクルを作り、同時に雇用を創出したとCreutz氏は説明する。

このプログラムが開始されて以来、工場は集まり、1トンのグローブを右サイクルの施設に出荷してきました。工場で年間平均530例のグローブを使用し続けると、毎年約3.75トンの廃棄物が埋立地から流用される可能性があります。

コロンバスミッドレンジエンジン工場は、リサイクルプログラムを通じて材料の循環的なライフサイクルを作成し、施設やオペレーションの廃棄物を減らすことで、カミンズのプラネット2050戦略に含まれる重要な2030の目標を達成することができます。サステイナブルな製造エンジンをお探しのオーナーのために、コロンバスミッドレンジエンジン工場が標準を設定しています。


CMEPの主なサステナビリティイニシアチブの詳細については、ここをクリックしてください

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

ニューメキシコ州の太陽光発電の専門家は、起こり得る暗闇の時代に変化をもたらしています

家庭用発電機

ほとんどの人は、ニューメキシコ州の暑さと高い山の砂漠しか知らないかもしれません。しかし、ニューメキシコにはNM Solar Professionals,LLCのオーナーが住み、オーナーはエレイン・シルバの創始者CFOとAlbert Silva共同設立者兼CEOです。ニューメキシコ州出身のSilvasは、NMの暑さと標高の高さにも耐えうる家庭用およびビジネス用バックアップ電力システムを地域社会に提供してきました。Silvasは、家庭用非常用発電機と太陽光を統合し、手頃な価格の安全な非常用電力を提供しています。

ニューメキシコ州の太陽光発電プロフェッショナル、LLC(NM Solar Pro)は、2016年にニューメキシコ州に設立されました。この会社は、エネルギー発電市場(NG、LP、およびその他の発電を通じた太陽光発電の設計、設置、統合)に独自のポジションを置いています。この地元の家族経営のビジネスは、発電プロジェクトを統合し、発電機の家庭用および小規模ビジネス代理店ネットワークとしてカミンズに加わりました。建設現場では、請負業者と電気工事の免許を取得することで、お客様に最高の設備を提供することは大きなメリットとなります。

NM Solar Professionalsロゴ

もちろん、会社の名前では、カミンズの家庭用および小規模ビジネス用発電機を販売しているとは思えないかもしれません。しかし、太陽産業が記録的なペースで成長する中で、お客様が日々のニーズを満たすのを助けることができる、同様の低コストNG/LP電力システムを検討したのは自然な移行でした。Silvasにとって成功であることが証明されたビジネスの動き。彼らが見つけたのは、ほとんどの住宅所有者が、既存の太陽光発電システムと追加の発電機システムを組み合わせる必要があることに気付いていないということです。NM Solar Prosが完了できる重要なメリット。

ニューメキシコ州のSilvaと同様のトレーニング、ライセンス、バックグラウンドを持つ代理店は多くはありません。バックアップ電力に対する日々のニーズがより高くなっています。その大きな理由の一つは、Silvaが地元の石炭火力発電プラントであるサンファン発電ステーションを閉鎖したことです。これは、Silvaが現地の電気市場の約20%がオフラインに移行すると予測しているからです。残念ながら、サポートのための新しい施設をアップグレードしたり、構築したりする兆候は自治体から見当たらず、解決策が高く求められています。NM Solar Prosは、地域社会にとって欠かせない希望の源であり続けたいと考えています。

Silvaにとって、これはカミンズの発電機を搭載するための極めて重要な瞬間です。Silvaは、1日に10時間の停電が発生する可能性を見据えて、家庭用静音シリーズカミンズ20kw発電機との費用対効果の高い投資について、地域社会と協力し始めました。バックアップバッテリーオプションと比較して、カミンズの家庭用非常用発電機を使用することで、お客様の支出が約50%削減され、電力が50%向上すると見積もっています。

カミンズの代理店として、地域社会を複数の方法でサポートすることができました。

Silvaが言うなら、最も喜びは、システムを使用するためにお客様を訓練し、エネルギーの自由があり、すべての季節を通して長期的かつ短期的な停電を維持できることを知っていることです。地元の電力会社が安心を提供していなくても、お客様が自宅に安全で手頃な価格のバックアップシステムがあることを知っていることを確認することは、彼らに大きな誇りを与えます。

NM Solar Prosは明るい未来を先取りしており、コミュニティのサポートを受けて月々成長しています。2023年、カミンズのNM Solar Prosは、家族が家やビジネスのために電力を確保できるよう支援します。

発電機に取り組む

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。