カミンズとMeritor、アジア太平洋地域でのゼロエミッション戦略に注力

同じ部屋で一堂に会するアジア太平洋地域のカミンズとMeritorの従業員たち

Cummins Inc.は近年、パワートレインの純正企業となり、主要な車軸とブレーキサプライヤーのメリターを買収することで動きを強化しました。

カミンズのアジア太平洋リーダーシップチームは先日、メルボルンでオーストラリアのメリター社の常務取締役であるデービッド・コール氏を含むメリター社員と会いました。カミンズアジアパシフィックの常務取締役、ピーター・ジェンセン=ミュア氏は、「皆さんがカミンズファミリーに加わることを楽しみにしています。

「両社の統合において本当に強いのは、価値観の整合性です。メリターのコアバリューは誠実さ、卓越性、チームワーク、尊敬、そしてカミンズの価値観には多様性とインクルージョン、思いやりがあります。これらの価値観は、点で一致するという点で非常によく似ています。"

Jensen-Muir氏は、カミンズとメリターの統合のもう一つの重要な利点は、特にビジネスの成長が続くことによる、様々なビジネスユニットでのキャリアの機会になると述べた。「今後数年間で、アジア太平洋の従業員が強力でやりがいのあるキャリアパスを築く機会がたくさんあるでしょう」と彼は付け加えました。

宛先ゼロ、2050年までにネットゼロエミッションを達成するカミンズの戦略、重要な論点

カミンズにとって、メリター社の買収により、電動パワートレインソリューションの開発が加速します。Jensen-Muir氏は、「オンハイウェイおよびオフハイウェイのお客様が脱炭素化を未来に向けて進めるお手伝いをするために、私たちは一緒に本当に強い立場にあります。」

特に、メリターの先進的なeパワートレインは、ハイブリッドおよび電動ドライブトレインにおける重要な統合ポイントと見なされており、お客様に市場をリードするソリューションを提供するために不可欠です。

カミンズアジア太平洋のディレクター兼オンハイウェイ担当ゼネラルマネージャー、マイク・ファウラーは、カミンズ・メリターには「地球温暖化に対処する道徳的義務」があると語った。

「今から2050年の間に、当社が現在販売している製品を改善し、内燃機関とドライブトレインを進化させることで、そのライトスイッチイベントを待つよりもはるかに速い速度で排出ガス除去を続けることができます。ゼロエミッション技術の商業化です」と彼は言います。

ファウラー氏は、広範囲にわたる顧客による新技術の採用は、規模を通じてしか達成できないと指摘しました。「カミンズとメリターの統合の利点の一つは、はるかに大きなスケールを達成することができ、ゼロエミッション技術をより迅速に商業化できるということです。"

カミンズは、新製品が以前に購入した製品よりも燃費が良いものとなるよう、現在の燃焼技術に大きな投資を続けます。

将来の数十年を見据えて、Fowler氏は2030-2040年には多くの競合技術が見られると述べていますが、カミンズの予測によると、内燃機関は、先進的なディーゼル、水素、天然ガスを燃料とするかどうかにかかわらず、その10年の終わり近くでピーク体積に達する可能性が高いと予測しています。

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

家庭用非常用発電機 - スマートな技術、スマートな選択

発電機のある家のイラスト

この記事は、カミンズの正規代理店であるBeer Electricのチャック・マクローガティ氏が執筆しました。

スマートフォン、スマートTV、バーチャルアシスタント、スマートサーモスタット、スマートロック、ドアベル。私たちの家にはスマートデバイスが満載です。残念ながら、それらのほとんどは、実行したり再充電したりする電力がなければ役に立たなくなるのです。住宅所有者は、何よりもスマートデバイスを1つ設置することを検討すべき理由:家庭用非常用発電機。

カミンズの正規代理店として、オレゴン州各地にカミンズ QuietConnect™家庭用非常用発電機をたくさん設置しています。悪天候や停電、電力網の老朽化が進む中、バックアップ発電機は価値ある投資だと思います。

これらのスマートデバイスを所有する上で最も良い部分は?オン/オフのタイミングを伝える必要はありません。自動的に実行されます。

一言で言えば、そのプロセスを以下に示します。

カミンズの家庭用非常用発電機を設置する際には、カミンズの自動切り替えスイッチも設置します。この切り替えスイッチは、家庭に入る電力を常に監視します。停電が検出された場合、自動的に電気会社の送電線から一瞬で家を外し、代わりにカミンズの発電機をオンにして家に電力を供給します。発電機は、天然ガスラインまたはプロパンタンクによって供給されます。

カミンズの発電機が家庭に電力を供給している間、切り替えスイッチは引き続き電力会社の送電線を監視します。電力が回復したことを検出すると、自動的に発電機を家庭の電気システムから外し、電気会社を再接続します。

何もする必要はありません。灘。無。発電機と切り替えスイッチがすべての作業を行います。場合によっては、停電に気付かないこともあるかもしれません。窓の外を見て、近所の家が暗い姿を見ると、停電が起きることがあります。

カミンズ正規代理店にバックアップ発電機を専門的に設置し、切り替えスイッチを使用することで、ご家庭に適したサイズの発電機を選択することが重要です。小さすぎると、負荷が家の中のすべてを動かすわけにはいかないからです。大きすぎると、使用すると天然ガスやプロパンが余分に消費されます。

正しいサイズの発電機を選択する最も簡単な方法は、代理店に依頼する方法です。しかし、必要な発電機の量を感じたい場合は、カミンズは、必要な発電機のワット数を計算する上で優れたブログ記事を持っています。または、Cummins.com で発電機のサイズ計算機能を使用することができます。

私たちは、スマートデバイスでいっぱいの世界に生きています。カミンズ QuietConnect家庭用非常用発電機を使って、停電時も稼働を続けることができます。お近くの代理店を探すには、カミンズの代理店検索をご利用ください。オレゴン州にお住まいの方は、(503) 678-3417または[email protected]までご連絡ください。

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

1-800 カミンズ ソフトウェアアップデート

高架の下に駐車中の販売・サービス用トラック

Cummins Inc.(NYSE: CMI)は、1-800-CUMMINSが追加機能としてソフトウェア販売を提供することを発表します。この新機能でサポートされるソフトウェアのスイートには、INSITE、QSOL、PowerSpec、INCAL、Guidanz IAが含まれます。1-800-CUMMINSを通じてこれを利用できるようにすると、お客様のハンドオフを合理化し、ダウンタイムを削減し、お客様が常に応答性の高いプロアクティブなソフトウェアセールスサポートを受けられるようにします。

何が変わるのか?

• 1-800-CUMMINS™の新しいソフトウェアセールスオプション
• レガシー番号へのすべての通話は、1-800-CUMMINS™にリダイレクトされます。

何が同じですか?

• エンジン、発電機、カミンズのデジタル製品に関する部品サポート、製品およびサービスに関する一般的な問い合わせ、サービスプロバイダーの技術支援については、1-800-CUMMINS™までお電話ください。

変更はいつ行われましたか?

• 2022年10月10日(月)

"私たちはお客様に提供するこの新しいサービスに感激しています。これにより、お客様が必要とするサポートをより迅速に受けられるだけでなく、お客様の複雑さを軽減することができます」と、集中管理ソリューションのエグゼクティブディレクターであるGreg Ehlinger氏は付け加えました。"当社の顧客は、ビジネスを動かすために当社を頼りにしており、信頼できるソリューションを、私たちが行っている方法の一つに気を使う専門家が簡単にアクセスできるようにすることです。"

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

カミンズとEDF Renewables社が分散型太陽光発電購入契約を締結

契約調印式

総設置容量16.5 MWpの製造事業体7社をカバーし、施設やオペレーションにおける二酸化炭素排出量を大幅に削減。

カミンズの中国とEDF再生可能エネルギーは、北京で分散型太陽光発電のPurchase協定に署名し、従来のグリッドからの電力消費量を削減し、カミンズの施設および事業における二酸化炭素排出量を削減することを目指しています。カミンズは屋根と地面のスペースを提供し、発電した太陽光発電を消費します。EDF再生可能エネルギーは、太陽光発電装置の投資、設置、運用を担当します。カミンズ担当バイスプレジデントのワン・ニング氏とEDF再生可能エネルギー中国CEOのErwann Debos氏は、双方を代表して契約の締結を完了しました。

EDF is a global leader in renewable energy, including wind and solar. EDF Renewables has profound technical capabilities and service experience in the field of photovoltaic power generation. The partnership will install distributed photovoltaic power generation system at 7 manufacturing entities in Beijing, Wuxi, Wuhan, Chongqing and Liuzhou . With a total installed capacity of 16.5 MW, the project can provide about 280 million kWh of power generation in 20 years, saving about 158,000 tons of carbon emissions. 

「カミンズとEDFが分散型太陽光発電の分野で協力し合い、カミンズがグリーンエネルギー消費を拡大し、プラント事業からの排出ガスを削減する新たな機会を提供できることを嬉しく思います。これは、カミンズが中国地域で2023年までに総電力消費量の10%以上を占める再生可能電力の利用を達成するのに役立ちます。このプロジェクトは、グリーン生産とオペレーションにおける当社の能力をさらに可能にし、持続可能な開発のために私たちを良く位置づけていきます」と、WANG Ning氏は述べています。

現在、屋上ビルを利用して太陽光発電システムを設置することは、企業のお客様が二酸化炭素排出量を削減する非常に効果的な方法です。カミンズとEDFは20年の電力購入契約を締結し、二酸化炭素排出量削減目標と電気コスト削減を同時に達成することができます。

エルワン・デボス氏は署名式で、「カミンズがプラネット2050の戦略的目標を達成できるよう、分散型太陽光発電再生可能エネルギーソリューションをカミンズに提供できることを光栄に思います。EDF Renewablesは、お客様と協力して、企業の低炭素化に関する最先端の統合エネルギー管理ソリューションを提供し、グローバルなエネルギー移行を可能にすることを目指しています。"

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

カミンズの発電機を販売することでメリットがある5つの業種

家庭用発電機について話をするカミンズの代理店

米国のビジネスの90%は中小企業です。彼らは何百万人もの労働者を雇用する、私たちの経済の真のエンジンです。多くの人がサービスを拡大し、収入を生み出し、ビジネスを成長させる新しい方法を探しており、カミンズの家庭用非常用発電機と携帯用発電機は、新たな収益源となる可能性があります。

暗い雲の中に銀色のライニング

AP通信によると、厳しい天候による停電は過去20年間で2倍に増加し、我が国の老朽化した電力網に負荷がかかっています。これにより、停電の頻度と期間が長くなります。このような頻繁な停電は、家庭や他のビジネスにとって信頼性の高いバックアップ電力の必要性を生み出します。中小企業にとって、カミンズの発電機でこのニーズを満たすことは大きなチャンスです。

カミンズ正規代理店になると、どの企業が最も利益を得ることができますか?トップ5を以下に示します。

1. ゼネコン - 氷の嵐、ハリケーン、強風、森林火災、地震などの災害が発生した場合、停電だけがお客様が直面する課題ではありません。多くの場合、修理が必要な財産に物理的な損傷があります。顧客の再建を支援する際、ゼネコンは家庭や企業のエネルギーニーズを見積もり、カミンズの QuietConnect™ 家庭用非常用発電機を追加することを提案する機会があります。お客様が同意した場合、ゼネコンは発電機の販売から利益を得るだけでなく、それを設置する労力も利益を得ています。

2. 電気技師 - 優れた電気技師は、信頼できる情報源です。電子の流れを持つ専門家であるだけでなく、お客様の電気のセットアップをよく知っています。停電が長引いた後、多くの人に「次に電力が出た時に電気を入れておくためにできることはありますか」と尋ねられることがよくあります。カミンズ QuietConnect家庭用非常用発電機を販売・設置する電気技師は、「はい、あり」と言うことができます。家庭用非常用発電機を設置することは、電気技師が提供するもう一つの貴重なサービスです。

3. 暖房 & 冷却請負業者 - 停電時に、家庭や企業のオーナーにとってオフラインでノックされた最も重要なシステムの1つは、冷暖房システムです。長時間熱や涼しい空気なしで行くことは、快適なだけでなく、外の温度が極端であれば危険です。ですから、当然ながら、電力が回復すると、次の停電時にHVACシステムをオンに保つ方法を見つけることが最も心に残ります。冷暖房の請負業者は、家庭や企業に大規模なシステムを設置する専門家であるため、カミンズのS quietConnect非常用発電機を家庭や企業に追加することは、ビジネスに別の利益センターを追加する自然な方法です。

4. オンライン小売業者 - これまで、非常用発電機について議論してきました。発電機を恒久的に設置することに特化していないビジネスにとって、カミンズの携帯用発電機は、お金を稼げる企業でもあります。停電時には携帯用発電機を使用することができますが、携帯性があるため、より小さな作業に適しています。これにより、キャンプ、尾行、建設現場などに最適です。カミンズの頑丈で信頼性の高いカミンズの携帯用発電機は、これらの市場セグメントに焦点を当てた小売業者に最適です。

5. ソーラーパネルインストーラー - ほとんどの家庭用ソーラーパネルは、電力網に直接接続されています。電力が切れると、ソーラーパネルは電力の供給を停止します。ソーラーパネルの設置者は、電気のバックアップ電源として、ソーラーパネルで充電される太陽光発電のバックアップを設置するか、家庭用非常用発電機を設置します。一般的に、太陽光発電のバックアップは家庭用に数時間しか使用できないので、天候に伴う停電が発生しやすい地域では、Cummins QuietConnectなどの家庭用非常用発電機が適しています。

今こそ

バックアップ発電を求める人が増え、カミンズの正規代理店になることで、会社の製品を拡大する絶好の時期となりました。詳しくは、cummins.com/partners/dealers

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。