保有車両オペレーター向けの水素エンジンに関する洞察

商用車の保有車両を管理している場合、水素エンジンや水素燃料電池について読んだり聞いたりしたことがあると思います。燃料電池は長年にわたって長い道のりを歩み、明るい未来を持っています。水素エンジンと水素燃料電池はそれぞれ、今日と数十年先の商業輸送部門の脱炭素化に果たす役割を担っています。水素エンジンに関しては、信頼性と耐久性に加えて、保有車両が考慮すべき重要な洞察が他にもあります。
水素エンジンは身近な技術
水素エンジンを搭載した車両の動力は、通常の内燃機関に水素を送り込むのと同じくらい身近です。
よく、ほぼ定期的に。
水素エンジンは、安全かつ効率的に動作するためには、いくつかの変更が必要です。例えば、点火システムは、点火前やエンジンのノックなどの問題を回避するために、水素専用に設計する必要があります。しかし、エンジン全体とドライブトレインのアーキテクチャ、そして水素エンジンの仕組みはそのままディーゼルとほぼ同じです。1つの例外は燃料システムです。水素は、非常に高圧に耐えるように特別に設計されたガスシリンダーに貯蔵されます。メンテナンス中に安全な水素処理方法を学ぶトレーニングをお勧めします。
水素内燃機関(ICEs)は、他のゼロカーボン燃料ソリューションと比較して、非常に効率的で、総運用コストが非常に高くなります。カミンズの火花点火技術と燃料に依存しないエンジンプラットフォームにより、今日の天然ガスエンジン効率を上回るブレーキ熱効率(BTE)を達成することができます。さらに改良を加え、ディーゼルのような効率も達成可能かもしれません。ハイブリッドパワートレインに水素ICEを組み合わせ、カミンズのADEPTシステムなどの高度な機能を使用することで、効率をさらに高めることができます。
水素エンジンは、排出ガスを削減し、脱炭素化する効果的な方法です。
重要なのは、水素エンジン車両は、潤滑剤の燃焼に起因する微量以外にCO2を放出しません。緑色の水素で走る限り、その運転は二酸化炭素の排出ガスを十分に引き起こしません。
しかし、ニアゼロエミッション車の運用には価格が伴います。これは、すべての低炭素技術に当てはまります。しかし、特定の用途では、高負荷トラックなど、水素エンジンの例がより普及している可能性が高くなります。
水素エンジン車は、いつビジネスに適していますか?
それでは、あなたのビジネスが温室効果ガスの排出量を削減する必要があるとします。水素エンジン車両が適切なソリューションとなるのはいつですか?
まず、燃料戦略が必要です。車両が毎晩中央の倉庫に「家に帰る」フリートは、良い候補者です。水素燃料ポイントは中央デポに設置可能です。このタイプの給油戦略は、多くのCNG車両オペレーターに馴染み深いことでしょう。
車両が数百マイル以内にある配送センターを行き来する傾向がある場合は、同様の給油システムが機能します。
長距離トラックを固定ルートで運行している場合、水素燃料ポイントがルートに沿って設置されている限り、水素エンジンも意味があります。この目的のために、いくつかの企業や政府機関が水素の回廊を構築しています。
1日に2,300マイル以上走行するミディアムデューティーとヘビーデューティーの車両は、現在のバッテリー電気技術よりも水素エンジンの方が優れています。トラックは多くの電力を使っているため、電気トラックには大きなバッテリーが必要です。理論上、より大きなバッテリーは電気トラックの範囲を広げる可能性があります。しかし、これは、貨物スペースの紛失、充電ダウンタイムの増加、資本コストの増加という点で価格が高くなります。一方、水素エンジン車両は、航続距離のペイロード容量を取引することなく、数分で燃料を補給し、ディーゼル車と同様の範囲を達成することができます。
カミンズは、6.7および15リットルのエンジンを含む一連の水素エンジンの開発を進めています。これらのエンジンが完全にテストされ、検証されれば、車両メーカーに提供される予定です。カミンズは、運輸・物流の大手企業であるウェルナー・エンタープライズと協力して、新しい15リットルの天然ガスと水素エンジンの検証を行っています。水素エンジンは、従来のエンジンとほぼ同じ代替品であるため、お気に入りのトラックの水素エンジンバージョンが、今後数年のうちに発売される可能性があります。
最新情報をぜひお届け。以下にご登録いただくと、最新の技術、製品、業界ニュースなどをお届けします。