天然ガスエンジンは、商用車に最適な選択肢です。ディーゼルエンジンよりも静かであり、大気汚染を低減し、特に燃料に関しては、保有車両が運用コストを大幅に削減するのに役立ちます。それでは、保有車両が天然ガスエンジンに切り替わらなければいいのでは?
圧縮天然ガスまたはCNGエンジンは、フリートや商用車の幅広い用途に最適なオプションですが、すべてではありません。
天然ガスエンジンは、ビジネスやミッションのプロフィールに適していますか?天然ガスエンジンの主なメリットといくつかの欠点を紹介し、保有車両にとって天然ガスが実行可能な選択肢である場所を決めるのに役立ちます。
天然ガスエンジンへの切り替え中のミッションの概要とインフラ
現在の天然ガス燃料供給インフラの利用可能性を考えると、現在CNGで最も成功を収めている保有車両は、毎晩基地に戻る車両です。これらは、単一の燃料タンクでルートを完了し、基地に戻り、「フェンスの後ろ」に燃料を補給することができる保有車両です。
シフトの最後に、ドライバーは車を所定のスペースに駐車します。燃料ノズルを車両に接続して家に帰る。次の日、タンクは満タンです。乗合バス、ごみ収集車、都市部の配送トラック、近距離セミトラックなど、中央のデポで効果的に給油できる車両の良い例です。フェンスの給油システムの裏側は、これらの用途に適しています。
現地での給油能力の確立にはセットアップコストがかかりますが、ほとんどの天然ガス燃料サプライヤーは、前払いなしで燃料ポンプを設置するオプションを提供しています。コストは燃料契約に組み込むことができます。これは3年の期間です。これにより、契約期間にわたって安定した燃料コストが得られ、ディーゼル燃料の高コストに比べて大幅な節約になります。これははるかに揮発性です。
大型トラックや長距離トラックの場合、給油はより困難です。主要な州間高速道路沿いの公共の給油所を利用しています。現在、公共のCNGポンプの数はディーゼルポンプの数によって小さいのですが、カミンズといくつかの運送業界のパートナーは、その変化に向けて前進しています。同社は先日、Love's Travel StopsおよびTrillium社と協力して、低炭素・ゼロカーボン燃料およびパワートレインソリューションを強化する計画を発表しました。
また、カミンズは先日、クラス8長距離用に設計された15リットル天然ガスエンジン「X15N」の開発計画を発表しました。X15Nのニュースは、北米の高負荷トラック市場ですでに大きな関心と刺激を与えています。そのため、高負荷トラック(HDT)で2022年の新製品トップ20に選ばれました。
新製品や燃料補給インフラへのこれらの投資により、長距離保有車両の天然ガス車両の統合がより容易になります。
天然ガスエンジンのメンテナンスと安全性に関する考慮事項
給油のニーズを考慮するだけでなく、考慮すべき独自のメンテナンスニーズがあります。
CNGシステムには、高圧、消火、窒息の3つの主な危険があります。燃料タンクに格納されているCNGの名目上の充填圧力は3,600 psiであるため、高圧が主な関心事です。高圧の問題に対処するため、CNGシリンダー以外の高圧CNG燃料システムコンポーネントは定格圧力の4倍に耐えるように設計されており、バーストなしで少なくとも14,400 psiに耐えられます。
CNGシリンダーは、厳格な連邦基準を満たすように作られており、ガソリンやディーゼル燃料貯蔵タンクよりもはるかに頑丈な材料で構成されています。すべてのCNG燃料シリンダーは、充填圧力の2.25倍に耐えるように製造する必要があります。つまり、すべてのCNGシリンダーの最小バースト圧は8,100 psiで、CNG燃料ステーションの燃料供給圧力をはるかに上回っています。
CNGシリンダーが火災や過加圧時に破損するのを防ぐために、圧力緩和装置(PRD)を設置し、指定された温度または圧力で開き、加圧内容物のシリンダーを緩和します。各シリンダーには、これらの必須の安全装置が少なくとも1つ装備されており、多くのシリンダーには2つ以上のPRDが付いています。
すべてのメンテナンス施設をCNG車両のメンテナンスに使用できるわけではありません。液体燃料を使用した車両をサポートする施設には、天然ガストラックのサービスに必要な安全要件とは異なるいくつかの安全機能が組み込まれています。
例えば、ディーゼルトラックにサービスを提供する屋内施設では、液体燃料の蒸気は空気よりも重いため、地上近くの燃料蒸気を捕捉するように設計されたベンチレーションシステムがあります。天然ガスのコンポーネントは空気よりも軽く、天井まで上昇します。つまり、CNGメンテナンス施設では、技術者が危険を及ぼす可能性があることを知らせるために、天井レベルのセンサーとベンチレーションシステムが必要です。また、適切な換気を行うためには消防士の認定を受ける必要があります。これは他の従来のショップと比較しても珍しいことではありません。適切な換気に加えて、CNGサービス施設にはメタン検知器が必要です。
CNG車は、メーカーが推奨するメンテナンス間隔に従って修理することが重要です。これには、営業時間に基づいたスケジュールを使用して、オイル交換が時間通りに行われることを確認する必要があります。また、適切なエンジンオイルを使用することも重要です。カミンズの天然ガスエンジンは、ディーゼルと比較して異なるオイル仕様を使用しています。2018年、カミンズは新しいオイル仕様「カミンズエンジニアリングスタンダード(CES)20092-」を発表しました。これにより、排出間隔が長くなります。
天然ガス燃料ポイントの設定や、施設での天然ガス車両のメンテナンスを考える場合は、これらの変更のコストを見積もっておくと良いでしょう。低い場合、天然ガスエンジンを搭載した車両の経済的メリットは、これらの切り替えコストを上回る可能性があります。
環境目標を達成するための天然ガスエンジンの役割
天然ガスエンジンへの切り替えは、天然ガスエンジンの他の環境サステナビリティの利点を認識することに加えて、商用車保有車両がNOx、粒子状物質、VOCの排出量を削減するための最良の方法の一つです。
しかし、排出ガスを削減することは、すべての車両に同じ大気質のメリットがあるわけではありません。人口の少ない地域で軽く走行する道路で使用されるトラックは、現地の大気質に大きな影響を与えない場合があります。また、重大な劣化を引き起こす可能性も低いです。同じトラックがロサンゼルス港とその地域の物流センターの間でドレージ作業を行っていた場合、その排出ガスが地域の大気質の懸念に貢献する可能性が高くなります。
このため、都市部で業務用車両を運転する企業は、天然ガスエンジンの使用を検討したいと考えるかもしれません。天然ガスへの切り替えは、これらのビジネスが事業を展開する地域社会に利益をもたらします。多くの場合、それらのコミュニティに属しているお客様は、空気の質の向上から最も利益を得るために立ち上がっています。
天然ガスエンジンへの切り替え時に考慮すべき規制
排出ガスを削減することは、地域社会の間で親善を生み出すための素晴らしい方法ですが、時にはコンプライアンスの問題でもあります。一部の地域では、新しい車両の販売と使用中の車両の両方に厳格な排出ガス基準が適用されます。例えばカリフォルニア州では、高負荷ディーゼル車に適用される一連の規則を施行しています。
これらの規則の結果、2023年以降、ディーゼルエンジンを使用するすべてのドレージトラックには、2010以降のエンジンが必要となります。トラックやエンジンに代わる事業がある場合は、排出ガス基準を満たし、燃料費を節約する非常に費用対効果の高い方法となり得るため、天然ガスへの切り替えを検討する必要があります。
環境保護庁(EPA)とカリフォルニア州大気資源局(CARB)の両方で、2024年と2027年にはより厳しい排出ガス規制が実施されています。カミンズX15Nは、これらの排出ガス要件を満たすだけでなく、それを上回る認定を受け、今後数年間にわたってコンプライアンスを確実に達成します。
要約すると、天然ガスエンジンは、保有車両が日々の業務やミッションの概要に大きな影響を与えることなく、総輸送排出量を削減し、運用コストを削減するのに役立ちます。さらに、天然ガスは燃料として、再生可能な未来において重要な役割を果たします。
最新情報をぜひお届け。以下にご登録いただくと、最新の技術、製品、業界ニュースなどをお届けします。