この記事は、カミンズ正規代理店であるA&A Genpro, Inc.が執筆しました。
適切なサイズのカミンズ QuietConnect™非常用発電機を選択することが重要です。発電機のサイズが小さすぎると、家庭のすべての回路に電力を供給することはできません。発電機のサイズが大きすぎると、停電時に必要以上に天然ガスやプロパンが消費され、効率が悪くなります。
家庭用発電機のサイジングはどのように行いますか?さて、あなたはいくつかの計算をする必要があります。
私にこだわって、計算の方法をお教えします。または、計算が自分のものではない場合は、今すぐ救済して発電機サイジング計算機能を使用することができます。
キロ ワット
発電機のサイズはキロワットで、1,000ワットです。ワットとは、機器のエネルギー移動速度の測定値です。電気を引き、1,000で割る家庭内のすべての機器のワット数を増やすと、発電機のサイジングの公式になりますね?まだまだです。
稼働ワット数と起動ワット数の比較
モーター(エアコン、冷蔵庫、サンプポンプなど)のある家庭内の機器には、ワット数と始動ワットの2つの定格があります。これは、モーターが最初に始動するときに余分な電気が必要だからです。稼働後の電力量は少なくて済みます。
ワット数を増やす際には、電動機器の始動ワット数を把握する必要があります。一般的に、起動ワットは稼働しているワットの3倍ですが、確認するには、アプライアンスのラベルを確認する必要があります。
ボルトとアンペアをワットに変換
すべての機器のラベルに、エネルギーの移動速度がワットで表示されているわけではありません。必要な電力をV(ボルトアンペア)と呼ばれるものとしてリストアップすることもあります。これはワットの別の名前です。それ以外の場合は、ボルトとアンペア(その他の電気の測定値)を別々にリストします。ワットを決定するには、電圧倍アンペア(V x A = W)を掛ける必要があります。
拡張の余地
計算を完了する前に、安全性を高める必要があります。将来的には、大型の機器や新しい機器を購入することができます。非常用発電機を購入する前に、これを考慮する必要があります。ご家庭で必要な総キロワット数が決まったら、さらに20~25%追加して、最終的な発電機の負荷計算を行います。
より簡単な計算方法
目安として、発電機サイジング計算フォームをご利用ください。しかし、最も正確なサイジングをするためには、カミンズの正規代理店に予約を入れて、自宅に出て計算を行うのがベストです。最寄りの代理店を探すには、まずカミンズの家庭用発電機代理店検索をご利用ください。
停電への備え
電力のニーズを計算する際には、お住まいの地域で停電が発生する可能性がある期間を考慮することも重要です。ハリケーンの影響を頻繁に受ける沿岸地域にお住まいの場合は、発電機が長時間の停電に使用されることを期待してください。より長い稼働時間のために発電機を準備するには、必ずお住まいの地域の代理店と協力して予防的なメンテナンス訪問をスケジュールしてください。
A&A Genproについて
当社はテキサス州ヒューストンのカミンズ発電機の大手代理店であり、カミンズ発電機やその他の発電機サービスの供給と設置を行ってきた実績があります。A&A Genpro, Inc.は、すべての製造およびモデル発電機の設置とサービスを含む、初の発電機サービスを提供するというビジョンを持って設立されました。GenProの設立者はヒューストン在住の長い年月で、大規模なハリケーンによって生じる課題や生命を脅かす状況を理解しています。発電機会社は、ヒューストンと湾岸地域のコミュニティをサポートするための安全な選択肢を提供するというコンセプトで設立されました。https://aagenpro.com/ のウェブサイトをご覧ください。