油井から車両までの排出プロセスを簡略化

「よく動く」エミッションとは?私たちは、世界がゼロエミッションの未来への行進を続ける中、誰もが知っている話題についてのご質問にお答えします。
商用車の温室効果ガス規制の第1段階はテールパイプの排出ガスに焦点を当てており、この視点から業界には多くの効率が向上しました。低炭素からゼロの燃料が出現し、電力網を介してエネルギーを充電するバッテリー電気パワートレインのような新しい電源が登場したことで、GHG排出量の違いを評価することがより困難になりました。
車輪の効率と排出ガスにはどのような効果がありますか?
GHG排出量の削減を目標とする規制当局は、燃料の生産、処理、流通、使用に伴う燃料またはエネルギー源の量とGHG排出量の両方を数量化する必要があることを認識しました。これは、ホイール比較への井戸の出現でした。
ウェル・ト・ホイールは、エネルギー源の完全なライフサイクルにおけるエネルギー消費量とすべての温室効果ガス排出量を考慮して、効率と排出ガスを評価する最も完全で正確な方法です。
ウェルツーホイールとタンクツーホイールエミッションの比較
車輪からの排出ガスは、燃料のライフサイクル全体で発生するGHG排出量を考慮していますが、タンクツーホイールという用語は、運転中にのみ電源を使用することを指す、車輪に対する井戸の一部です。これらは、かつては規制と評価の礎石であったが、排出ガス全体のストーリーを伝えきれなくなったテールパイプの排出ガスです。
たとえば、バーチャートには、長距離トラック用途の年間GHGをホイールごとにタンクごとに表示しています。タンクからホイールの観点から見ると、BEVパワートレインはゼロエミッションを持ち、ディーゼルを燃料とするほとんどのICEオプションよりも優れていると考えられます。再生可能なバイオ燃料で稼働するメリットはありません。ハイブリッド構成のバーが低いほど、効率が向上し、GHG排出量も削減されます。
パワートレインのオプションの比較は、ウェルとホイールベースで比較すると異なります。ここで重要な要因は、これらの燃料の生産、輸送、流通、使用に関連するGHG排出量があることです。
まず、ICEバーの背が高いことがわかります。これは、石油の抽出、輸送、精錬、流通を占める高さの増加です。さらに、BEVバーはゼロでないものになっています。例えば、米国各地の「平均的な電気」を使ってトラックに電力を供給した場合、ICEからディーゼルで排出されるGHGは、実際には BEV よりも低くなります。カリフォルニア州の環境に優しい電気を使用した場合、BEVは化石燃料を燃料とするディーゼルエンジンに比べてGHG排出量を削減していますが、まだゼロではないです。
再生可能燃料(バイオ燃料)で運転することのメリットは、よく車輪ごとに考えるとはるかに明確です。この例では、バイオ燃料が最も高いGHG排出量を削減していますが、ハイブリッドディーゼルバーの高さはカリフォルニア州のBEEVと同様です。これは、ICEベースのパワートレインのパフォーマンスが向上することで、GHGに大きなメリットをもたらす可能性があることを示しています。

坑井から車輪への排出ガスを削減する技術
GHGの削減に関しては、どの技術がより優れているかではなく、特定の条件やニーズに適したものではありません。レンジ、重量、ダウンタイム、パフォーマンス要件、顧客経済、および関連インフラを考慮して、市場に最適な選択肢を提供する必要があります。このため、カミンズのような企業は、多用途のための複数の技術の開発と改善に取り組んでいます。
先進的なディーゼルエンジンは、燃費を大幅に向上させ、後処理システムを特徴とすることでGHGを削減します。長距離輸送や近距離トラック輸送から建設・農業用途まで、多くの用途に先進ディーゼルエンジンがあります。
燃料に依存しないエンジンプラットフォームは、お客様に、特定の状況に応じてGHG排出量を最小限から無く抑えて作業を完了するための適切な燃料を選択するオプションを提供することができます。
低炭素燃料とゼロカーボン燃料は、多くの用途で従来の化石燃料の代替として使用することができます。これらの燃料は、坑井からホイールライフサイクルまでの多くの異なる部分でGHGの著しい削減を示しています。再生可能ディーゼルは、例えば、単に炭素を大気から使用する炭素と同じ炭素を大気に戻すだけです。再生可能天然ガス(RNG)などのこれらの燃料の一部は、ゼロエミッション以下の排出ガスを供給することも可能です。
バッテリー、燃料電池、水素などの新しい電力技術は、使用中に二酸化炭素を生成しませんが、ホイールエミッションにも優れているため、最高かつ最も有用なアプリケーションの全容を示すのに役立ちます。
「ウェル・トゥ・ホイール」以外にも、ライフサイクルに関するその他の考慮事項
よく車輪のエミッション分析を行った結果、製造業者や規制当局は燃料のライフサイクルをより包括的に把握できるようになりましたが、新しい技術は、この観点から見ても、さらなる検討をもたらしました。
原材料の抽出とバッテリーの生産は、内燃機関の生産と使用に比べてGHG排出量が大幅に増加する可能性があります。電気自動車に電力を供給するバッテリーは、最終的には寿命の終わりに達し、リサイクルと「セカンドライフ」の両方の選択肢が検討され、洗練されています。
技術がますます進化するにつれて、これらの「揺りかごから墓へ」という考え方は、ゼロエミッションの未来に向けた原動力として、車輪に代わるものになるかもしれません。