ダーリントンの新たな幕開け

カミンズ ダーリントン
英国カミンズダーリントン

ジョージ・ステファンソンが公共鉄道で旅客列車を牽引した最初のエンジンであるLocomotion No.1から約200年が経ち、緑豊かで快適な田園地帯を蒸し暑い中、イングランドの北東部にあるダーリントンの町は、世界的な産業的な脚光を浴びる新しい時代を楽しみにしています。

Locomotion No. 1はダーリントンに歴史的地位を与え、現代の鉄道時代の製造業の拠点として栄え、この地で最高のエンジニアリング人材の磁石となりました。

現在、新鮮な歴史がダーリントンと記されており、より広いティーズバレー地域がグリーン経済を前進させるために中心的な段階に立っています。

カミンズは1965年以来ダーリントンで製造を行っています。エンジン組み立て、排気後処理製造、技術オペレーション、ビジネスサポート機能など、約1,500人が工場で働いています。

Sixty-six thousand engines were produced in Darlington in 2021, and in January 2022 the factory celebrated a historic landmark: its 1.5 millionth mid-range engine.

75~430 hpの幅広いラインアップを持つカミンズの超クリーンな低エミッションエンジンは、世界中のトラック、バス、建設、農業、マテリアルハンドリング、軍事、船舶、発電の幅広い用途に使用されています。

カミンズは常に電力ソリューションの最先端を行ってきました。設計、エンジニアリング、そして伝説的な信頼性のおかげで、お客様にプレミアム製品を提供することを決意しました。

技術革新と品質に対する熱意が今、ゼロカーボンへの道に適用されています。そして、カミンズはダーリントンにある欧州テクニカルセンターが水素燃料の内燃機関(H2-ICE)の開発に主導的役割を果たすと発表しました。

The Government-backed Brunel Project, named after another pioneer of the modern industrial age Isambard Kingdom Brunel, has received funding of £14.6 million through the UK’s Advanced Propulsion Centre’s Collaborative R&D competition, which backs businesses developing green automotive technology.

商用車や建設機械の脱炭素化を支援するため、カミンズのミディアムデューティー6.7リッターとヘビーデューティー15リッターエンジンのテストはすでに進行中です。

Brunel Projectは、ティーズバレーを英国で初めての輸送水素ハブに変える計画で完璧に機能します。

世界中でカミンズは、上記の水素エンジン、燃料電池、電解槽、貯蔵タンクなど、水素をベースとした輸送をサポートするために、さまざまな技術に多額の投資を行っています。

カミンズが製造した水素燃料電池を搭載した列車、配送トラック、フェリーは、すでに商用サービスを提供しています。

カミンズが行った変革的な取り組みは、チャールズ皇太子が「自然、人々、地球を経済の中心に置くことに対する深刻な取り組み」と述べたことで、チャールズ皇太子がテラ・カルタ・シールの45年に就任した受賞者の一人であると発表し、グラスゴーでのCOP26サミットで認められたものです。

カミンズは、ダーリントンとイングランドの北東部で約60年間、生活の布地に参加してきました。鉄道ヤードの閉鎖で失われる危険にさらされていた熟練労働者のための準備ができて、歓迎の家でした。「メイド・イン・ダーリントン」は、輸出市場全体で名誉ある本物の印に変わりました。

ダーリントンと他の4つの自治区(ハートルプール、ミドルズブラ、レッドカー、クリーブランド、ストックトン・オン・ティーズ)をカバーするティーズ・バレー・コンバインド・オーソリティ内で最も知名度の高いビジネスの一つとして、カミンズは、この地域の財産を増やすために、このキャンペーンにかなりの量を貸し出して喜んでいます。

ティーズバレーの戦略的経済計画は、25,000人の雇用を創出し、2026年までに地元経済に2.8億ポンドを追加する計画を定めています。この投資は、ダーリントンのティーズサイド国際空港、Redcarのティーズサイド・フリーポート、そして英国最大の工業地帯であるティースワークスで行われた、サステイナブルで低炭素な活動に焦点を当てた、注目に値する投資が行われています。

ダーリントンはまた、英国政府の新しい北経済キャンパス、財務省、国際貿易省(DTI)、BEIS(ビジネス・エネルギー・産業戦略省)、国家統計局(ONS)、平準化・住宅・コミュニティ省の住宅関係者も訪れる場所です。

「平準化」という用語は、2019年の総選挙以来、英国の政治用語に組み込まれています。イングランドの北東部を含む特定の地域が、ロンドンや国の南東部と比較して投資の面で取り残されており、バランスを取り戻す措置が必要であることが分かっています。

マントルを取り上げた Northern Echoの新聞社は、イングランド北部の企業や他のパートナーが集まり、その成果を祝い、地域の美徳を促進することができるレベルアッププラットフォームを作成しました。

カミンズマーケティングコミュニケーションズのディレクター、スティーヴ・ナンディック氏は、レベルアップは、北米に大きな声を与え、さらなる投資を引き出すのに役立つだろうと語った。

先見性のある「Destination Zero」と「プラネット2050」の企業戦略に定められた、ゼロカーボンの未来に向けた大胆な野心を達成するためには、高口径の個人を引き付けて維持する必要があることを知っているカミンズには、確かに多くを得る必要があります。

この戦略は、温室効果ガスの排出、揮発性有機化合物の排出、水の消費、あらゆる種類の廃棄物を削減するための積極的な計画を定めています。

カミンズは、製造するすべての部品に対して、より少ない使用、より良い使用、再び使用するための「循環型」ライフサイクルプランを作成しています。

「ここ北東部では、私たちは強い貢献者となり、私たちが住み働く地域に価値をもたらしたいと考えています」と、スティーヴ氏は語っています。"私たちは、給料の高い仕事やキャリア開発の機会と一緒に働く素晴らしい場所を提供したいと考えています。当社は、地域のイニシアチブや慈善団体を支援することで地域社会を強化したいと考え、お客様のために高品質の製品を設計・生産し、その過程における環境への全体的な影響を軽減したいと考えています。

「北米には、長期的にエキサイティングな機会がいくつかあります。この地域には、1980年代半ばから順調に稼働している日産と、旧型のBlyth Power Stationでリチウムイオンバッテリー用の巨大なギガプラントを製造することを選択したブリティッシュボルトにお尋ねください。しかし、投資を続けていけば、さらに良いものになるだろう」と語っています。

ヨーロッパの他の地域では、カミンズは、電気と水素の能力に対する野心的な計画を実現するために、適切なインフラを利用できるように、独自の主要な投資を行っています。

スペインでは、カミンズはイベルドローラ社と提携してグリーン水素バリューチェーンをリードしているため、電解槽の需要の高まりに対応するため、カスティーリャ・ラ・マンチャ州に新しい施設を開設しました。ドイツに滞在中、カミンズはヘルテンに新しい施設を開設し、ヨーロッパ各地で今後数年間にサービスを開始する予定の数百台の水素列車の燃料電池システムの生産を支援しています。アルストムが建造した列車は、クリーンで静かな走りをし、蒸気水しか放出しません。

スティーヴ・ナンディック氏は、適切な投資があれば、イングランドの北東部は世界をリードするサステイナブルテクノロジーの設計と展開の拠点となり得ると考えています。

「この場所では、今、大きな話題になっています」とSademan氏は言います。「ダーリントンとこの地域には、より多くの栄光の日々が待ち受けていると確信しています。私たちは鉄道の揺りかごでした。そして、次の大きな産業革命の揺りかごにもなることができ、緑色の色が付いています。"

塗装なし?大丈夫。6.7ターボディーゼルエンジンがクリアコーティングを施し、サステナビリティを向上

""

30年以上にわたり、コロンバスミッドレンジエンジン工場(CMEP)はピックアップトラック用のヘビーデューティーディーゼルエンジンを製造し、錆び防止剤でコーティングしてきました。2021年にこのコーティングが不要となり、人気の高いエンジンの製造をよりクリーンにしました。

カミンズのディーゼルエンジンは、いかに洗練された塗装を施したのかもしれませんが、塗装エンジンは常に、ダッシュな外観、クールなスタイル、フラッシュに適したとは限りません。過去にエンジンを製造するために使用されていた材料の最も一般的な供給源は灰色の鉄で、腐食を避けるためにすべてのエンジンモデルに錆防止コーティングを使用する必要があります。コーティングは、エンジンの寿命の延長、コンポーネント、全体的な耐久性に貢献しました。

塗料は保護と優れたスタイルを提供していますが、大量の水や化学廃棄物、エネルギー使用量の増加、天然ガスの排出量の増加から揮発性有機化合物(VOC)の排出まで、環境コストが高くなります。サステナビリティリーダーと工場の製造・サービスエンジニアは、6.7リットルエンジンの材料の多様性の進歩を認識し、そのコーティングプロセスに関する評価を行いました。
2020年の評価を通じて、エンジニアは、コーティング除去がエンジンを過剰な腐食にさらすことはありません。環境への影響なしに同じ品質、能力、耐久性を保証することを検証しました。

実際、10個以下のコンポーネントが酸化の危険にさらされていました。技術の進歩に伴い、今日のほとんどのエンジンは、アルミニウムから鋳鉄まで様々な材料を使用して製造されており、複合部品があちこちに組み込まれています。時間が経つうちに、6.7リットルエンジンはそのコンポーネントとともに進化しました。エンジンの進化により、エンジンの部品や表面の大半が影響を受けなかったため、コーティングプロセスが不要になることは明らかでした。酸化しやすいコンポーネントについて、エンジニアは最終組み立ての前に粉体塗装のように、よりサステイナブルな方法を見つけ、潜在的な暴露から部品を密閉しました。錆び防止コーティングを受ける部品はほんのわずかです。

最新の天然ガス発電機の内部

発電機のレンダリング

カミンズは、お客様に新たに2台の天然ガス発電機「C175N6B」と「C200N6B」を導入します。これらの追加では、C125N6およびC150N6天然ガス発電機と同じQSJ8.9Gエンジンプラットフォームを使用しており、様々な産業用途で人気があります。北米では、ここ数年、天然ガス発電機の市場が増加しています。環境に関する規制と燃料補充の利便性は、お客様が他の燃料タイプよりも天然ガス発電機を選択する理由の一部です。

カミンズの<1MWガス発電機セット&G-Driveのプロダクトマネージャーであるビジェイ・ジャヤプラカシュを招き、カミンズでの経験を紹介し、その2つの新製品をご紹介しました。
 

1. C175N6BおよびC200N6Bの開発におけるあなたの役割は?

製品マネージャーとして、私は顧客と業界のニーズと、お客様やセールスチームとの親密な関係を構築することで、カミンズがそれらのニーズをどのように満たし、提供できるかについて、広範な研究を行いました。当社のチームは、市場で認められている当社の試行錯誤を行ったQSJ8.9Gエンジンの出力を向上させるために、適切な発電機の研究と開発に多大な時間と労力を費やしました。これら2つの新製品により、QSJ8.9Gエンジン発電機の製品ラインアップは125kWから200kWに及びます。

ヘッド ショット

2. この2つの新製品はどこで使用されていますか?

C125N6およびC150N6、C175N6B、C200N6Bと同様に、政府の建物、浄水場、医療施設、商業ビル、公共インフラなどに使用されます。これらの製品は、既存の電力システムに並列運転が必要な場所にも驚くべき追加機能を備えています。並列運転の詳細については、ここをクリックしてください

QSJ8.9Gエンジンでは、C175N6BとC200N6Bが天然ガス燃料で稼働するため、人口の多い地域や都市に適しています。天然ガス発電機のメリットの詳細については、ここをクリックしてください

3.COVID-19パンデミックを通じてこれらの新製品に取り組んで、それを可能にし、成功を収めたチームにはどのようなことを見ましたか?

チームワークと製品をより早く出すことへの献身的な取り組みにより、このプロジェクトが可能になりました。途中で困難がありましたが、工場やエンジニアリング、マーケティングなど、複数のチームで力を入れている皆さんには本当に感謝しています。チームメンバーは、ベータ版のビルド、製品テスト、そしてお客様のためにこの製品を正常に提供するために柔軟に取り組んでいます。チームワークはカミンズの価値観の一つであり、当社のチームはチームワークが達成できる内容を超えて示しました。常に電源を入れる。

4. 新しい175および200kw発電機セットを説明するために使用する一言は何ですか?

電源。C175N6BおよびC200N6Bは、8.9リットルのエンジンを搭載した電力密度で、市場をリードする天然ガス発電機製品です。これまでに、騒音レベル2筐体(73.6(175kW)および74.4(200kW)dbAなど、より小さなフットプリントでこの電力を供給できる製品は他にありません。C175N6BとC200N6Bは、そのフットプリントで市場を変え、お客様に信頼性の高い電力を提供すると信じています。


カミンズのC175N6BおよびC200N6Bは、天然ガスを燃料とした8.9リットルのQSJ8.9Gエンジンを使用しています。これらの2つのノードを持つQSJ8.9Gは、業界の天然ガス発電機セット製品の中で最も高い出力密度を実現します。カミンズは、最先端の技術、専門知識、コミットメントでお客様のニーズをサポートすることに専念しています。

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

無駄を減らした、おなじみのピックアップトラック

手袋の前に立つ従業員ら

パワー、信頼性、耐久性のいずれであっても、RAM 2500および2500ヘビーデューティーピックアップのオーナーの75%がオプションのCummins Inc.6.7Lターボディーゼルを選択します。この伝説的なエンジンの製造は、日々よりクリーンになってきています。

2022年4月、コロンバスミッドレンジエンジン工場(CMEP)の間接材料マネージャー、スヴェン・クレツ氏と継続的改善リーダーであるクレイトン・ジョンソン氏は、埋立地からの廃棄物を流用するニトリルグローブリサイクルプログラムを実施しました。しかし、ニトリルグローブとは何か、これまでの工場のプログラムの影響は?

ニトリルグローブとは?

あなたはおそらく、あなたの医者のオフィス、薬局、または地元の自動車店で、明るい紫色、オレンジ色、または青の手袋を見たことがあります。ニトリルグローブは、多くの食品、工業、化学研究室の環境において、PPEの標準的な練習です。ニトリルコンパウンドを使用した合成ゴム製のグローブは、化学的および耐摩耗性に優れているため、特に人気があります。水、グリース、耐油性があり、長時間働き、有害物質にさらされる職業では、しばしば手袋や乳液のような他の製品よりも、最も優れた選択肢となっています。

CMEPでのニトリルグローブの使い方

工場の従業員にとって、ニトリルグローブは、6.7リットルディーゼルエンジンを検査する中で、有害な化学物質やけがにさらされるからカミンズの従業員を守るための第二の障壁として機能します。従業員は通常、安全上の目的で、より厚い2組の手袋の下にニトリルグローブをベースレイヤーとして使用します。

逆に、従業員が手に持っている可能性のある残留物が製品を汚染するのを防ぎます。

工場の従業員は、厳しい製品品質基準に従う必要があるため、常に手袋を切り替えます。手袋を使用することで、カミンズの従業員と製品の両方を保護しますが、発生する廃棄物は大きくなることがあります。ニトリルグローブは、単独で使用できる PPE アイテムです。最初に使用した後は、表面に残された可能性のある有害物質に対する保護のために再び摩耗することはできません。

ニトリル製のグローブは、そのゴムゴムに比べて生分解性が低いと考えられており、汚染された可能性のある施設で使用されているためにリサイクルされないことがよくあります。そのため、再利用するには危険すぎると考えられます。

1年間で、800人のカミンズミッドレンジエンジン工場の従業員が、ニトリル製のグローブを530例以上使用することができ、約875,000個のグローブに相当します。

ニトリルグローブリサイクルプログラムの影響

Kimberly-Clark Professionalは、消費者および企業の安全、健康、および衛生的な製品の生産に特化したグローバル企業であり、非危険なPEEのリサイクルプログラムを提供した最初の製造業者の一つであり、分解可能なニトリルグローブをリサイクルおよび再利用するために工場と提携しています。

この工場は、2週間ごとにニトリルグローブで満たされたゲイロードを埋め尽くし、障害者や恵まれない労働者に仕事を提供する、Rightcycleの西部バージニア州の非営利団体によって選別されるよう出荷します。使用されている非汚染のグローブは、プラスチック製のペレットに変換され、貯蔵ビン、棚、芝生の椅子などの新製品に作られます。最終的に、コロンバスミッドレンジエンジン工場は、ニトリルグローブのライフサイクルを作り、同時に雇用を創出したとCreutz氏は説明する。

このプログラムが開始されて以来、工場は集まり、1トンのグローブを右サイクルの施設に出荷してきました。工場で年間平均530例のグローブを使用し続けると、毎年約3.75トンの廃棄物が埋立地から流用される可能性があります。

コロンバスミッドレンジエンジン工場は、リサイクルプログラムを通じて材料の循環的なライフサイクルを作成し、施設やオペレーションの廃棄物を減らすことで、カミンズのプラネット2050戦略に含まれる重要な2030の目標を達成することができます。サステイナブルな製造エンジンをお探しのオーナーのために、コロンバスミッドレンジエンジン工場が標準を設定しています。


CMEPの主なサステナビリティイニシアチブの詳細については、ここをクリックしてください

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

ニューメキシコ州の太陽光発電の専門家は、起こり得る暗闇の時代に変化をもたらしています

家庭用発電機

ほとんどの人は、ニューメキシコ州の暑さと高い山の砂漠しか知らないかもしれません。しかし、ニューメキシコにはNM Solar Professionals,LLCのオーナーが住み、オーナーはエレイン・シルバの創始者CFOとAlbert Silva共同設立者兼CEOです。ニューメキシコ州出身のSilvasは、NMの暑さと標高の高さにも耐えうる家庭用およびビジネス用バックアップ電力システムを地域社会に提供してきました。Silvasは、家庭用非常用発電機と太陽光を統合し、手頃な価格の安全な非常用電力を提供しています。

ニューメキシコ州の太陽光発電プロフェッショナル、LLC(NM Solar Pro)は、2016年にニューメキシコ州に設立されました。この会社は、エネルギー発電市場(NG、LP、およびその他の発電を通じた太陽光発電の設計、設置、統合)に独自のポジションを置いています。この地元の家族経営のビジネスは、発電プロジェクトを統合し、発電機の家庭用および小規模ビジネス代理店ネットワークとしてカミンズに加わりました。建設現場では、請負業者と電気工事の免許を取得することで、お客様に最高の設備を提供することは大きなメリットとなります。

NM Solar Professionalsロゴ

もちろん、会社の名前では、カミンズの家庭用および小規模ビジネス用発電機を販売しているとは思えないかもしれません。しかし、太陽産業が記録的なペースで成長する中で、お客様が日々のニーズを満たすのを助けることができる、同様の低コストNG/LP電力システムを検討したのは自然な移行でした。Silvasにとって成功であることが証明されたビジネスの動き。彼らが見つけたのは、ほとんどの住宅所有者が、既存の太陽光発電システムと追加の発電機システムを組み合わせる必要があることに気付いていないということです。NM Solar Prosが完了できる重要なメリット。

ニューメキシコ州のSilvaと同様のトレーニング、ライセンス、バックグラウンドを持つ代理店は多くはありません。バックアップ電力に対する日々のニーズがより高くなっています。その大きな理由の一つは、Silvaが地元の石炭火力発電プラントであるサンファン発電ステーションを閉鎖したことです。これは、Silvaが現地の電気市場の約20%がオフラインに移行すると予測しているからです。残念ながら、サポートのための新しい施設をアップグレードしたり、構築したりする兆候は自治体から見当たらず、解決策が高く求められています。NM Solar Prosは、地域社会にとって欠かせない希望の源であり続けたいと考えています。

Silvaにとって、これはカミンズの発電機を搭載するための極めて重要な瞬間です。Silvaは、1日に10時間の停電が発生する可能性を見据えて、家庭用静音シリーズカミンズ20kw発電機との費用対効果の高い投資について、地域社会と協力し始めました。バックアップバッテリーオプションと比較して、カミンズの家庭用非常用発電機を使用することで、お客様の支出が約50%削減され、電力が50%向上すると見積もっています。

カミンズの代理店として、地域社会を複数の方法でサポートすることができました。

Silvaが言うなら、最も喜びは、システムを使用するためにお客様を訓練し、エネルギーの自由があり、すべての季節を通して長期的かつ短期的な停電を維持できることを知っていることです。地元の電力会社が安心を提供していなくても、お客様が自宅に安全で手頃な価格のバックアップシステムがあることを知っていることを確認することは、彼らに大きな誇りを与えます。

NM Solar Prosは明るい未来を先取りしており、コミュニティのサポートを受けて月々成長しています。2023年、カミンズのNM Solar Prosは、家族が家やビジネスのために電力を確保できるよう支援します。

発電機に取り組む

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.

グローバルな電力技術のリーダーであるカミンズは、電力ソリューションの幅広いポートフォリオのデザイン、製造、販売、サービスを手がける補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃機関、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューション、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御装置、バッテリー、電解槽、燃料電池などがあります。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。