カミンズのEPAティア2からティア4へのエンジン移行ソリューション - 環境面および財務面のメリット

環境保護庁(EPA)は過去25年間、ディーゼルエンジンの排出ガスを積極的に削減してきました。カミンズは、これらの要件を満たす技術の開発に取り組んでいます。これらの規制は、石油&ガス産業で受け入れられており、環境への影響を低減する取り組みを続けています。
EPAの最新のTier 4最終排出ガス規制は、石油・ガス産業に適用されます亜酸化窒素(NOx)と粒子状物質(PM)をさらに削減するための重要な一歩となっています。例えば、坑井サービス用のCummins QSK50 Tier 4はEPA Tier 2の前モデルに比べて、亜酸化窒素が45%、粒子状物質が80%少なくなります。
カミンズ QSK50 Tier 2エンジンを保有している油田サービス会社の場合、Tier 4エミッションへの道は思った以上に簡単です。保有車両内のTier 2エンジンをTier 4に移行し、経済的な方法で環境上のメリットを享受することができます。
現在のエンジンを交換して廃棄する代わりに、再構築時に既存のカミンズ QSK50 Tier 2エンジンでTier 2からTier 4への変換ソリューションを利用することができます。
Tier 2エンジンをTier 4認定エンジンに変換することで得られる環境的および経済的メリットをご紹介します。
石油・ガス用途のTier 4準拠技術により、エンジンの排出ガスを削減

Tier 4の最終排出ガス基準は、Tier 3およびTier 2と比較して、スモッグに含まれる重要な成分である亜酸化窒素(NOx)と粒子状物質(PM)を削減するための重要な一歩となっています。Tier 2からTier 4への変換ソリューションを使用する場合でも、新品のTier 4エンジンを使用する場合でも、お客様のビジネスは引き続きエンジンのエミッション削減のメリットを実現します。
エンジンの排出ガスを超える石油・ガス部門の環境負荷を低減
エンジンの排出ガス削減以外にも、カミンズのQSK50エンジンにTier 2からTier 4への変換ソリューションを適用することで、金属スクラップや機器のスクラップを削減するという、環境面でもう一つの重要なメリットがあります。
この変換により、既存のエンジンとFACリグの使用を拡大することができます。たとえば、エンジンコアの寿命を延ばし、Tier 2エンジンに残っているオーバーホールの寿命を1~2回節約しながら、排出ガス目標を達成することができます。
This environmental benefit could be bigger than you think. Scrap metal, when not recycled, fills up the landfills. In the U.S. alone, over 50 million tons of steel is scrapped a year. While 80% to 90% of this gets recycled, the rest accumulates within the landfills. The accumulation of scrap metal in landfills could pollute the nearby soil and water supplies. Scrap metals also create an increased need for mining minerals that can then be refined to metals. This mining and refining is an energy-intensive process.
油田サービス会社の資本支出を削減
坑井サービス機器にすでにカミンズのTier 2エンジンをお持ちの場合、Tier 4エンジンへの移行には2つの方法があります。
最初の選択肢は、カミンズQSK50 Tier 2と同じ信頼性と耐久性を発揮する新しいカミンズQSK50 Tier 4エンジンを購入することです。これは、選択的触媒還元(SCR)後処理技術により、カミンズは、市場で最も低いディーゼル排出ガスを達成しながら、既知のQSK50プラットフォームを使用することができるからです。このルートを選択した場合、この認定エンジンと同様のフットプリントと低い排熱性能により、機器の切り替えが容易になります。
カミンズのQSK50 Tier 2エンジンをお持ちの場合は、再構築時にTier 4のコンテンツに適合することができます。これらの変換は、訓練を受けた認定技術者がカミンズマスターリビルドセンターで行います。
Tier 2からTier 4への変換では、資本支出を削減する方法は3つあります(CapEx)。
- 新しいFracリグのCapExを削減。既存の保有車両を再生し、エンジン変換サービスを利用することで、保有車両の寿命を延ばすことができます。
- 新しいエンジンのCapExを削減。新しいエンジンを購入しなくても、最新のエミッション認定エンジンを入手できます。
- 冷却パッケージのCapExを下げる。Tier 4エミッションを達成するために使用されるSCR後処理技術により、エンジンシステムは低排熱を維持することができ、機器の新しい冷却パッケージに投資する必要はありません。
既存のエンジンや機器を使用して、より多くの収益を得る
Tier 4機器を必要とする時間の影響を受けやすい入札に参加している場合、新しいエンジンの購入に伴うリードタイムが長ければ長いほど、アップグレードした機器が間に合わない場合、収益が失われる可能性があります。
Tier 2からTier 4への変換ソリューションにより、機器のアップグレードにかかる時間を短縮することができます。また、リードタイムが短いほど、短期的な入札に参加する能力がビジネスに生まれます。
リードタイムを短縮することで、石油・ガス機器の収益を向上させることができます。
資本支出を削減し、ビジネスがより多くの収益を生み出すのを助け、ビジネスの環境負荷を低減します。これらは、石油・ガス用途で使用されるカミンズQSK50エンジンのTier 2からTier 4への変換ソリューションの3つの主な利点です。
石油・ガスに関するその他の視点に興味がありますか?また、次のようなことも考えられます。
- デュアル燃料エンジンとその石油・ガス用途のメリットとは?
- OpExの低減、二酸化炭素排出量の削減、安全性の向上を実現した掘削パッド
- サステナビリティ向上のための、石油・ガス部門におけるエンジンの温室効果ガス排出量の削減
カミンズが提供する石油&ガス電力ソリューションの詳細については、のWebページをご覧ください。