1904年創業のCummins Generator Technologiesは、有名ブランドSTAMFORD®およびAvK®の名のもとでオルタネーターを製造し、あらゆる発電機セットの構成に対応した定格7.5から11,200kVAまでのラインナップで業界標準となっています。
当社の製品はさまざまな用途に使用されていますが、共通しているのはCummins Generator Technologiesがすべての製品とサービスについて、世界のどこであってもひとつの標準に適合していることです。ヨーロッパ、アジア、インドに6つの製造工場を構える当社は、グローバルスタンダードに準拠しています。そのため、それぞれの工場でまったく同じ品質の製品が作られており、当社のオルタネーターは業界で他社とは一線を画しています。
当社の工場はすべて、同じ高度な製造技術とシステム、共通の慣行と厳しい検査法を活用し、STAMFORDとAvKのオルタネーターが優れた耐久性を発揮するよう徹底しています。
Cummins Generator Technologiesは、電力分野のグローバルリーダーであるCummins Inc.の系列企業で、フォーチュン500社のひとつに数えられています。エンジンのほか、燃料システム、制御装置、吸気、フィルター、排ガスソリューション、発電システムなどの関連技術製品の設計・製造、販売を行っています。