変革をもたらす力
変革をもたらす力
歴史、安定性、フットプリント
世界における弊社の影響
「Deadliest Catch」からインフィールド、アウトフィールド、リグレーフィールドのツタに覆われた壁まで、
私たちは、地球上で最も象徴的な場所や物に電力を与えます。
カミンズキャリアニュースルーム
カミンズキャリアニュースルーム
「Deadliest Catch」からインフィールド、アウトフィールド、リグレーフィールドのツタに覆われた壁まで、
私たちは、地球上で最も象徴的な場所や物に電力を与えます。
英国
カミンズは、2009年からWrightbus社と共同で、1954年に初めて発表された象徴的な2階建てバスにアイデアを得て、英国で最新のルートマスターバスを開発しました。新型ルートマスターバスは、カミンズのディーゼルエンジンと電気モーターの組み合わせにより、従来のバスと比較して排出ガスを30%削減し、燃料消費量も削減しています。また、燃料消費量も削減しています。
インド
デリーの地下鉄システムは、インドの都市交通に新たな時代をもたらしました。このプロジェクトの最初の2つのフェーズでは、カミンズは140箇所の駅に610個の発電セットを単独で供給しています。100以上のカミンズの発電セットは、このプロジェクトのフェーズ III にも関わっています。
中国
北京の公共交通機関が運行する1,000台以上のハイブリッドバスには、カミンズのエンジンが搭載されています。これらのバスは、従来の技術と比較して、燃料消費量が20%少なく、排出ガスも大幅に少ないため、環境とエネルギーの面で大きなメリットがあります。
世界中の海
カミンズマリーンは、水上での電力、信頼性、燃料効率を求めるお客様のために、エンジンのフルラインを提供しています。カミンズのエンジンは、世界中のタグボートに搭載されていますし、レジャー用船舶にも搭載されています。カミンズのエンジンを搭載した最も有名なボートの一つは、ディスカバリーチャンネルのシリーズ「Deadliest Catch」で紹介されたカニ漁船「Time Bandit」です。
米国シカゴ
メジャーリーグベースボールのシカゴカブスは、103年を経て古くなった球場の大規模な改修工事の一環として、カミンズ QSK95シリーズの発電機をリグレーフィールドのバックアップ電力のために採用しました。この発電機は2016年2月に設置されましたが、カブスにとっては非常に良い年となりました。カブスはワールドシリーズで優勝しました。
お探しの情報は
cummins.comに掲載されています
そちらのサイトを開きますので
少々お待ちください。