Ricostruzione di motori ad alta potenza Cummins
Perché scegliere la ricostruzione motori Cummins?
Desideri sfruttare al massimo il tuo motore Cummins per tutto il suo ciclo di vita. Ti interessano le modifiche e gli aggiornamenti delle prestazioni del motore che possono migliorare la manutenibilità e il risparmio di carburante.
Ecco perché abbiamo investito nella costruzione di una rete di strutture all'avanguardia — con personale altamente qualificato — con l'unico obiettivo di fornire ricostruzioni ad alta potenza con una qualità ineguagliabile.
Qualità certificata e garantita
- I centri di rigenerazione motori sono certificati ISO 9001
- Uso di ricambi Cummins originali e ReCon® per una maggiore efficacia ed elevati standard di qualità
- Qualità di ricostruzione superiore attraverso un processo predefinito con una migliore efficienza utilizzando attrezzature all'avanguardia
- Eseguita da tecnici certificati Cummins
- Stessi processi/standard di controllo qualità dei motori Cummins nuovi
- Garanzia completa di un anno/ore illimitate
Segnali che indicano che hai bisogno di una rigenerazione Cummins
- Il totale dei litri di carburante bruciati supera gli intervalli normali
- La potenza di uscita non soddisfa più le specifiche
- L'analisi dell'olio motore mostra un consumo eccessivo
- La cronologia delle riparazioni e della manutenzione ne indica la necessità
- Le condizioni operative richiedono una maggiore potenza
Osservi già alcuni di questi segnali?
Processo di ricostruzione in 6 fasi
Ogni motore che arriva al nostro centro di ricostruzione di motori ad alta potenza passa attraverso un processo in sei fasi che assicura che funzioni "come nuovo" prima di essere spedito ai nostri clienti.

Fase 1
Smontaggio
Ogni nucleo viene smontato fino all'ultimo dado e bullone usando attrezzature automatiche come avvitatori pneumatici, dispositivi di rotazione, ecc. Le parti vengono smistate e quelle inutilizzabili vengono rimosse mentre quelle recuperabili vengono avviate alla pulizia.

Fase 2
Pulizia
I componenti vengono puliti individualmente utilizzando i più recenti metodi di pulizia automatizzati non abrasivi che assicurano zero danni al metallo mentre tutti i detriti nel motore vengono rimossi. Questo garantisce che ogni componente soddisfi gli standard di qualità per essere riutilizzato.

Fase 3
Ispezione
Vengono seguiti rigorosi processi di garanzia della qualità per verificare che il motore rispetti le specifiche originali di fabbrica. Ogni componente è ispezionato con sistemi sofisticati. Per esempio, per rilevare le crepe invisibili a occhio nudo utilizziamo un'ispezione con particelle magnetiche. Qualsiasi componente che non supera l'ispezione viene rottamata.

Fase 4
Componenti
I componenti fuori specifica sono rilavorati su attrezzature di precisione per eliminare l'errore umano, assicurando una qualità costante e una precisione dimensionale per ogni componente. Le tolleranze di produzione sono misurate utilizzando calibri elettronici per ottenere una precisione senza precedenti. Tutti i calibri in officina sono monitorati nel nostro sofisticato laboratorio di calibri ed elettronica che assicura una calibrazione precisa.

Fase 5
Riassemblaggio
Il motore viene riassemblato utilizzando componenti nuove e ReCon su un trasportatore controllato da computer che utilizza sistemi sofisticati come guide per dadi, manipolatori, ecc. I componenti critici soggetti a usura come pistoni, anelli, cuscinetti, spazzole, tenute, filtri e guarnizioni vengono sostituiti con nuovi ricambi originali Cummins. Il motore è costruito su una linea di assemblaggio di ricostruzione, prima nel suo genere, supervisionata da tecnici formati in azienda con 150 controlli di qualità approfonditi.

Fase 6
Collaudo
Ogni motore passa attraverso una serie di rigorosi test di qualità che includono test di potenza, coppia e altre 25 funzioni vitali. L'attrezzatura di prova del nostro centro di ricostruzione utilizza la stessa tecnologia e le stesse attrezzature che testano i motori Cummins nuovi. I motori vengono poi rivestiti con una protezione ambientale e verniciati in base all'applicazione o ai requisiti del cliente.
LA DIFFERENZA DEGLI ORIGINALI
Cummins ricostruisce il tuo motore in un ambiente controllato di livello mondiale, smontandolo fino all'ultimo componente, pulendolo, ispezionandolo e integrando poi i ricambi originali Cummins per garantire una qualità del prodotto senza pari.
Seguendo il processo di produzione di qualità Cummins, i motori vengono testati da tecnici altamente qualificati per soddisfare o superare gli standard originali di fabbrica, garantendoti la qualità e l'affidabilità che ti aspetti.
Richiedi un preventivo per una ricostruzione Cummins
Per richiedere un preventivo per la ricostruzione del tuo motore Cummins ad alta potenza, contatta il tuo distributore Cummins locale o clicca sul link in basso per richiedere un preventivo online.
Affidati all'assistenza di Cummins
0 + centri di assistenza
0 + rivenditori
0 + Paesi