Da oggi inizia un futuro a zero emissioni: Werner Enterprises e Cummins annunciano la collaborazione per integrare i nuovi motori a gas naturale Cummins da 15 litri e i motori a combustione interna a idrogeno da 15 litri

Columbus, Indiana
""

Werner Enterprises (Nasdaq: WERN), a premier transportation and logistics provider, and Cummins Inc. (NYSE: CMI), global power solutions provider, have announced that Werner will begin validation and integration of Cummins' recently announced 15-liter natural gas and 15-liter hydrogen internal combustion engines in its vehicles. Cummins inizierà a integrare questi nuovi gruppi motopropulsori negli autocarri Werner nella seconda metà del 2022, a partire dal prodotto a gas naturale da 15 litri.

"Werner è un leader nel settore dei trasporti che si occupa di ridurre la sua impronta di carbonio e Cummins è posizionato in una posizione unica per aiutare a fornire basse opzioni in materia di emissioni con successo e nell'utilizzo senza interruzioni di soluzioni di alimentazione multiple", ha affermato Srikanth Padmanabhan, Vicepresidente e Presidente, Engine Business, Cummins. "Le nostre soluzioni includono il nostro più recente motore a gas naturale per impieghi gravosi e il nostro motore ICE a idrogeno per impieghi gravosi, attualmente in fase di sviluppo. La nostra ampia gamma di soluzioni per gruppi motopropulsori, da diesel avanzato, gas naturale, idrogeno all'elettrificazione, consente a Cummins di fornire opzioni multiple che soddisfino oggi le esigenze aziendali specifiche dei nostri clienti e gli obiettivi di sostenibilità. I gruppi motopropulsori Cummins di nuova generazione offriranno un percorso chiaro alla transizione verso un futuro a zero emissioni".

"Le opzioni che Cummins offre si allineano alla nostra attenzione di lunga data sulla sostenibilità e sulla riduzione della nostra impronta di carbonio", ha affermato Derek Galloni, Presidente, Presidente e amministratore delegato, Werner Enterprises. "Essi comprendono la priorità che abbiamo sull'utilizzo della tecnologia per ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente. Essendo proattivi oggi, stiamo garantendo un futuro migliore per tutti e non vedo l'ora di poter compiere questo sforzo collaborativo."

"Questa collaborazione unirà la vasta esperienza e competenza di entrambe le nostre aziende per fornire alla flotta di Werner una soluzione sicura e affidabile che li aiuterà a raggiungere i loro obiettivi operativi e di sostenibilità, fornendo al contempo a Cummins preziosi dati operativi e prestazionali per aiutarci a ottimizzare le nostre offerte di prodotti", ha affermato Amy Boerger, Vice Presidente e Responsabile generale, Nord America a Cummins. "Queste collaborazioni ci permettono di affinare e ottimizzare le nostre tecnologie per passare a soluzioni di trasporto commerciale a zero emissioni, in mercati diversi, molto più rapidamente".

Il motore a gas naturale da 15 litri annunciato a ottobre del 2021 può essere accoppiato con una trasmissione Endurant HD di Cummins Eaton Automated Transmission Technologies e un sistema di erogazione del carburante Cummins, garantendo un gruppo motopropulsore a gas naturale appositamente costruito e completamente integrato. Altri abbinamenti di trasmissione saranno disponibili al momento del lancio per applicazioni specializzate. Il motore da 15 litri offrirà specifiche fino a 500 cavalli e 1.850 ft-lb di coppia, pur non richiedendo la riduzione selettiva catalitica (SCR) per soddisfare gli standard sulle emissioni del 2024 della California o dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, fornendo una soluzione potenzialmente negativa in termini di carbonio se alimentato a gas naturale rinnovabile (RNG).

I motori a idrogeno offrono agli OEM e agli utenti finali il vantaggio di adattabilità continuando a usare trasmissioni meccaniche familiari con l'integrazione di veicoli e apparecchiature. Ciò rispecchia i gruppi motopropulsori attuali, continuando al contempo a fornire potenza e capacità per soddisfare le esigenze di applicazione.

Inoltre, il motore a idrogeno da 15 litri può impiegare carburante a idrogeno verde a zero emissioni di carbonio, prodotto dagli elettrolizzatori prodotti da Cummins. L'investimento proiettato nella produzione di idrogeno rinnovabile a livello globale offrirà un'opportunità crescente per la messa in funzione di flotte alimentate a idrogeno che utilizzano pile a combustibile o alimentazione del motore Cummins.

Informazioni su Werner Enterprises

Werner Enterprises, Inc. (Jpg: WERN) offre ai clienti di tutti gli Stati Uniti, del Messico e del Canada servizi di trasporto e logistica superiori per carichi di autocarri. Con 2020 entrate pari a 2,4 miliardi di dollari, una flotta di autocarri e rimorchi moderni leader del settore, oltre 13.000 dipendenti talentuosi e la nostra innovativa tecnologia Werner EDGE, siamo un fornitore di soluzioni essenziali per i clienti che apprezzano l'integrità della loro catena di fornitura e richiedono un servizio puntuale sicuro ed eccezionale. Werner offre servizi dedicati e a un solo percorso per gli autocarri, nonché servizi di logistica che includono il trasporto di merci da lavoro, la gestione del carico, l'intermodalità e il chilometraggio finale. In qualità di leader del settore, Werner è profondamente impegnato a promuovere la sostenibilità e a supportare la diversità, l'equità e l'inclusione. Per ulteriori informazioni, consultare www.werner.com.

Informazioni su Cummins Inc.

Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna a componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di controllo del carburante, sistemi di controllo dell'aria, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile. Con sede a Columbus, Indiana (Stati Uniti) e fondata nel 1919, Cummins conta oggi circa 73.600 dipendenti che si impegnano a dare energia a un mondo più prospero, attraverso tre priorità di responsabilità aziendale globale fondamentali per la salute delle comunità: istruzione, ambiente e pari opportunità. Cummins serve i suoi clienti online, attraverso una rete di distributori aziendali e indipendenti e attraverso migliaia di rivenditori in tutto il mondo e ha guadagnato circa $ 2,2 miliardi su vendite pari a 28,1 miliardi di dollari nel 2022.

Contatti per i media
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.