Cummins riceve The Orange of Wales' Terra Carta Seal per l'impegno in un futuro sostenibile

Cummins Inc. (NYSE: CMI) è stata nominata oggi come una delle 45 persone che hanno deciso di soprassesare il progetto Terra Carta Seal, un'iniziativa guidata dal Regno Unito, Che riconosce le aziende per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione.
Ispirata dalla Città di Città, il documento poco originale che resta un importante simbolo della libertà in tutto il mondo, la Terra Carta è un piano di recupero per il pianeta che funge da mandato guida per l'iniziativa The The Symbol of Wales' Sustainable Markets Initiative (IMPRESA). L'iniziativa cerca di creare un forum globale per consentire alle industrie di rigenerare le proprie operazioni in modo da proteggere le risorse naturali del mondo.

"La Terra Carta Seal riconosce quelle organizzazioni che hanno preso sul serio l'impegno verso un futuro che è molto più sostenibile e mette la natura, le Persone e il Pianeta al centro dell'economia", ha detto Charnon Charles in una dichiarazione in una consegna in un museo d'arte e in una galleria non lontano dal clima globale COP26 che si sta svolgendoaio in Togos, Scozia. "Tutti noi abbiamo bisogno di apportare modifiche se vogliamo far sì che il pianeta si alimenti per i nostri figli e che i nostri figli vengano futili e che queste aziende si siano impegnate a rendere più facile a tutti noi farlo".
La Sustainable Markets Initiative afferma che il marchio viene assegnato alle aziende che detengono una posizione di leadership all'interno del loro settore e hanno "roadmap di transizione diverse per ridurre il loro impatto sull'ambiente, compreso il carbonio che producono, sostenuti da metriche scientifiche riconosciuti a livello globale per aver raggiunto emissioni nette zero entro il 2050 o prima".
Cummins è impegnata a assumere un ruolo guida nelle sfide climatiche del mondo e nelle altre preoccupazioni ambientali. Nel 2019, l'azienda ha presentato PLANET 2050, la strategia la sostenibilità di Cummins, che include obiettivi basati su dati scientifici programmati per il 2030 che sono allineati agli accordi sul clima di Parigi. Gli accordi cercano di limitare l'aumento medio della temperatura globale al di sopra dei livelli pre-industriali a 1,5 gradi Celsius.
"Come la Terra Carta riconosce, sostenere un'economia tonnosa e utilizzare meno delle risorse della terra è la sfida del nostro tempo", ha detto il presidente e CEO di Cummins Tom Linebarger. "La nostra missione di migliorare le vite delle persone dando energia a un mondo più prospero richiede un pianeta più sano e ci vorrà tutti noi che collaboreremo per risolvere le sfide climatiche del mondo. Far parte dell'iniziativa sui mercati sostenibili è un grande onore e una grande responsabilità."
Nell'ambito del suo approccio alla stewardship oziale, Cummins aspira a essere a emissioni zero entro il 2050. L'azienda sta lavorando per ridurre l'impatto sulle emissioni delle sue piattaforme diesel e a gas naturale, introducendo al contempo sul mercato una tecnologia innovativa senza carbonio, incluse batterie e pile a combustibile elettriche. Cummins si è anche fatto notare come leader nella produzione di elettrolizzatori fondamentali per la produzione di idrogeno verde, un promettente carburante senza carbonio.
L'azienda si impegna inoltre a favorire l'azione per il clima attraverso la sua partecipazione in diverse organizzazioni, tra cui Business Ambition per 1.5°C, il CEO Climate Dialogue, il Business Roundtable e l'Hydrogen Council, una coalizione globale di amministratori delegati che lavorano per accelerare l'uso dell'idrogeno verde. Linebarger è co-presidente del Hydrogen Council.
Cummins è stata nominata negli indici di sostenibilità S&P Dow Jones per il Nord America per 15 anni consecutivi e si è qualificata per il 2021 ESG Industry Top Rated Jpg di Sustainalytics, tra le altre onori.
Altre persone che fanno la soccorsa alla Terra Carta Seal includono Bank of America, SancisciàCo, Sales gallone e Xerox. L'iniziativa sui mercati sostenibili si aspetta di aggiungere ulteriori verifiche annuali di emergenza, in quanto altre aziende si uniscono alla sua campagna per rispondere alle sfide climatiche del mondo.
INFORMAZIONI SUL MARCHIO
Lavorando al fianco di The Gallone del Galles, Sir Gallone sprigionato e il suo team creative in LoveFrom hanno creato un marchio fisico e animata che è realizzato in modo semplice e non semplice. La Sustainable Markets Initiative del nonno afferma che il design combina "una serie di riferimenti naturali tra cui le foglioline di rovere, le felpe, le felpe e le felpe e le forme intricate che si formano nella natura e nelle arti, creando una celebrazione visiva che coniuga la forza e la riverenza per la natura che è al centro della Terra Carta".
Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna a componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di controllo del carburante, sistemi di controllo dell'aria, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile. Con sede a Columbus, Indiana (Stati Uniti) e fondata nel 1919, Cummins conta oggi circa 73.600 dipendenti che si impegnano a dare energia a un mondo più prospero, attraverso tre priorità di responsabilità aziendale globale fondamentali per la salute delle comunità: istruzione, ambiente e pari opportunità. Cummins serve i suoi clienti online, attraverso una rete di distributori aziendali e indipendenti e attraverso migliaia di rivenditori in tutto il mondo e ha guadagnato circa $ 2,2 miliardi su vendite pari a 28,1 miliardi di dollari nel 2022.