Domande frequenti sui motori diesel

Autoarticolato su strada al tramonto

Il tema dei motori diesel avanzati può diventare rapidamente estremamente tecnico e trasformare una semplice domanda in un'analisi approfondita. Il nostro team di Cummins desidera rendere questo e gli argomenti circostanti il più possibilegestibili, ecco perché abbiamo messo insieme questa pagina di domande comuni che abbiamo incorreto nei motori diesel avanzati.

Cos'è la durata del motore diesel?

I motori diesel sono macchine robuste con intervalli di vita più lunghi di quanto ci si potrebbe aspettare. La durata di un motore diesel medio varia da 400.000 a 1.000.000 miglia, mentre la durata media di un motore a gas è di circa 200.000 miglia. Perché? I motori diesel sono progettati in modo diverso dai motori a benzina, il che significa che hanno più spazio all'interno del motore per più olio da spostare. Ciò consente ai componenti del motore di funzionare più a lungo a livelli ottimali. Altri fattori chiave nella durata dei motori diesel sono la loro progettazione generale e il loro utilizzo rispetto ad altri motori.

Come diagnosticare i problemi dei motori diesel?

I problemi dei motori diesel possono influire significativamente sulla longevità. Ci sono comuni problemi di incorrere alla incorrere in un motore diesel durante le normali operazioni. Il metodo più accurato per diagnosticare i problemi del motore è contattare il produttore del motore per ottenere informazioni sulle soluzioni. Al di là di tutto questo, ecco alcuni problemi comuni ai motori diesel.

  • Fumo nero: Caratteristica comune dei vecchi motori delle locomotive, il fumo nero è il segno evidente di un problema serio con il motore diesel. Esistono diverse cause del fumo nero, come una pompa dell'iniettore difettosa, una valvola EGR difettosa o qualcosa di semplice come le basse temperature di funzionamento. Ripulire l'impianto dell'aria è un primo passo eccellente per combattere questo, ma in ultima analisi è consigliabile consultare uno specialista.
  • Partenze dure: Le condizioni più fredde possono comunemente comportare partenze dure per i motori diesel. Il tempo è solo un catalizzatore che porta alla problematica dell'avviamento duro del motore. Un avviamento difficile o nessun avvio può essere causato da candelette difettose, batteria da scommettersi o da un problema con l'impianto di alimentazione, per nominarne alcuni.
  • Carburante contaminato: Grazie alla sua viscosità più elevata, il carburante diesel ha maggiori possibilità di essere contaminato. Acqua,ot e altri detriti sono contaminanti comuni al carburante. Il rifornimento è una soluzione semplice, ma se non è possibile catturare questo problema abbastanza presto, sarà necessario portare il motore a un professionista per essere riparato.

Questi problemi e queste soluzioni per i motori diesel sono difficili da gestire da soli. In qualsiasi momento in cui si possa identificare un problema grave con il motore, è consigliabile portarlo da uno specialista o contattare il produttore. I motori possono essere fissati, ma solo correttamente da professionisti. Per un professionista di fiducia del settore, prendi in considerazione di portare tutti i tuoi problemi con il motore diesel a Cummins. I nostri motori e i nostri servizi sono i migliori della categoria.

Con quale frequenza si dovrebbe manutere un motore diesel?

A seconda delle prestazioni del motore, con quale frequenza la manutenzione può variare. Una pratica sicura sarebbe far effettuare la manutenzione di un motore diesel ogni sei mesi. Almeno, dovrebbe essere considerato una volta all'anno per assicurarsi che tutto funzioni bene. Non si tratta di una regola concreto, in quanto il tipo di motore diesel e il relativo utilizzo avranno un impatto significativo sulla frequenza con cui sarà necessario effettuare la manutenzione. Il manuale di assistenza di Cummins è una risorsa eccellente che fornisce programmi di manutenzione in base al tipo di prodotto.

Un altro aspetto chiave per la manutenzione di un motore diesel è la variazione. Ad esempio, un autocarro a lungo raggio che lavora per diverse centinaia di miglia al giorno avrebbe un bisogno di assistenza/manutenzione diverso rispetto all'auto personale con motore diesel che necessita di essere manuteta solo una volta ogni sei mesi.

Un altro esempio di questa variazione sarebbe per gli autocarri da miniera. Trasportano carichi amazzonici, quasi tutto il giorno, per settimane e mesi in ambienti molto sporchi, quindi le loro esigenze di manutenzione/manutenzione sarebbero di nuovo molto diverse da quelle di un autocarro a lungo raggio o di un'auto commerciale quotidiana.

Chi produce più motori diesel del mondo?

Possiamo darti una prova di sgozzatura, stai leggendo uno dei loro blog in questo momento. Il nostro team di cummins, con il suo talento, è uno dei leader mondiali nella produzione di motori diesel. Nel 2018, Cummins ha fornito il maggior numero di motori diesel Classe 8. Quell'anno c'erano 309.701 motori diesel usati negli autocarri Classe 8 e Cummins ne era responsabile per il 38,3%.

Quali sono i tipi di motori diesel?

I tipi di motori diesel sono solitamente designati per dimensioni. I motori diesel sono di tre tipi: diesel piccoli, medi e grandi.

  • Piccolo: I motori diesel piccoli sono considerati come prodotti in uscita al massimo, 288 cavalli. Si tratta anche di motori a iniezione diretta, in linea, a quattro o sei cilindri. Per via delle relative dimensioni e potenza, si trovano più spesso su autocarri o automobili più piccoli. Tra i tre tipi, si tratta del motore diesel più comune prodotto.
  • Medio: I motori diesel medi sono un passo avanti rispetto a quelli piccoli. Possono produrre fino a 1.000 cavalli. Alcuni motori V-8 e V-12 fanno la loro parte. Questo tipo di motore è solitamente usato negli autocarri pesanti.
  • Grande: A questo livello, siamo estremamente inso favoreggiati a un'alimentazione grave. Grandi motori diesel sono utilizzati per alimentare treni, navi e altri veicoli o apparecchiature di grandi dimensioni. Operano a una potenza superiore a 1.000 cavalli.

I motori diesel moderni sono puliti?

Anche se i motori diesel sono noti per inquinare emettendo fuliggine e fuliggine durante l'uso, sono più puliti di quanto si possa pensare. Un sottoprodotto positivo delle normative dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) è che i motori diesel sono più puliti di quanto non siano mai stati. Grazie al fatto che vengono prodotti motori più salutare ed efficienti, potrebbero durare 30 anni o più. Sebbene nessun motore a combustione interna (ICE) funzioni al 100% pulito, il concetto di diesel pulito è in funzione da tempo in aziende come Cummins. Il biodiesel è solo un modo in cui ci impegniamo a creare alternative più pulite. Cummins, in comune con tutti gli altri produttori di motori, certifica soltanto motori conformi ai carburanti registrati e prescritti da EPA (o altri enti di regolamentazione locale).

Quali sono gli elementi di inso favore dei motori diesel?

Prima di dettagliare alcuni dei difetti di utilizzo dei motori diesel, riteniamo che sia importante chiarire alcuni dei vantaggi. I due vantaggi più insidiosi che offrono sono i motori diesel più resistenti e affidabili rispetto ai motori a benzina. Non richiedono candele per accendere il carburante. I motori diesel hanno inoltre un maggiore risparmio di carburante rispetto ai motori a benzina. Detto questo, i motori diesel sono utilizzati in veicoli, macchine e altri progetti in cui i motori a benzina semplicemente non sarebbero in grado di eseguire i compiti.

Una delle principali incorrere alla sfiobrazione dell'uso dei motori diesel che la maggior parte delle persone vi collabora è il suo impatto ambientale. L'EPA afferma che " Le emissioni dei motori diesel contribuiscono alla produzione di ozono a livello del suolo che danneggia colture, alberi e altri elementi da non raggiungere. Viene inoltre prodotta la pioggia acida, che incide sui viciti, sui viciti e sui flussi ed entra nella catena alimentare umana attraverso l'acqua, la produzione, la pesca e la pesca." Ecco perché Cummins è costantemente al lavoro con nuove iniziative per creare un futuro più pulito per i motori diesel.

Anche se i motori diesel sono l'opzione preferita in circostanze specifiche, ci sono ancora alcuni aspetti negativi da usare. In media, i motori diesel hanno un costo maggiore per il carburante rispetto ai motori a benzina. Sopra, abbiamo precisato come questi motori possono durare più di 30 anni. Ciò significa che questi motori funzionano più a lungo e più duramente delle loro controparti, il che si tradurrà in servizi costosi per mantenerli in buone condizioni operative.

I vantaggi e la inattività della benzina e del diesel dipenderanno più o meno dalle esigenze pratiche di uso pratico dell'individuo o dell'organizzazione. Per operazioni su larga scala, avere a disposizione motori diesel di grandi dimensioni è necessario nella maggior parte dei casi. In entrambi i casi, collaborare con un produttore come Cummins ti assicurerà di ricevere il motore migliore per le tue esigenze.

I motori diesel funzionano con diesel rinnovabile?

Un modo più semplice di rispondere a questa domanda sarebbe quello di strutturarlo come "i motori diesel possono funzionare con un diesel rinnovabile?" In questo caso, sì. Il diesel rinnovabile è adatto all'uso nei motori diesel. Abbiamo annunciato la compatibilità con alcuni carburanti diesel rinnovabili selezionati per i nostri motori B6.7 e L9. Questo tipo di carburante è una mossa eccellente nella giusta direzione per combattere la sviatoria associati all'utilizzo del diesel.

Cummins: portare il diesel a una nuova frontiera

Siamo alla costante ricerca di modi per ottenere il massimo dai prodotti. Sappiamo che ci sono molte opzioni per i motori diesel, ma nessun altro produttore si fida di più del nostro team di Cummins.

Contattaci oggi per scoprire tutto ciò che possiamo fornirti.

Non perdere mai le ultime novità

Rimani al passo con le ultime tecnologie, i prodotti, le tendenze del settore e le novità.

Inviami le ultime novità (spunta le voci che ti interessano):
Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Giusti test sul motore al primo posto per la sostenibilità a lungo termine

dipendenti alla cella di prova

Come ogni in creatività, i motori Cummins Inc. vengono sottoposti a rigorosi test per determinare l'fattibilità di un nuovo componente, design o tecnologia. Con celle di prova installate nel 2015, la capacità e la capacità di sviluppo della Seymour Engine Plant sono aumentate significativamente. Ora, i leader della sostenibilità dell'impianto sono alla ricerca di ridurre le emissioni di carburante delle pile da testare.

Celebriamo l'espansione dello stabilimento Seymour Engine Plant e del Technical Center

Nel 2015, Cummins ha celebrato l'espansione dello stabilimento Seymour Engine Plant e del Centro Tecnico. L'espansione ha incluso l'installazione di ulteriori 12 celle di prova dedicate alla ricerca e allo sviluppo di motori per molteplici settori, dall'estrazione mineraria e ferroviario alla produzione di energia e al settore marittimo, nonché la necessità di favorire il miglioramento della sostenibilità dei prodotti. Quasi 10 anni dopo, il team per la sostenibilità sta cercando di ottenere quello che chiama un "test giusto per la prima volta" di un motore per ridurre le emissioni.

Cos'è una cella di prova e come si ottiene un "test corretto al primo tempo"?

Le celle di prova consentono a ingegneri e tecnici di valutare l'efficacia, l'efficienza e la durata di un nuovo componente, il design del motore o le modifiche a un motore Cummins per un acquirente, un operatore della flotta o un'azienda.

Per l'occhio non alleato, sembra che il motore sia protetto in un tappo elettroenceroidofase (EEG), con quantità inesauribili di cavi che spuntano da diversi componenti per testare la durata del motore, la tolleranza al clima, la resistenza, le misurazioni delle emissioni e le prestazioni. Si può immaginare il tempo che serve agli ingegneri per produrre una nuova idea per un motore che corrisponda ai criteri che cercano di integrarsi, per non parlare del tempo necessario per far funzionare il motore durante un test che potrebbe o non avere successo.

Con innumerevoli canali di misurazione che monitora una moltitudine di criteri, la necessità di ricevere una lettura perfetta di tutte le misure per la prima volta non è sempre del 100%; tuttavia, questo è esattamente ciò che lo stabilimento Seymour Engine Plant intende raggiungere.

L'impatto dell'esecuzione di più test

Se un test deve essere rieseguito, significa anche che il carburante deve essere bruciato due volte. In media, il Seymour Technical Center gestisce le proprie 18 celle di prova da 750 a 2.000 ore al mese, il che equivale a 43.000 a 115.000 galloni di carburante diesel ogni mese.

Assicurarsi che i test vengano eseguiti correttamente la prima volta non solo ha un senso operativo e garantisce dati di qualità, ma riduce anche il consumo di carburante e pertanto le emissioni di gas serra (GHG), un obiettivo planet 2050 che molti impianti Cummins come Seymour Engine Plant stanno cercando di raggiungere.

Gli ingegneri e i tecnici del centro tecnico hanno implementato numerosi controlli per garantire il successo di un test, tra cui dettagliate riunioni di pianificazione dei test, verifica della prontezza dei test per i parametri critici e una verifica automatica dei dati costante durante tutto il test. Se dei parametri non rientrano nella tolleranza prevista, il tecnico di prova riceve una comunicazione e la prova può essere chiusa.

Il tasso di test giusto per il primo tempo di Seymour oggi

Da quando ha iniziato a tenere traccia delle rimotorizzazione, il Seymour Technical Center ha ottenuto una media del primo tempo corretto pari al 96-98%. In ultima analisi, i leader dell'impianto e della sostenibilità sperano di ridurre la percentuale di ri-esecuzione al 1% o meno. Per raggiungere tutto questo, un Data Quality Council si riunisce per una settimana per esaminare i risultati dei test, indagare su eventuali rieseguito nel corso di quattro ore e implementare efficaci azioni correttive.

Lavorare proattivamente per ridurre il consumo di carburante e guadagnare una maggiore sostenibilità

Oltre a ridurre il consumo di carburante attraverso i test giusti al primo tempo, i tecnici del Seymour Technical Center stanno lavorando a soluzioni innovative per ridurre, innanzitutto, la necessità di effettuare test.

Le prove sono combinate ove possibile. Pertanto, anziché eseguire test distinti per i diversi sistemi motore, queste prove possono essere combinate. Ci sono anche team che lavorano su simulazione di motori e attrezzature per le prestazioni del carburante che scorrono fuori da un fluido di calibrazione piuttosto che bruciando carburante.

Convertire la potenza di prova in elettricità con i dinamometri rigenerativa

Quando è richiesto il test, l'impianto dispone anche di due dinamometri rigenerativi da 5 MW (Regen Dynos) che possono essere utilizzati per convertire l'alimentazione generata dal test in un'utile energia elettrica. Infatti, quando entrambi i Regen Dynos sono in funzione, i test del motore creano abbastanza elettricità per alimentare l'intero stabilimento Seymour Engine Plant e il Centro tecnico.

Da quando il Regen Dynos è stato installato nel 2015, hanno generato oltre 34 milioni di kilowatt ore, un uso innovativo di energia che non sarebbe stato possibile senza un investimento significativo.

Per i clienti che cercano non solo di testare un nuovo concetto di progettazione, ma anche di ridurre la loro impronta di carbonio, le celle di prova hanno giocato un ruolo chiave nella ricerca su nuove tecnologie per motori. Man mano che gli impianti di produzione testano più nuove innovazioni, maggiore è la necessità di affinare questi test per ridurre le emissioni e ottenere una produzione più pulita.

Dato che aziende come Cummins transizionano verso tipi di carburante alternativo come l'idrogeno, il gas naturale e l'elettricità per i loro prodotti nel prossimo futuro, la necessità di motori a combustione interna è fondamentale per supportare le aziende, i clienti e l'economia esistenti. Per il team di Seymour Engine Plant, affinare e migliorare le emissioni degli attuali prodotti attraverso i test del motore continuerà a essere fondamentale per aiutare la società durante la transizione del settore.

Scopri di più sulle pratiche chiave di sostenibilità che modellano gli impianti di motori Cummins negli Stati Uniti.
 

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Motori a idrogeno e trasporto a lungo raggio

semi-autocarri che guidano attraverso la foresta

L'uso dell'idrogeno nel settore dei trasporti si è inizialmente concentrato sui veicoli elettrici con pile a combustibile a idrogeno (FCEV). Più di recente, invece, i veicoli a idrogeno alimentati con motori a combustione interna (ICE) stanno ricevendo sempre più attenzione, specialmente nelle applicazioni per autocarri medi e pesanti. Ma perché?

I motori a idrogeno offrono un percorso a zero emissioni di carbonio utilizzando lo stesso carburante a idrogeno di quello di FCEV. La differenza è che l'ICE è una tecnologia familiare per i produttori di veicoli, gli operatori della flotta e i conducenti e offre un costo iniziale più basso.

Annuncio dei motori a idrogeno Cummins

Cummins Inc. ha annunciato lo sviluppo di due motori alimentati a idrogeno, progettati specificamente per il mercato dei veicoli e delle apparecchiature commerciali. Il motore X15H ha fatto il suo debutto all'ACT Expo nel maggio 2023, mentre il motore B6.7H è stato esposto alla mostra IAA Transportation nel 2022. Entrambi questi motori sono stati mostrati nei concept truck.

La tecnologia per motori a idrogeno si rivolge alle applicazioni "difficili da elettrificare" con:

  • Cicli di lavoro impegnativi
  • Elevato utilizzo delle risorse
  • Elevata diversità del percorso
  • Condizioni ambientali difficili

Un gruppo motopropulsore basato sul motore si è dimostrato molto robusto in queste condizioni estreme e diverse. Questa tecnologia, inoltre, non evidenzia la rete, semplificando l'adozione in applicazioni specifiche.

Motori a idrogeno on-highway

Osserviamo un'applicazione più specifica, gli autocarri a lungo raggio, la linfa vitale della nostra economia. Sebbene una FCEV possa essere la soluzione a lungo termine per raggiungere zero emissioni nel mercato degli autocarri pesanti a lungo raggio, un motore a idrogeno costituisce una soluzione complementare per la decarbonizzazione.

In superficie, un autocarro alimentato a idrogeno è molto simile a quello di un autocarro a gas naturale. Le principali differenze tra i due sono i requisiti del motore, in particolare la necessità che hardware e software funzionano a idrogeno puro. Un'altra differenza significativa è il suo impianto di stoccaggio del carburante.

Mentre i veicoli alimentati a gas naturale usano i serbatoi di carburante in fibre di carbonio Tipo 4, immagazzinano principalmente gas naturale a 250bar di pressione. Un veicolo alimentato a idrogeno richiede diversi serbatoi di carburante in fibre di carbonio Tipo 4 per mantenere il carburante a 700bar. È importante notare che il 700bar non è una pressione di stoccaggio standard del settore. Cummins vede la domanda di entrambi gli impianti da 350bar e 700bar, ma la pressione di stoccaggio da 700bar consente una maggiore conservazione del carburante a bordo e una gamma estesa. Cummins e NPROXX hanno annunciato una joint venture per continuare a innovare nello spazio della tecnologia di stoccaggio dell'idrogeno.

Come molti di noi sanno, la gamma di veicoli è un elemento fondamentale per gli utenti finali, specialmente per quanto riguarda qualsiasi nuova tecnologia. Il ridimensionamento di questa maggiore pressione è l'ulteriore avvolgimento della fibre di carbonio sui serbatoi del carburante, che aumentano il peso e il costo del sistema rispetto a un veicolo alimentato a gas naturale. Al di là di tutto, il motore a idrogeno per impieghi gravosi di Cummins dovrebbe raggiungere una gamma di oltre 500 miglia in gran parte delle operazioni della flotta, il che facilita l'integrazione delle flotte.

È interessante notare che questi stessi serbatoi di carburante sono utilizzati sia in motori a idrogeno che in veicoli alimentati con pile a idrogeno. Un lancio di successo di un motore a idrogeno costruirà scala e accelererà la riduzione dei costi dei serbatoi di carburante, consentendo ulteriormente le pile a combustibile in futuro.

Il settore sfrutta anche la sua esperienza con i motori a gas naturale. Poiché siamo una tecnologia più prontamente disponibile, possiamo imparare dalla sua adozione e raccogliere informazioni sui serbatoi di carburante, la sicurezza e i requisiti degli impianti.

Motori a idrogeno e operatori di flotte

Cummins sta lavorando a stretto contatto con gli operatori di flotte sull'fattibilità commerciale della tecnologia dei motori a idrogeno. Dopo lunghe conversazioni, questi sono alcuni dei punti che più risuonano con gli OEM e gli utenti finali:

  • I motori a idrogeno usano carburante a zero emissioni di carbonio e possono essere prodotti su larga scala a metà decennio.
  • Sfruttano la tecnologia matura del motore e del gruppo motopropulsore e una vasta base di produzione installata, creando un costo iniziale basso.
  • La tecnologia è familiare. È un motore. Sembra un motore, sembra un motore, si adatta dove un motore si adatta e i tecnici sanno come effettuare la manutenzione di un motore.
  • Il motore consente agli operatori della flotta di passare all'idrogeno come carburante in anticipo. Essi possono acquisire esperienza nei motori con il carburante a idrogeno, in attesa che le pile a combustibile diventino commercialmente vitali su larga scala.
  • I motori a idrogeno e le pile a combustibile condividono la stessa infrastruttura di alimentazione e lo stoccaggio dell'idrogeno a bordo. Hanno anche delle caratteristiche in comune con gli impianti di manutenzione dei motori a gas naturale.

In sintesi, il significativo potenziale di riduzione dell'impronta di carbonio dei motori a idrogeno, abbinato alla velocità di commercializzazione, al basso costo iniziale e alla scarsa familiarità con la tecnologia, rendono i motori a idrogeno piuttosto inesauribili, e le flotte lo stanno notando. Questa convinzione è evidente come i recenti annuncio di aziende come Tata Motors, Bu compressor Industries e Werner Enterprises hanno espresso interesse per i motori a idrogeno Cummins da 15 litri. Se la tua flotta è interessato ai motori a idrogeno, contatta il tuo OEM preferito. L'attuale disponibilità del motore è in discussione e è confidenziale.

Nello spazio dei motori a idrogeno, ci sono ancora alcune incertezze da risolvere, come i futuri quadri normativi. Tuttavia, Cummins e il settore dei trasporti riconoscono il potenziale della tecnologia sul cammino verso lo zero emissioni. Stiamo lavorando per fornire ai nostri clienti e ai nostri partner le migliori soluzioni a basse e zero emissioni di carbonio.

Jim Neotirel

Jim Neotirel

Jim Nemotor è Direttore Generale del settore Motori a idrogeno in Cummins Inc. e guida l'impegno globale dell'azienda nella commercializzazione di motori a combustione interna alimentati a idrogeno. I motori a combustione interna all'idrogeno sono una tecnologia importante nel percorso accelerato dell'azienda verso la decarbonizzazione.

È entrato a far parte di Cummins nel 2002 e ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali all'interno dell'azienda. Più di recente, Jim è stato Direttore Strategia e Gestione dei prodotti per il settore dei motori on-highway del Nord America. Jim è un'appassionata azienda di innovazione e ha dedicato la sua carriera a Cummins per far progredire la tecnologia e migliorare l'ambiente. Ha spinto i confini dell'innovazione incentrata sui clienti per posizionare Cummins come fornitore leader nei gruppi motopropulsori di elezione, gestendo un portafoglio che va da diesel e gas naturale avanzati a gruppi motopropulsori ibridi.

Jim si è laureato alla Purdue University con una laurea triennale in Ingegneria elettrica e informatica. Nel 2007, ha completato il master in Amministrazione aziendale presso l'Indiana University.

La fabbrica di motori di Jamestown si impegna a ridurre gli sprechi d'acqua grazie all'osmosi inversa

Osmosi inversa JEP

Lo stabilimento Cummins Inc. Jamestown Engine Plant (JEP) non fissa solo lo standard per la produzione di motori di punta. Sta anche definendo lo standard per gli stabilimenti di tutto il Paese e sta facendo progressi verso l'obiettivo di Cummins di avere un impatto netto positivo sulle comunità locali.

Parte della strategia sulla sostenibilità ambientale Planet 2050 di Cummins e gli obiettivi del 2030 hanno l'obiettivo di ridurre del 30% il consumo assoluto di acqua negli impianti e nelle operazioni. Impianti come lo stabilimento per motori Cummins Mid-Range Engine Plant (DUC) di Columbus, in Indiana, hanno rimosso il processo di rivestimento del motore turbo diesel 6.7 per aiutare a ridurre il consumo di acqua. Per i leader della sostenibilità JEP, tuttavia, sperano di raggiungere questo obiettivo eliminando il 100% dell'acqua potabile per l'irrigazione, re reinventando il 100% dell'acqua per test antincendio e riutilizzare il 100% delle acque reflue trattate. Il riciclaggio e la rigenerazione delle acque reflue attraverso la scienza dell'osmosi inversa (RO) sarà una delle iniziative più grandi nella storia degli impianti.

Cos'è l'osmosi inversa?

L'osmosi inversa è una tecnologia che separa l'acqua pura dai flussi di rifiuti che sono una parte fondamentale della loro attività, rimuovendo i contaminanti. Questo processo rappresenta uno dei principali risparmi d'acqua per JEP.
Nel 2022, lo stabilimento ha usato 16M galloni di acqua dolce, con una riduzione del 59% dell'uso totale di acqua dal 2016. Di questi 16 M, circa 8M galloni lasciano come acque reflue il sistema fognario locale per il trattamento. Il sistema RO offre il potenziale di riciclare o riutilizzare il 80% di tale acqua che viene eliminata dalla corrente, il che fa molto per raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'acqua del 2030 di Cummins.

"Se vogliamo una riduzione del 30% - del 50% dell'acqua nello stabilimento, l'osmosi al contrario è ciò che ci porta a destinazione", afferma Il direttore dei macchinari PER JEP Dave Dave Dave Dalee.
Non è un'impresa facile, in quanto è necessaria una grande quantità di sforzi per mantenere un sistema RO alla massima efficienza. L'acqua viene estratta e riutilizzata nel processo di deionizzazione (DI) dell'acqua che rimuove i metalli, quindi smaltire i metalli, quindi smaltirli, e disperdio, che sono normalmente presenti nell'acqua della città.

"L'acqua della città ha molti minerali che dobbiamo eliminare. La bellezza del sistema RO è che ne rimuove il 98%", afferma Barlee. "Non vogliamo minerali nella nostra acqua perché quando evapora, si lascia dietro di sé tutto questo come scala e non lo vogliamo nei nostri sistemi di raffreddamento."

Come sono state rigenerate le acque reflue prima dell'osmosi inversa?

Prima dell'introduzione del RO, le acque reflue necessitavano di essere rigenerate, un processo che crea enormi rifiuti di acido pericoloso e caustica che richiedono un trattamento, ogni tre o quattro giorni. Ora, l'acqua viene alimentata nel DI dove può funzionare per settimane prima di dover essere rigenerata, riducendo il consumo di acidi e caustica associati alla rigenerazione.

Oggi, il 80% dell'acqua deionizzata, utilizzata nel processo di fabbrica, è proveniente dal sistema RO.
"Il nostro stabilimento è un caso di studio che dimostra che è fattibile implementare soluzioni per l'energia verde o misure di conservazione dell'energia in un posto di lavoro come il nostro con la produzione di macchine pesanti", afferma Ricercalee.

Oltre a essere solo vitale, Barlee evidenzia che l'impatto più significativo ha sulla sostenibilità a lungo termine. Con gli acquisti di macchinari, il ritorno sull'investimento (ROI) è solitamente da uno a due anni. Il ROI per le soluzioni di energia verde, tuttavia, è solitamente più vicino a otto a 10 anni.

"Ci sei dentro per lungo tempo. Devi fare una lunga partita", afferma Barlee. "La tecnologia si adatta al nostro profilo produttivo. Pertanto, fintanto che i finanziari di primo piano possono essere superati, le aziende possono vedere i vantaggi a lungo termine di queste cose."

L'obiettivo è un impatto netto positivo in ogni comunità in cui Cummins opera in modo che la somma del bene ambientale sia più grande dell'impronta di carbonio ambientale locale. Dato che lo stabilimento JEP continua a innovare, crescere e a investire, Redditilee nota che "Net Zero non è solo ciò che fa il nostro prodotto o come lo assembliamo, ma anche quanto brucia nel suo ciclo di vita. Quanta energia è stata impiegata per estrarre tutte le materie prime per arrivarci? Si tratta di una mentalità che ha un ciclo di vita circolare."

5 motivi per cui dovresti partecipare a questo quiz sui carburanti alternativi di prossima generazione

hero image

Preparati a esplorare il mondo dei carburanti alternativi e delle risorse rinnovabili con cummins Inc's "Cosa ti alimenta - Quale carburante di nuova generazione sei?". Questo quiz offre un modo divertente e interattivo per capire che i carburanti hanno una personalità proprio come noi. Aiuterà a rispondere a domande importanti come "Qual è il futuro dei carburanti per auto?" e "Come possiamo ridurre la nostra impronta di carbonio?"

Con questa sorpresa, scoprirai quale carburante di nuova generazione corrisponde a quello che desideri, che tu sia un diesel rinnovabile, il gas naturale o l'elettricità rinnovabile. Non solo si acquisisce una visione del futuro dei carburanti e dei loro benefici ambientali, ma si potrà anche esercitare il cervello e ottenere una spinta di sbalorsio dal prendere il gallone.

Ecco cinque motivi per cui dovresti portare oggi questo oggi su questo oggi:

1. È semplice e veloce

Per completare il progetto, non ci vogliono pochi minuti, ma puoi inserirlo nel tuo afforato programma. Inoltre, imparerai nuove informazioni sui carburanti alternativi e sui loro numerosi vantaggi.

2. Ti consente di conoscere il futuro dei carburanti e dell'energia

Adottando questa procedura per il saggio, imparerai a conoscere le ultime innovazioni nel settore dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile. Scoprirai quali sono i carburanti Power-to-X, come funziona il diesel rinnovabile e come l'elettricità a idrogeno si confronta con la tua personalizzatità. Queste informazioni possono aiutarti a prendere decisioni più informato sui carburanti che utilizzi.

3. Fornisce esercitazione al cervello

Prendere un gallone è un ottimo modo per esercitare il cervello e migliorare le proprie competenze decisionali. Sfidandoti a rispondere a domande sui carburanti alternativi, avrai la meglio sulla mente e potenziando le tue capacità di saziare.

4. È un booster di saggio

Prendere un gallone può ridurre lo stress e farti sentire felice. Questo divertimento che s'intitolerà a un"procacciatore" ti aiuterà a sentirti positivo in merito al grande lavoro svolto per rendere il mondo un posto più pulito.

5. Ti aiuta a fare amici

Condividere i risultati della tua attività con amici e colleghi è in grado di rafforzare le interazioni social e ti consente di connetterti con altri che condividono il tuo interesse per i combustibili alternativi e le risorse rinnovabili. Non si sa mai, si potrebbe anche incontrare un estimatore del diesel rinnovabile che vive vicino a te!


Cosa stai aspettando? Fai una pausa dalla tua giornata e concediti un po' di auto-scoperte con questo divertimento che parla di carburanti alternativi e risorse rinnovabili. Alimenta la tua curiosità e acquisisci conoscenze preziose sul futuro dell'energia e dei carburanti. Inoltre, potresti anche fare dei nuovi amici lungo il percorso. Non dimenticare che siamo sulla strada verso un futuro più sostenibile e i carburanti alternativi rappresentano un significativo passo in questa direzione.

 

Non perdere mai le ultime novità

Rimani al passo con le ultime tecnologie, i prodotti, le tendenze del settore e le novità.

Inviami le ultime novità (spunta le voci che ti interessano):
Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.