Vantaggi dei motori diesel

I motori diesel avanzati sono alcune delle soluzioni più efficienti dal punto di riguarda il carburante e il risparmio energetico del mercato, ma questi sono solo l'inizio dei loro vantaggi. Alcuni dei loro vantaggi sono legati alle emozioni. Per un secolo, le persone hanno avviato un motore diesel per iniziare la giornata lavorativa. Ma l'impatto ambientale di quell'economia è ora oggetto di sempre maggiore regolamentazione. I sistemi innovativi di post-trattamento e l'ingegneria all'avanguardia consentono ai proprietari di operare con emissioni nette zero e di completare le operazioni con miscele di biodiesel. Questo riguarda il principale infaseggio del diesel, il suo impatto ambientale, e consente a questo carburante di essere parte della potenza che dà energia al futuro.
Rivediamo i quattro vantaggi di alto livello dei motori diesel moderni.
Vantaggio 1: risparmio di carburante diesel
I veicoli diesel possono viaggiare dal 20% al 35% più lontano con un solo gallone di carburante rispetto a veicoli a benzina di dimensioni analoghe. Il confronto con il risparmio di carburante diesel con il biodiesel rivela anche che il diesel a basso contenuto di zolfo può essere l'opzione superiore. Ad esempio, il biodiesel B100 in particolare è circa il 7% meno efficiente del diesel, secondo il Centro elaborazione dati del Dipartimento americano dell'energia per i carburanti alternativi. Tuttavia, il biodiesel B20 è approssimativamente equivalente al diesel normale nel suo potenziale di efficienza del carburante.
Qual è l'efficienza del carburante del diesel? Un confronto limitato tra i veicoli per il trasporto di passeggeri da The Motley Jpg ha mostrato che il diesel è il 29% più efficiente sull'autostrada e il 24% in più in città. Per i veicoli commerciali, il diesel è l'opzione migliore disponibile in aree senza infrastruttura a gas naturale o idrogeno e, anche in queste aree, il diesel può ancora essere preferito.
Vantaggio 2: I motori diesel richiedono meno manutenzione
Se sei un "alleatorio" dei motori diesel hai più problemi", la risposta è che ne hanno meno. Ci sono meno parti generali in un motore diesel rispetto a un motore a benzina, il che significa meno componenti per rompersi o che necessitano di riparazione. Come esempio, i motori diesel non hanno candele. Ciò lascia meno spazio ai guasti elettrici e riduce la necessità di manutenzione e manutenzione da parte del proprietario. Si ottiene meno rifiuti e si ottiene un risparmio sui costi!
Qual è il problema principale dei motori diesel? Per molti, il surriscaldamento. I motori diesel sono potenti e vengono utilizzati duramente in tutte le condizioni ambientali. Ma con solo un piccolo intervento di manutenzione periodica, i motori diesel avanzati Cummins Inc. sono all'altezza di qualsiasi sfida.
Advantage 3: Il diesel alimenta l'alta coppia
Quali sono i vantaggi in termini di prestazioni di un motore diesel? I motori diesel offrono un potenziale di accelerazione, traino e trasporto migliore rispetto alle controparti a benzina. Questo perchè all'interno di un motore diesel, il pistone si alza in cima al cilindro, mentre in un motore a benzina si ferma. I motori diesel comprimeno più aria più velocemente, fornendo più potenza per lavorare. Caratteristiche come un turbocompressore consentono all'aria extra di entrare in un motore diesel, così da poter erogare anche in cavalli. Cummins si concentra sui turbocompressori per motori diesel per impieghi medi e pesanti, per migliorare l'efficienza e ottenere un risparmio sui costi.
Advantage 4: I motori diesel hanno una lunga durata
I motori diesel sono costruiti robusti per gestire l'alta compressione e il duro lavoro. Ciò significa che durano anche a lungo. In Cummins, ci impegniamo a far durare i nostri motori con meno manutenzione richiesta dai proprietari. I sistemi di post-trattamento semplificati, gli intervalli più lunghi per il cambio dell'olio e i filtri senza manutenzione sono solo alcune delle caratteristiche della nostra gamma di motori diesel. Queste innovazioni significano un miglioramento della finanza continuata, portando avanti l'attività essenziale di trasferire pacchetti e persone da dove si trovano a dove sono diretti.
Cummins offre un diesel potente, affidabile e responsabile
Il diesel è migliore per l'economia? Da molti punti di vista, sì. Il diesel è una tecnologia familiare e radicata nelle fattorie, nei cantieri, nelle strade e nelle linee ferroviarie di tutto il mondo. Dato che tutti questi settori economici e altri si impegnano a rispettare i regolamenti sulle emissioni, il diesel non deve lasciare l'equazione. I sistemi post-trattamento Cummins sono in grado di convertire le emissioni diesel in gas di azoto e vapore acqueo, consentendo al diesel di mantenere il proprio posto, alimentando la vita senza preoccupazioni in merito all'impatto ambientale e alla conformità.
Nel 1919, Clessie Lyle Cummins fondò Cummins per realizzare la sua visione di un motore diesel migliorato. Da quella data, non abbiamo mai esitato a superare i confini delle possibilità, dall'innovazione del diesel pulito a combustibili alternativi come il gas naturale e l'idrogeno.
I vantaggi dei motori diesel sono molti e Cummins desidera aiutarti a trarne il massimo. Scopri di più sull'applicazione dei nostri motori in tutti i settori o trova un rivenditore vicino a te per ricevere assistenza o supporto.