Niente vernice? Nessun problema. Il motore turbodiesel 6.7 abbandona il rivestimento trasparente per una maggiore sostenibilità

Didascalia: L'ingegnera industriale senior Clarissa Arriaga, che insieme all'ingegnera senior dei prodotti correnti, Ashwini Khandelwal, ha condotto lo studio che ha portato all'eliminazione dei rivestimenti dei motori presso lo stabilimento dei motori di gamma media di Columbus.

Per oltre 30 anni, lo stabilimento Cummins Mid-Range Engine Plant (CM DIESEL) di Columbus ha costruito il motore diesel per impieghi gravosi per i pick-up e lo ha rivestito in modo preventivo della ruggine. Nel 2021, questo rivestimento è stato eliminato, rendendo la produzione più pulita per il motore popolare.

Nonostante quanto sofisticato possa sembrare un motore diesel sofisticato di Cummins Inc., la dipingezione di motori non sempre sfreccia per l'aspetto da cruscotto, lo stile cool e il flash. Poiché la fonte più comune di materiale utilizzato per costruire un motore in passato era il ferro da stiva, era necessario usare un rivestimento antiruggine su tutti i nostri modelli di motore per evitare la corrosione. Il rivestimento ha contribuito a prolungare la durata del motore, i suoi componenti e la durata generale.

Mentre la vernice offre protezione e, per alcuni, un grande stile, arriva con un costo ambientale pesante- da enormi rifiuti idrici e chimici e un aumento dell'uso di energia e della produzione di gas naturale alle emissioni di composti organici volatili (VOC). I leader della sostenibilità e gli ingegneri di produzione e assistenza dello stabilimento hanno riconosciuto i progressi nella diversità dei materiali sul motore da 6,7 litri e hanno condotto una valutazione del processo di rivestimento.

Attraverso la loro valutazione nel 2020, gli ingegneri hanno convalidato che l'eliminazione del rivestimento non avrebbe fatto sì che i motori s'impegnassero nell'eccesso di corrosione, garantendo la stessa qualità, capacità e durata senza gli impatti ambientali.

Infatti, meno di 10 componenti erano a rischio di ossidazione. Con gli avanzamenti nella tecnologia, la maggior parte dei motori oggi sono costruiti usando una varietà di materiali, dall'alluminio alla ghisa, con componenti compositi qua e là. Con il tempo, il motore da 6,7 litri si era evoluto e con esso i suoi componenti. Dato che la maggior parte dei ricambi e delle superfici del motore non sarebbero stati influenzati dall'evoluzione del motore nel corso del tempo, eliminando il processo di rivestimento era chiaro. Per i componenti soggetti all'ossidazione, gli ingegneri hanno trovato modi più sostenibili, come la verniciatura a polveri prima dell'assemblaggio finale, per sigillate queste parti da una potenziale esposizione. Solo pochi componenti ora ricevono ancora un rivestimento preventivo della ruggine.

Gli ingegneri hanno sviluppato una strategia che eliminerebbe i VOC dalle operazioni di rivestimento, ridurre le emissioni di gas serra (GHG), l'uso di acqua e la produzione di rifiuti e riciclare tutte le plastiche da imballaggio.

Ecco i modi in cui la rimozione del processo di rivestimento ha aumentato la sostenibilità nella produzione del motore diesel da 6,7 litri.

Utilizzo ridotto di acqua e rifiuti pericolosi

In un giorno, CM DIESEL avrebbe usato tra 10.000 galloni e 14.000 galloni di acqua solo sulla linea di elaborazione del rivestimento. L'acqua del serbatoio di lavaggio del rivestimento è stata miscelata con tre diverse sostanze chimiche che hanno accuratamente pulito il motore, proteggendo il rivestimento dalle fustie nel corso del tempo. Annualmente, l'impianto ha utilizzato una media di 23.500 galloni di prodotti chimici per garantire che i motori fossero sigillati.

Per gli OEM, le flotte e i clienti che cercano di ridurre le proprie emissioni in tre ambiti, raggiungere gli obiettivi ambientali e attenersi a rigorose normative sulla sostenibilità, è importante sapere che i prodotti sono fabbricati secondo gli stessi standard ambientali. L'eliminazione della vernice riduce i VOC di CM CREW, il particolato e il consumo assoluto di acqua - obiettivi chiave per 2030 inclusi nella strategia di sostenibilità ambientale PLANET 2050 di Cummins - consentendo all'impianto di risparmiare circa 5 milioni di galloni di acqua all'anno.

Emissioni di NOx ridotte.

Puoi immagine che l'utilizzo di un serbatoio di lavaggio industriale, due forni e un robot robotizzato richiede una quantità significativa di utilizzo di gas naturale ed energia. Con l'uso quotidiano di questi strumenti, l'uso del gas naturale è stato significativo. Anche se il gas naturale è uno dei combustibili fossili più ecocompatibili, in quanto brucia in modo più pulito, emettendo dal 50 al 60% in meno di CO2 rispetto all'olio normale, emette ancora piccole quantità di NOx.

Come risultato dell'eliminazione del processo di rivestimento, l'uso di gas naturale è stato ridotto del 88%, risparmiando nove milioni di galloni di gas naturale usato ogni mese, il che equivale ad alimentare una casa media negli Stati Uniti per 20 anni. Riducendo l'uso di gas naturale sulla linea di verniciatura elimina le emissioni NOx, contribuendo sia a un impianto più pulito che a un prodotto più pulito, con un risparmio chiave sui costi sia per il cliente che per il produttore.

Diminuzione dell'uso di plastica; aumento del riciclaggio dei materiali e delle apparecchiature

Non tutti i componenti del motore da 6,7 litri hanno ricevuto il rivestimento trasparente. Per proteggere questi pezzi dall'overspray, gli operai dell'impianto avrebbero usato coppe di plastica monouso, rulli di nastro, sticker e altri piccoli coperchi di plastica. Con il minor numero di componenti e sezioni del motore da coprire, la centrale può eliminare la maggior parte della loro plastica, che spesso può richiedere anni per scomporsi. Si stima che l'impianto abbia eliminato quasi 16.500 libbre di rifiuti.

La sola linea di rivestimento ha occupato quasi 20.000 piedi quadrati di spazio nello stabilimento, il che ha consentito possibilità infinite su come usare i macchinari e il materiale. Con spazio per le nuove innovazioni, lo stabilimento Per motori Mid-Range di Columbus può continuare a migliorare il motore da 6,7 litri per i clienti del pick-up.

L'eliminazione del rivestimento al CM ACUSTICO ha avuto ampiamente successo. Durante la 25a Conferenza annuale sulla prevenzione dell'inquinamento dell'Indiana, l'impianto ha ricevuto il 2022 Indiana Governor's Award for Environmental Excellence.

Eliminare un processo di rivestimento o verniciatura non è sempre fattibile per altri impianti produttivi, ma i leader degli stabilimenti per motori a medio raggio di Columbus sperano che altre strutture effettuino valutazioni proprie per determinare se l'eliminazione e l'aumento della sostenibilità è possibile. Lo stabilimento Jamestown Engine Plant di Cummins ha implementato la vernice a base di acqua nel 2013 per eliminare i VOC, mentre altri impianti Cummins, come lo stabilimento Rocky Mount Engine Plant, stanno attualmente valutando la conversione alla vernice a base di acqua.

CM DIESEL STA producendo motori più puliti, conformi alle rigorose normative EPA e normative e continuando a produrre lo stesso motore, durevole e leggendario da 6,7 litri per i clienti dei pick-up.

Proprio come il motore turbo diesel da 6,7 litri si è evoluto nel tempo, con nuove innovazioni e progressi tecnologici, anche gli impianti di produzione continueranno a evolversi per le esigenze della società e del benessere del pianeta.


Scopri di più sulla strategia PIANETA 2050 di Cummins qui.

Lo stabilimento Jamestown Engine Plant si impegna a ridurre i rifiuti di acqua attraverso l'osmosi inversa

Osmosi inversa JEP

Lo stabilimento Cummins Inc. Jamestown Engine Plant (JEP) non fissa solo lo standard per la produzione di motori di punta. Sta inoltre fissando lo standard per gli impianti in tutto il Paese in quanto fa progressi sull'obiettivo di Cummins di avere un impatto netto positivo sulle comunità locali.

Parte della strategia sulla sostenibilità ambientale Planet 2050 di Cummins e gli obiettivi del 2030 hanno l'obiettivo di ridurre del 30% il consumo assoluto di acqua negli impianti e nelle operazioni. Impianti come lo stabilimento per motori Cummins Mid-Range Engine Plant (DUC) di Columbus, in Indiana, hanno rimosso il processo di rivestimento del motore turbo diesel 6.7 per aiutare a ridurre il consumo di acqua. Per i leader della sostenibilità JEP, tuttavia, sperano di raggiungere questo obiettivo eliminando il 100% dell'acqua potabile per l'irrigazione, re reinventando il 100% dell'acqua per test antincendio e riutilizzare il 100% delle acque reflue trattate. Il riciclaggio e la rigenerazione delle acque reflue attraverso la scienza dell'osmosi inversa (RO) sarà una delle iniziative più grandi nella storia degli impianti.

Cos'è l'osmosi inversa?

L'osmosi inversa è una tecnologia che separa l'acqua pura dai flussi di rifiuti che sono una parte fondamentale della loro attività, rimuovendo i contaminanti. Questo processo rappresenta uno dei principali risparmi d'acqua per JEP.
Nel 2022, lo stabilimento ha usato 16M galloni di acqua dolce, con una riduzione del 59% dell'uso totale di acqua dal 2016. Di questi 16 M, circa 8M galloni lasciano come acque reflue il sistema fognario locale per il trattamento. Il sistema RO offre il potenziale di riciclare o riutilizzare il 80% di tale acqua che viene eliminata dalla corrente, il che fa molto per raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'acqua del 2030 di Cummins.

"Se vogliamo una riduzione del 30% - del 50% dell'acqua nello stabilimento, l'osmosi al contrario è ciò che ci porta a destinazione", afferma Il direttore dei macchinari PER JEP Dave Dave Dave Dalee.
Non è un'impresa facile, in quanto è necessaria una grande quantità di sforzi per mantenere un sistema RO alla massima efficienza. L'acqua viene estratta e riutilizzata nel processo di deionizzazione (DI) dell'acqua che rimuove i metalli, quindi smaltire i metalli, quindi smaltirli, e disperdio, che sono normalmente presenti nell'acqua della città.

"L'acqua della città ha molti minerali che dobbiamo eliminare. La bellezza del sistema RO è che ne rimuove il 98%", afferma Barlee. "Non vogliamo minerali nella nostra acqua perché quando evapora, si lascia dietro di sé tutto questo come scala e non lo vogliamo nei nostri sistemi di raffreddamento."

Come sono state rigenerate le acque reflue prima dell'osmosi inversa?

Prima dell'introduzione del RO, le acque reflue necessitavano di essere rigenerate, un processo che crea enormi rifiuti di acido pericoloso e caustica che richiedono un trattamento, ogni tre o quattro giorni. Ora, l'acqua viene alimentata nel DI dove può funzionare per settimane prima di dover essere rigenerata, riducendo il consumo di acidi e caustica associati alla rigenerazione.

Oggi, il 80% dell'acqua deionizzata, utilizzata nel processo di fabbrica, è proveniente dal sistema RO.
"Il nostro stabilimento è un caso di studio che dimostra che è fattibile implementare soluzioni per l'energia verde o misure di conservazione dell'energia in un posto di lavoro come il nostro con la produzione di macchine pesanti", afferma Ricercalee.

Oltre a essere solo vitale, Barlee evidenzia che l'impatto più significativo ha sulla sostenibilità a lungo termine. Con gli acquisti di macchinari, il ritorno sull'investimento (ROI) è solitamente da uno a due anni. Il ROI per le soluzioni di energia verde, tuttavia, è solitamente più vicino a otto a 10 anni.

"Ci sei dentro per lungo tempo. Devi fare una lunga partita", afferma Barlee. "La tecnologia si adatta al nostro profilo produttivo. Pertanto, fintanto che i finanziari di primo piano possono essere superati, le aziende possono vedere i vantaggi a lungo termine di queste cose."

L'obiettivo è un impatto netto positivo in ogni comunità in cui Cummins opera in modo che la somma del bene ambientale sia più grande dell'impronta di carbonio ambientale locale. Dato che lo stabilimento JEP continua a innovare, crescere e a investire, Redditilee nota che "Net Zero non è solo ciò che fa il nostro prodotto o come lo assembliamo, ma anche quanto brucia nel suo ciclo di vita. Quanta energia è stata impiegata per estrarre tutte le materie prime per arrivarci? Si tratta di una mentalità che ha un ciclo di vita circolare."

5 ragioni per cui dobbiamo portare questa Noia su carburanti alternativi di nuova generazione

hero image

Preparati a esplorare il mondo dei carburanti alternativi e delle risorse rinnovabili con cummins Inc's "Cosa ti alimenta - Quale carburante di nuova generazione sei?". Questo ci offre un modo divertimento e interattivo di capire come i carburanti hanno persone proprio come noi. Aiuterà a rispondere a domande importanti come "Qual è il futuro dei carburanti per le auto?"e "Come possiamo ridurre la nostra impronta di carbonio?".

Con questa sorpresa, scoprirai quale carburante di nuova generazione corrisponde a quello che desideri, che tu sia un diesel rinnovabile, il gas naturale o l'elettricità rinnovabile. Non solo si acquisisce una visione del futuro dei carburanti e dei loro benefici ambientali, ma si potrà anche esercitare il cervello e ottenere una spinta di sbalorsio dal prendere il gallone.

Ecco cinque motivi per cui dovresti portare oggi questo oggi su questo oggi:

1. È semplice e veloce

Per completare il progetto, non ci vogliono pochi minuti, ma puoi inserirlo nel tuo afforato programma. Inoltre, imparerai nuove informazioni sui carburanti alternativi e sui loro numerosi vantaggi.

2. Ti consente di conoscere il futuro dei carburanti e dell'energia

Adottando questa procedura per il saggio, imparerai a conoscere le ultime innovazioni nel settore dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile. Scoprirai quali sono i carburanti Power-to-X, come funziona il diesel rinnovabile e come l'elettricità a idrogeno si confronta con la tua personalizzatità. Queste informazioni possono aiutarti a prendere decisioni più informato sui carburanti che utilizzi.

3. Fornisce esercitazione al cervello

Prendere un gallone è un ottimo modo per esercitare il cervello e migliorare le proprie competenze decisionali. Sfidandoti a rispondere a domande sui carburanti alternativi, avrai la meglio sulla mente e potenziando le tue capacità di saziare.

4. È un booster di saggio

Prendere un gallone può ridurre lo stress e farti sentire felice. Questo divertimento che s'intitolerà a un"procacciatore" ti aiuterà a sentirti positivo in merito al grande lavoro svolto per rendere il mondo un posto più pulito.

5. Ti aiuta a fare amici

Condividere i risultati della tua attività con amici e colleghi è in grado di rafforzare le interazioni social e ti consente di connetterti con altri che condividono il tuo interesse per i combustibili alternativi e le risorse rinnovabili. Non si sa mai, si potrebbe anche incontrare un estimatore del diesel rinnovabile che vive vicino a te!


Cosa stai aspettando? Fai una pausa dalla tua giornata e concediti un po' di auto-scoperte con questo divertimento che parla di carburanti alternativi e risorse rinnovabili. Alimenta la tua curiosità e acquisisci conoscenze preziose sul futuro dell'energia e dei carburanti. Inoltre, potresti anche fare dei nuovi amici lungo il percorso. Non dimenticare che siamo sulla strada verso un futuro più sostenibile e i carburanti alternativi rappresentano un significativo passo in questa direzione.

 

Non perdere mai le ultime novità

Rimani al passo con le ultime tecnologie, i prodotti, le tendenze del settore e le novità.

Inviami le ultime novità (spunta le voci che ti interessano):
Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Verso un futuro più sostenibile negli Stati Uniti

Verso un futuro sostenibile

Il futuro del nostro pianeta dipende da un'economia decarbonizzata. Noi di Cummins Inc., crediamo che il percorso verso l'azzeramento delle emissioni implizzi sia lo sviluppo di motori a combustione interna avanzati, che possono essere impiegati oggi, sia l'innovazione di soluzioni a zero emissioni nei mercati in cui l'infrastruttura è pronta. Cummins stima che far progredire entrambe le vie contribuirà a 1,4 gigaton di riduzione cumulative dell'impronta di carbonio. Questo equivale a rimuovere tutti gli autocarri dalla strada per tre anni.

Pertanto, quale sarà l'aspetto del percorso di decarbonizzazione per il settore dei trasporti degli Stati Uniti?

I motori diesel stanno diventando sempre più puliti per soddisfare le normative sulle emissioni

Il settore dei trasporti è responsabile di circa il 27% delle emissioni di gas serra (GHG) degli Stati Uniti. Essendo uno dei principali fattori che causano il cambiamento climatico, i trasporti hanno un bisogno fondamentale di fonti di energia pulite. Non tutte le applicazioni sono pronte per le tecnologie avanzate e continueranno a fare affidamento sulle fonti di energia tradizionali per più anni. Le barriere alle tecnologie di trasferimento includono costi, disponibilità dell'infrastruttura, affidabilità e prontezza alla tecnologia.

La buona notizia è che i motori diesel stanno diventando sempre più puliti. Cummins è all'avanguardia investendo più in ricerca e sviluppo nei motori diesel che in qualsiasi altro punto della sua storia di 100 anni. Anche se migliorare il risparmio di carburante potrebbe non smentire i torti, si aggiunge a risultati reali.

Il settore degli autocarri sta inoltre lavorando per assicurarsi che i motori possano funzionare con carburanti più puliti, come il biodiesel. Il biodiesel B20 è una miscela di 20% biodiesel e 80% diesel a petrolio. Il B20 è una scelta popolare grazie ai suoi numerosi vantaggi, tra cui emissioni più basse, risparmi sui costi grazie ai crediti sul carburante dell'Energy Policy Act e buone prestazioni in condizioni di freddo. Il B20 offre inoltre gli ulteriori vantaggi della compatibilità dei materiali e la capacità di agire come solvente. Ci sono standard qualitativi già fissati e può essere utilizzato nei motori attuali senza modifiche. Offre consumo di carburante, cavalli e coppia simili a quelli del diesel a petrolio.

I motori a gas naturale sono una tecnologia alternativa disponibile adesso

Nel mercato on-highway, gli autocarri leggeri, medi e pesanti necessitano di tecnologie avanzate che siano efficienti in termini di carburante e che consentono di portare a termine il lavoro. Pertanto, oltre al diesel, quali sono oggi le altre tecnologie disponibili per i clienti?

I motori a gas naturale sono la tecnologia di alimentazione alternativa matura, testata e meno distruttiva disponibile oggi. Questi motori possono utilizzare il gas naturale compresso (CNG), riducendo le emissioni di GHG del 13% - 18%. Possono anche andare a gas naturale rinnovabile (Renewable Natural Gas - RNG) e, nella maggior parte dei casi, a un carburante a emissioni zero e a emissioni negative in altri, o a una miscela di due motori.  I motori a gas naturale sono adatti agli autocarri professionali, agli autobus e agli scuolabus, agli autocarri medi e a rimorchio regionale che hanno accesso alle infrastrutture di rifornimento.

La joint venture tra Rush Enterprises e Cummins cerca di migliorare la produzione di gruppi motopropulsori a gas naturale a emissioni vicine allo zero. Questa joint venture combina i punti di forza dei sistemi di erogazione del carburante a gas naturale compresso (CNG) di Momentum Fuel Technologies e l'esperienza di Cummins nei gruppi motopropulsori. Le flotte potranno accedere a entrambe le reti di supporto, che rappresentano oltre 250 sedi negli Stati Uniti e Canada. Queste sedi sono ben equipaggiate con tecnici certificati e hanno accesso a un inventario di ricambi per veicoli a gas naturale.

Alimentare le applicazioni di domani con batterie e idrogeno per raggiungere emissioni nette a zero

Attualmente, i veicoli alimentati a batteria sono limitati dalla gamma e dalla capacità di carico. Ecco perché sono meno adatti per le applicazioni su lunghe distanze e per il trasporto pesante. Questo è principalmente dovuto all'alto costo e peso che le batterie di grandi dimensioni richiedono. La relazione sul 2022 State of Sustainable Fleets si basa sulla proposta di risoluzione che fa per scontato che le flotte con tratte giornaliere di ritorno alla base per meno di 200 miglia e l'accesso prevedibili alle stazioni di ricarica troveranno più facile l'adozione di veicoli con batterie elettriche. Tali applicazioni si trovano tipicamente negli scuolabus e negli autobus, nelle consegne e negli autocarri leggeri, così come negli autocarri per merci regionali.

Un modo per risolvere i problemi di peso e costo sopra citati è utilizzando i sistemi ibridi. I sistemi ibridi incorporano sia un motore a combustione che un sistema elettrico a batteria. Ciò può comportare una maggiore efficienza del carburante e una riduzione delle dimensioni della batteria e del motore. Inoltre, elimina la necessità di una batteria grande e costosa. La creazione di domanda di batterie nel mercato dei veicoli commerciali aiuterà i costi di produzione a scendere creando maggiori economie di scala.

Oltre alle batterie, una delle tecnologie di alimentazione più promettenti è l'idrogeno. Dato che le normative limitano le emissioni di gas serra dai veicoli a motore, stanno acquistando interesse sia i motori a combustione interna a idrogeno (ICE) che le pile a combustibile. I motori a combustione interna all'idrogeno sono particolarmente efficienti per gli autocarri pesanti che operano in condizioni di carico elevato. Questa tecnologia può aiutare le flotte ad adattarsi a una nuova infrastruttura di alimentazione prima che le pile a combustibile diventino più ampiamente disponibili, in quanto sono ancora una tecnologia emergente. Il passaggio a motori a idrogeno implica una tecnologia e un'architettura del motore familiari, pur facendo avanzare l'infrastruttura a idrogeno. Sia l'ICE che le pile a combustibile offrono casi d'uso complementari e hanno profili di emissioni simili. Sono due componenti chiave per ridurre le emissioni di veicoli e trasporti e raggiungere missioni nette zero.

Gli investimenti nel settore dell'energia pulita, come il 2022 Energetic Reduction Act, sono essenziali per promuovere l'avanzamento delle tecnologie sostenibili e delle infrastrutture necessarie. Investendo in tecnologie più pulite, come quelle delle batterie elettriche o dell'idrogeno, gli Stati Uniti possono fare progressi significativi nella lotta al cambiamento climatico.
 

Traci Kraus testa a testa

Traci Kraus

Traci Kraus è direttore delle relazioni governative in cui guida l'advocacy federale degli Stati Uniti per Cummins. Si concentra su questioni riguardanti l'energia, il clima, l'idrogeno, i trasporti e il budget, nonché su questioni normative e normative.

Prima di entrare a far parte di Cummins, Ha lavorato per l'ex membro degli Stati Uniti, Tonwald. Ha un master in Amministrazione pubblica presso la George Washington University e una laurea in Governo e politica e comunicazione presso l'Università di College Park. È nata a Chicago e ora vive fuori Washington, D.C. con il marito, Daniele e due figli Cheyoto (8) e Un uomo che vive in un posto vicino a Lui (5).

3 innovazioni alle origini degli avanzati motori diesel di oggi

3 innovazioni del diesel

Il moderno motore diesel di oggi è un'impresa impressionante di innovazione. Cummins Inc. non è nuovo all'innovazione. In realtà, l'azienda spende 1 miliardi di dollari ogni anno in ricerca e tecnologia in tutta la sua gamma di prodotti, con 11.000 degli ingegneri più brillanti che innovano per i loro clienti. Oggi l'azienda sta esaminando tre delle innovazioni che hanno plasmato i motori diesel avanzati su cui si basano così tanti settori diversi.

1. Strumenti digitali

L'inizio dell'era dei computer rivoluzionava molti settori e aveva un impatto incredibile sui motori diesel. L'integrazione dei componenti informatici nei motori diesel ha migliorato l'efficienza e le prestazioni generali. Il computer nel tuo motore diesel si integra con il sistema di accensione, il processo di iniezione del carburante, il sistema di emissione, la trasmissione, il sistema di scarico e altro ancora. Al di là di queste integrazioni di base, la tecnologia informatica ha ottimizzato i motori diesel avanzati di oggi con hardware digitale aggiuntivo, applicazioni e capacità, applicazioni mobili e hardware digitale. Cummins offre una suite completa di prodotti e funzionalità digitali* che migliorano l'intera vita del tuo motore Cummins. Tra queste sono inclusi:

● Monitoraggio da remoto del motore

Cummins offre ora PrevenTech®, il suo più recente monitoraggio remoto dei motori e uno strumento di analisi avanzato. PrevenTech® aiuta a migliorare l'efficienza operativa per applicazioni quali gli autocarri, l'estrazione mineraria, il settore marittimo e ferroviario, utilizzando la connettività e i dati per monitorare lo stato delle apparecchiature da remoto e collegare i nostri clienti alla più grande rete di assistenza del settore.

●   Assistenza predittiva

Cummins offre ora i Predictive Service Insights per il primo settore, che avvisano le flotte di autocarri e le sedi di assistenza quando i componenti specifici potrebbero guastarsi, fornendo una raccomandazione sull'assistenza che consente loro di pianificare una sostituzione prima che si verifichi un guasto effettivo. Questa tecnologia è alimentata dai dati direttamente dal motore, per aiutare i clienti a evitare interruzioni delle attività non pianificate e costose. Queste conoscenze sono disponibili tramite PrevenTech® e sono disponibili negli strumenti per i servizi originali di Cummins, tra cui Guidanz®, INLINE™ e Quickserve Online.

●   Capacità over-the-air

In passato, se si desiderava aggiornare il software ECM (modulo di controllo del motore) o i parametri del motore su un veicolo, è stato necessario portarlo in un centro di assistenza o in un centro di riparazione interno. Ora puoi completare entrambi i compiti di assistenza in aria con l'applicazione OptiTech® di Cummins. OptiTech® ti consente di aggiornare il software ECM e un programma a una gamma di parametri del motore da qualsiasi luogo, utilizzando una tecnologia over-the-air. Consentire ai clienti di adattarsi ai cambiamenti di terreno, ai cicli di lavoro o alle preferenze di guida.

●    Nuova tecnologia per motori

A febbraio del 2020, Cummins ha annunciato il suo primo motore della serie X15 Efficiency abilitato per la connettività e il nuovo gruppo motopropulsore Endurant™ HD per gli autocarri Freightliner. Questa tecnologia innovativa includeva l'avanzato modulo di elaborazione informatica per motori di Cummins, noto come Acumen®. Ciò si collega alla piattaforma tecnologica di Cummins per l'accesso diretto alle app digitali, oltre ai miglioramenti dei prodotti per l'aria e alle future integrazioni di assistenza; in grado di comunicare in sicurezza attraverso la connettività mobile, i motori con acume® forniscono una più profonda comprensione di come i veicoli operano in diversi ambienti e in cicli di lavoro variabili. Le nuove conoscenze saranno usate per migliorare l'apprendimento automatico e fornire prodotti e servizi più personalizzati.

*Il motore potrebbe non essere idoneo per tutti i prodotti e le funzionalità digitali di Cummins. Verificare con un rappresentante Cummins, un produttore dell'apparecchiatura originale o un fornitore di servizi telematici.

2. Riduzione delle emissioni
I motori diesel puliti di oggi producono il 90% in meno di emissioni dannose rispetto ai motori prodotti prima dell'anno 2000. L'obiettivo di ridurre le emissioni ha portato a maggiori efficienze senza sacrificare le prestazioni. Gli avanzamenti nella tecnologia e la tecnologia diesel pulita hanno aiutato i motori diesel a continuare a migliorare. Importanti innovazioni di Cummins per la riduzione delle emissioni includono:

●   Funzionalità ottimizzate per i gruppi motopropulsori
La tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nell'aiutare a ridurre le emissioni. I nuovi gruppi motopropulsori intelligenti con Acume® ed Endurant™ HD migliorano il risparmio di carburante e riducono significativamente le emissioni. Ad esempio, il cambio di marcia predittivo utilizza una combinazionediaico, sensori e dati sul traffico per effettuare il cambio di marcia proattivamente in base alle condizioni stradali in arrivo. Consente alle marce di cambiare automaticamente, migliorando l'efficienza del carburante e riducendo le sollecitazioni meccaniche sulla trasmissione e sui ricambi associati. Altre caratteristiche uniche dei gruppi motopropulsori Cummins includono la spinta di accelerazione, la potenza dinamica e il lancio in collina.

●   Sistemi post-trattamento

Gli standard sulle emissioni continuano a evolversi, il che significa che i veicoli commerciali con le vecchie specifiche dei motori diesel non sono all'altezza dello standard attuale. Ecco perché Cummins offre un'ampia gamma di tecnologie post-trattamento per soddisfare questi regolamenti in costante evoluzione. Questi sistemi di post-trattamento contengono il filtro antiparticolato Cummins, che raccoglie e ossida il carbonio al fine di rimuovere il particolato di oltre il 90%. Una volta che il particolato viene rimosso, nello scarico continuano a essere presenti monossido di azoto e diossido di azoto. Al fine di ridurre questi livelli, un processo di iniezione introduce un'urea per convertire queste emissioni tossiche in gas di azoto innocuo e vapore acqueo. Questo elimina efficacemente le emissioni dannose con la conseguente riduzione delle emissioni provenienti dai gas di scarico.

3. Motori agnostica del carburante

Derivate dal principio di funzionamento del motore diesel, le piattaforme motore agnostica del carburante di Cummins sono progettate intenzionalmente tenendo a mente l'uniformità. La serie di versioni del motore deriva da un motore di base comune, che condivide molti degli stessi ricambi e componenti sotto la guarnizione della testa. Sopra la guarnizione, ci sono diversi componenti per diverse fonti di carburante, che consentono ai clienti di scegliere tra diesel, gas naturale e idrogeno per personalizzare le loro transizioni verso lo zero emissioni. Basata su un retaggio di innovazione e affidabilità, Cummins ha sfruttato al meglio le ricerche e le conoscenze dei milioni di motori a diesel e gas naturale che hanno prodotto per progettare queste affidabili piattaforme agnostica del carburante. Si tratta del primo approccio del settore, che verrà applicato all'interno della gamma di prodotti Cummins.

Cummins: immaginare il futuro dei motori diesel negli Stati Uniti e oltre

Innovazione continua. Non si tratta solo di una forofazione per Cummins, ma di un'impostazione predefinita. L'azienda sa che il futuro ci spinge a fare di più e, per rimanere al passo, Cummins deve costantemente rispondere a questa sfida. Per quanto Cummins sia bravi oggi, sanno che il meglio deve ancora venire. Le innovazioni sopra elencate sono solo l'inizio per l'azienda e sono emozionate di reinventare continuamente il futuro dei motori diesel avanzati. Scopri di più su Cummins e sulla loro visione per il futuro.
 

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.