Cummins inizia il 2023 con i riconoscimenti legati all'ESG

Cummins Inc. ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti correlati alla sostenibilità per il 2023, tra cui punteggi elevati da due importanti posizioni in classifica ESG.
Il leader globale della tecnologia di alimentazione ha chiuso n. 35 nella quarta classifica annuale di Newsweek delle aziende più responsabili d'America e la prima nel settore Automotive e Componenti. Cummins ha ottenuto il punteggio più alto per il lavoro dell'azienda in ambito ambientale, seguito dal punteggio per la corporate governance e dal punteggio sociale.
La classifica del 2023 delle 500 aziende più grandi del Paese si basa su più di 30 indicatori chiave delle prestazioni ESG e su un ampio sondaggio tra i residenti statunitensi sulla reputazione di responsabilità sociale aziendale di ogni azienda rivista. La classifica generale di Cummins è rimasta invariata dal 2022.
SOLO 100
Nel 2022 l'azienda è tornata nell'elenco Just 100 delle società americane più just di JUST Capital per il 2023 dopo aver subito una detesi. Cummins si piazza al n. 67 nell'ultima classifica delle più grandi società quotate in America e prima tra 23 società nella categoria Veicoli commerciali e macchinari.
In singole aree, l'azienda si è classificata al primo posto per come investe in dipendenti e per come quest'azienda minimizza il suo impatto ambientale. La classifica permette agli americani di intasare ciò che è più importante per loro quando si tratta di comportamenti aziendali e quindi valuta le aziende su tali comportamenti, utilizzando i dati di pubblico dominio. Cummins si piazza al 99° posto nel 2021 Appena 100.
L'azienda ha anche ricevuto un riconoscimento per il 2023 per il suo lavoro sulla diversità e la diversità dei fornitori, l'equità e l'inclusione.
MIGLIORI CORPORAZIONI PER LE IMPRESE DONNA
Cummins è stata una delle 66 aziende premiate come Migliori corporazioni americane per le imprese aziendali donna nel 2023 per il modo in cui fa affari con le aziende gestite da donne. Il Women's Business Enterprise National Council (WBENC) premia le corporazioni che hanno un impegno costante per l'inclusione delle aziende gestite da donne nelle loro catene di fornitura.
Le onorificenze del gruppo hanno "implementato con successo programmi di diversità e inclusione di livello mondiale che consentono crescita e innovazione, abbattendo al contempo le barriere che le donne possono aiutare a favorire la partecipazione delle donne". Il riconoscimento si basa sulla identificazione delle imprese che sono riviste e valutato da WBENC.
MILITARY FRIENDLY EMPLOYER
L'azienda è stata anche riconosciuta come Military Friendly Employer del 2023, ricevendo la designazione di bronzo del gruppo per il suo successo nel creare benefici sostenibili e significativi per la comunità militare.
L'onore è progettato per fornire ai veterani una risorsa che gli consente di fare una buona scelta per le decisioni più importanti sulla vita, come dove lavorare o andare a scuola. L'organizzazione, fondata nel 2003, ha valutato aziende sulla base del 2023 Military Friendly Company Survey disponibile sul suo sito web.