I motori a gas naturale Cummins hanno trasportato più di 150 milioni di persone nell'India del Nord per 15 anni

I motori a gas naturale Cummins possono offrire una maggiore longevità e affidabilità se adeguatamente manutenuti, il che li fa durare decenni e a lungo termine.
Tra il 2008 e il 2009, più di 3.730 motori a gas naturale Cummins B Gas Plus sono stati acquistati dai partner OEM Tata Motors e Ashok Leyland e consegnati nella regione della capitale nazionale dell'India. Schierati nella flotta di autobus di autobus della Delhi transport Corporation (DTC), quasi 15 anni dopo, i motori rimangono in servizio. Ad oggi, gli autobus hanno percorso circa 5,4 miliardi di chilometri, sì, miliardi negli ultimi 15 anni.
Questi motori dimostrano ciò che Maged Tadros, Direttore Generale di Cummins Global Bus Business ama dire ai suoi clienti: "L'adozione di motori a gas naturale Cummins nelle tue flotte può aiutare a ottenere diversi vantaggi operativi ed economici".
Essendo il motore a emissioni totali più basse sul mercato per autocarri e autobus, i motori a gas naturale Cummins funzionano con un combustibile abbondante e a basso costo, con un sistema di trattamento dello scarico con catalizzatore a tre vie che non necessita di manutenzione.
La necessità di un trasporto affidabile è essenziale. Negli ultimi 15 anni, i motori a gas naturale Cummins B Gas Plus hanno aiutato più di 150 milioni di residenti indiane ad arrivare dove devono essere e continueranno a farlo per gli anni a venire.
"I motori Cummins sono all'avanguardia dopo tutto il mondo per la loro affidabilità e durata di livello mondiale", ha spiegato Puneet Jha gallone, Responsabile generale - Gas naturale. "Abbiamo imparato molto dalla nostra esperienza in India, tra gli altri paesi che adottiamo motori a gas naturale, apprendimenti che hanno influito sulla nostra nuova generazione di motori"."
L'anno scorso, Cummins ha annunciato che il motore a gas naturale B6.7 sarà disponibile in India. Costruito per scuolabus, navette e autocarri medi, il B6.7N vanta una coppia fino a 240 hp/560 lbs-ft.
Essendo la tecnologia di alimentazione alternativa più matura, testata e meno distruttiva disponibile oggi, i motori a gas naturale offrono flessibilità nella gamma e offrono una potenza, prestazioni e un'esperienza di guida simili a quelle dei motori diesel. I motori a gas naturale Cummins aiutano le flotte a ridurre il loro impatto generale sull'ambiente, senza aumentare significativamente i costi operativi o sacrificare le prestazioni o il tempo di attività.
La potenza dei motori a gas naturale Di Cummins è stata esposta questo mese all'India Auto Expo nella Greater Noida Ut gallone Pradesh, in India.