Cummins Inc. ed EDF Renewables stipulano un contratto di acquisto di energia fotovoltaica distribuita

cerimonia per la firma del contratto

Coprendo sette entità manifatturiere con una capacità installata totale di 16,5Mii, riducendo significativamente le emissioni di carbonio negli impianti e nelle operazioni.

Cummins China e EDF Renewables hanno firmato a Pechino un accordo sull'energia fotovoltaica distribuita PowerPurchase, che mira a ridurre il consumo di elettricità dalle reti tradizionali e ridurre le emissioni di carbonio negli impianti e nelle operazioni di Cummins. Cummins fornirà il tetto e lo spazio del terreno e consumerà l'energia solare generata, EDF Renewables sarà responsabile dell'investimento, dell'installazione e dell'operatività delle apparecchiature di generazione solare PV. FILES Ning, vicepresidente di Cummins, e Erwann Debos, AD di EDF Renewables China, hanno completato la firma del contratto per conto di entrambe le parti.

EDF è leader mondiale nelle fonti di energia rinnovabili, comprese quelle eoliche e solari. EDF Renewables ha competenze tecniche e di servizio estremamente avanzate nel settore della generazione di energia fotovoltaica. La collaborazione installerà un sistema di generazione di energia fotovoltaica distribuita presso 7 entità produttive a Pechino, Wuxi, Wuhan, Chongqing eZhou. Con una capacità installata totale di 16,5 MW, il progetto è in grado di fornire circa 280 milioni di kWh di generazione elettrica in 20 anni, risparmiando circa 158.000 tonnellate di emissioni di carbonio.

"Siamo lieti che Cummins e l'EDF stiano collaborando nel settore del fotovoltaico distribuito per fornire nuove opportunità a Cummins di espandere il consumo di energia verde e ridurre le emissioni derivanti dalle operazioni degli impianti. Aiuterà Cummins a raggiungere un utilizzo di elettricità rinnovabile che rappresenta più del 10% del consumo totale di elettricità entro il 2023 nella regione cinese. Questo progetto ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra capacità nella produzione e nell'operatività ecologiche e ci posizionerà bene per lo sviluppo sostenibile", ha affermato FORMAZIONE.

Attualmente, l'uso della volta per installare il sistema fotovoltaico è un modo molto efficace per i clienti aziendali di ridurre le loro emissioni di carbonio. Cummins e l'EDF hanno firmato un contratto di acquisto di energia per 20 anni, che può raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e il risparmio sui costi dell'elettricità allo stesso tempo.

Erwann Debos ha dichiarato alla firma della sua progetto di progetto: "Siamo onorato di fornire a Cummins soluzioni di fotovoltaico rinnovabili distribuite per aiutare Cummins a raggiungere i suoi obiettivi strategici PLANET 2050. EDF Renewables intende collaborare mano nella mano con i clienti per fornire le soluzioni di gestione integrata dell'energia più avanzate in relazione alla trasformazione a bassa emissione di carbonio delle imprese e per consentire la transizione energetica globale".

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

I generatori per l'alimentazione domestica di riserva sono una tecnologia e una scelta intelligente

illustrazione di casa con generatore

Questo articolo è stato scritto da Bart mcClaugherty, Bear Electric, un rivenditore autorizzato Cummins.

Smartphone, camper intelligenti, assistente virtuale, termostato intelligente, serrature intelligenti e bilanciere. Le nostre case sono ora cariche di dispositivi intelligenti. In quanto elementi non autorizzati, la maggior parte diventa inutili senza alimentazione elettrica per funzionare o ricaricare. Ecco perché i proprietari di casa dovrebbero prendere in considerazione l'installazione di un dispositivo intelligente sopra ogni altro: un generatore per l'alimentazione domestica di riserva.

In qualità di rivenditore autorizzato Cummins, installo molti generatori Cummins QuietConnect™ per l'alimentazione domestica di riserva in tutta l'Oregon. Con condizioni meteorologiche sempre più estreme, blackout alle interruzioni di corrente e l'invecchiamento delle reti elettriche, posso dirti senza dubbio che un generatore di riserva è un investimento interessante.

La parte migliore di possedere uno di questi dispositivi intelligenti? Non è necessario dire quando accendersi e spegnersi. Lo fa automaticamente.

In una nut gallone, ecco il processo:

Quando installiamo un generatore Cummins per l'alimentazione domestica di riserva, installiamo anche un interruttore di trasferimento automatico Cummins. Questo interruttore di trasferimento monitora costantemente l'alimentazione elettrica della rete che entra in casa. Se rileva un'interruzione in servizio, scollega automaticamente la casa dalla linea di utenze elettriche in un secondo e accende il generatore Cummins per alimentare la casa. Il generatore è alimentato da una linea a gas naturale o da un serbatoio di propano.

Mentre il generatore Cummins sta alimentando la casa, l'interruttore di trasferimento continuerà a monitorare la linea di rete elettrica. Quando rileva che l'alimentazione elettrica è stata ripristinata, scollega automaticamente il generatore dall'impianto elettrico della casa e ricollega l'utenza elettrica.

Non c'è bisogno di fare nulla. Nada. Zilch. Il generatore e l'interruttore di trasferimento fanno tutto il lavoro. In alcuni casi, forse non ti rendi nemmeno conto che ci sarà un'interruzione di alimentazione elettrica fino a quando non guarderai fuori dalla finestra e vedrai che tutte le case del tuo vicino sono buie.

La fondamentale, come avere un rivenditore autorizzato Cummins che installi professionalmente il tuo generatore di riserva e l'interruttore di trasferimento, è accertarsi di scegliere il generatore di dimensioni giuste per la tua casa. Se è troppo piccolo, il carico non sarà in grado di alimentare tutto in casa. Se è troppo grande, quando lo si usa si consuma gas naturale o propano extra.

Il modo più semplice per accertarsi di selezionare il generatore di misura giusta è far sì che il tuo rivenditore lo faccia al tuo posto. Ma se vuoi sentire quanto generatore hai bisogno, Cummins ha un eccellente post sul blog sul calcolo della deviagine del generatore di cui hai bisogno o puoi usare il calcolatore delle dimensioni del generatore a Cummins.com.

Viviamo in un mondo pieno di dispositivi intelligenti. Con un generatore Cummins QuietConnect per l'alimentazione domestica di riserva, è possibile mantenere il funzionamento durante le interruzioni dell'alimentazione. Per trovare un rivenditore vicino a te, usa il localizzatore dei rivenditori Cummins. Oppure, se vivi in Oregon, contattami al (503) 678-3417 o [email protected]

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Aggiornamento del software Cummins 1-800

Autocarro di vendita e assistenza parcheggiato vicino al ponte

Cummins Inc. (NYSE: CMI) è lieta di annunciare che 1-800-CUMMINS offrirà le vendite di software come ulteriore caratteristica. La suite del software supportata da questa nuova funzionalità include INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL e Guidanz IA. Rendendo tutto questo disponibile tramite 1-800-CUMMINS semplifica le consegne ai clienti, riduce i tempi di inattività e assicura che i nostri clienti ricevano sempre un supporto reattivo e proattivo per le vendite di software.

Cosa cambia?

• Nuova opzione di vendita di software su 1-800-CUMMINS™
• Tutte le chiamata ai numeri precedenti saranno reindirizzate a 1-800-CUMMINS™

Cosa equivale a rimanere gli stessi?

• I clienti possono ancora chiamare 1-800-CUMMINS™ per assistenza sui ricambi, domande generali su prodotti e servizi e per ricevere assistenza tecnica per motori, generatori e prodotti digitali Cummins.

Quando è stato effettuato il cambio?

• Lunedì 10 ottobre 2022

"Sono entusiasta di questa nuova offerta che stiamo fornendo ai nostri clienti. Non solo questo li aiuterà a ricevere più velocemente il supporto di cui hanno bisogno, ma aiuta anche a ridurre la complessità dei clienti", ha aggiunto Bretth Ehlinger, Responsabile esecutivo, Soluzioni centralizzate. "I nostri clienti si affidano a noi per alimentare la loro attività e per ottenere soluzioni affidabili, fornite in modo semplice e accessibile da esperti che si curano di noi, è un modo per farlo."

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

5 aziende che possono beneficiare della vendita di generatori Cummins

Un rivenditore Cummins discute di un generatore domestico

Il novanta percento delle imprese americane sono di piccole e medie dimensioni. Sono i veri motori della nostra economia, che danno lavoro a milioni di dipendenti. Con molti di loro alla ricerca di nuovi modi per espandere i propri servizi, generare entrate e far crescere la loro attività, l'alimentazione domestica di riserva di Cummins e i generatori portatili potrebbero essere una nuova fonte di entrate.

Una fodera d'argentea tra nuvole oscure

Secondo l'Associated Press, le interruzioni di alimentazione elettrica dovute alle intemperie sono raddoppiate nel corso degli ultimi due decenni, a sforzare la rete elettrica obsoleta del nostro Paese. Ciò ha aumentato la frequenza e la durata delle interruzioni di alimentazione elettrica. Queste interruzioni frequenti creano la necessità di disporre di alimentazione di riserva affidabile per le persone che si fidano delle organizzazioni e delle altre aziende. Inoltre, per accedere alle piccole e medie imprese, soddisfare questa esigenza con i generatori Cummins è un'enorme opportunità.

Quali aziende possono beneficiare maggiormente di entrare a far parte dei rivenditori autorizzati Cummins? Ecco i nostri primi cinque:

1. Appaltatori generali: quando disastri naturali come tempeste di ghiaccio, uragani, venti elevati, soccorsi nella foresta o in cui si incontrano forti sostienimenti nella foresta, la perdita di potenza non è l'unica sfida che i clienti devono affrontare. Spesso i danni fisici alle proprietà devono essere riparati. Quando stanno aiutando i clienti alla ricostruzione, gli appaltatori generali hanno l'opportunità di stimare le esigenze energetiche della casa o dell'attività e di far avanzare la proposta aggiungendo un generatore Per l'alimentazione domestica di riserva Cummins QuietConnect™. Se il cliente accetta, l'appaltatore generale non solo profitti dalla vendita del generatore, ma anche la manodopera per installarlo.

2. Elettricisti - Un buon elettricista è una fonte affidabile di informazioni. Non solo sono esperti nel flusso degli elettroni, ma conoscono spesso le configurazioni elettriche specifiche del loro cliente. Dopo un'interruzione di corrente prolungata, a molti viene spesso richiesto "C'è qualcosa che puoi fare per mantenere la mia elettricità accesa la prossima volta che l'alimentazione si spegne?" Gli elettricisti che vendono e installano generatori Cummins QuietConnect per l'alimentazione domestica di riserva possono dire: "Sì, sì, ce n'è". L'installazione di generatori per l'alimentazione domestica di riserva può essere un altro servizio prezioso fornito dai elettricisti.

3. Appaltatori del riscaldamento e del raffreddamento - Durante un'interruzione dell'alimentazione elettrica, uno dei sistemi più critici offline per i proprietari di casa e attività è il loro sistema di riscaldamento e raffreddamento centrale. Andare senza calore o aria fresca per un lungo periodo di tempo non è solo una necessità di scomportamento, ma può essere pericoloso se le temperature sono estreme all'esterno. Pertanto, naturalmente, una volta ripristinata l'alimentazione, trovare il modo di mantenere il sistema HVAC attivo durante la prossima interruzione di alimentazione diventa fondamentale. Dato che gli appaltatori del riscaldamento e del raffreddamento sono esperti nell'installazione di sistemi grandi nelle case e nelle aziende, aggiungere generatori di riserva Cummins QuietConnect alle case e alle aziende è un modo naturale per aggiungere un altro centro di profitto alle loro attività.

4. Rivenditori online: fino a oggi siamo stati in prima linea a discutere i generatori di riserva. Per le aziende che non sono specializzate nell'installazione di generatori integrati, i generatori portatili Cummins possono rivelarsi un grande produttore di denaro. Anche se i generatori portatili possono essere utilizzati durante le interruzioni di alimentazione, sono più adatti per compiti più piccoli grazie alla loro portabilità. Questo li rende ideali per il campeggio, gli approfondimenti, i cantieri edili e altro ancora. Grazie alla reputazione di robustezza e affidabilità di Cummins, i nostri generatori portatili sono l'ideale per i rivenditori focalizzati su questi segmenti di mercato.

5. Installatori di pannelli solari - La maggior parte dei pannelli solari domestici sono collegati direttamente alla rete elettrica. Quando l'energia si spegne, i pannelli solari smettono di fornire energia. Per una fonte di energia elettrica di riserva, gli installatori di pannelli solari possono installare un backup della batteria solare, che viene caricata dai pannelli solari o un generatore per l'alimentazione domestica di riserva. Solitamente, gli impianti di backup delle batterie solari possono alimentare solo una casa per poche ore. Pertanto, se un'area è soggetta a interruzioni correlate alle intemperie, un generatore per l'alimentazione domestica di riserva come Cummins QuietConnect è la scelta migliore.

Il tempo è ora

Con più persone che mai alla ricerca di soluzioni di riserva per la generazione di energia, adesso è il momento giusto per espandere le offerte della tua azienda diventando un rivenditore autorizzato Cummins. Per saperne di più visita, cummins.com/partners/dealers.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Dieci modi per prepararsi a blackout continui

Scatola di disconnessione del servizio Cummins montata sul lato della casa

Calore da inarrivarsi che causano una richiesta eccessiva di elettricità... siccità che rendono l'energia idroelettrica meno disponibile... reti elettriche vicine a incendi attivi che si spengono per sicurezza... reti elettriche obsolethe e overstcompresse... venti forti che scattano le linee elettriche... questi sono tutti i motivi per cui alcune parti del Paese potrebbero affrontare interruzioni pianificate dell'alimentazione elettrica quest'anno.

Se vivi in un'area soggetta a blackout, ecco alcuni consigli per aiutare a preparare la tua famiglia a prepararli:

  • Iscriviti per ricevere le notifiche dalla tua rete elettrica locale. Se questo servizio è disponibile per la tua rete locale, puoi ricevere un avviso per iniziare a effettuare la procedura di disconnessione prima che si spegne l'alimentazione elettrica.
  • Scarica la nostra checklist completa per le interruzioni di alimentazione elettrica: offre informazioni dettagliate su cosa fare prima, durante e dopo un'interruzione. Ciò ti mostra anche cosa fare per i bambini, le persone in cerca di lavoro e i membri della famiglia con esigenze mediche. Puoi scaricarlo qui.
  • Stockcompressore di cibo e acqua non deperibile - Assicurarsi di avere anche una procedura di apertura manuale. Pianifica di avere abbastanza per tutti in modo che la tua famiglia possa rimanere idratata e sollecitata durante il blackout.
  • Fai o acquista ghiaccio e refrigeranti - Se hai abbastanza preavviso, fai o acquisti del ghiaccio in modo da poter preparare un po 'del tuo cibo deperibile nei dispositivi di raffreddamento per preservarlo. (Un refrigeratore manterrà la temperatura interna solo per circa quattro ore, un foro manterere per circa 48 ore).
  • Acquista torcie e batterie extra - I blackout possono essere, beh, di colore. Le torcie possono essere utilizzate per motivi di sicurezza, quando si necessita di muoversi di sera, ma di usarle in modo da evitarle. Assicurati di averne abbastanza per ogni membro della famiglia.
  • Mantieni i telefoni mobili cariche e i serbatoi del gas pieni: i tuoi telefoni e i tuoi veicoli sono le tue linee di salvataggio verso il mondo esterno. Se hai un EV, assicurati che sia completamente carico.
  • Pratica aprire manualmente le porte dell'officina - Se devi guidare alla larga, devi prima essere in grado di portare la tua auto fuori dall'officina.
  • Pianifica delle attività che richiedono una refrigerazione - Può essere necessario conservarle in un dispositivo di raffreddamento come il cibo refrigerato, fino al ritorno dell'alimentazione elettrica.
  • Investi in un generatore per l'alimentazione domestica di riserva: per la massima tranquillità, prendi in considerazione uno dei generatori per l'alimentazione domestica di riserva Cummins QuietConnect™. In caso di black out, il generatore si accenderà automaticamente e manterrà l'alimentazione domestica.
  • Installa i rilevatori di monossido di carbonio con backup della batteria- Collocali in luoghi centrali su ogni piano, in modo che se un monossido di carbonio entra in casa, riceverai immediatamente un avviso.

I blackout di rotolamento sembrano essere sempre più comuni. Esistono modi per pianificare in anticipo e impedire che la tua vita sia completamente distruttiva. Per scoprire i diversi modi in cui Cummins può aiutare la tua famiglia a mantenere l'alimentazione elettrica durante queste interruzioni di alimentazione pianificate, visitaci cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable o trova un rivenditore locale cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.