Cos'è il gas naturale rinnovabile?
Il gas naturale rinnovabile, o RNG, è talvolta noto come biometano o biogas potenziato. L'anaerobica insaziabilità, un processo in cui i batteri discompongono la materia organici, produce biogas. Il biogas può generare calore ed elettricità con solo una piccola pulizia. La rifinitura aggiuntiva rimuove i contaminanti come la CO2 e l'azoto. A quel punto il biogas diventa gas naturale rinnovabile, quasi metano puro. Per molte applicazioni, RNG è funzionalmente identico al gas naturale standard. La maggior parte delle reti di distribuzione di gas naturale consentono la miscelazione di biogas rinnovabile e i motori a gas naturale lo usano.
Ecco alcune delle principali fonti di materia organici utilizzate per alimentare i batteri che producono biogas:
La materia organici smaltita nelle discariche mira a sfasare la sfasatura in modo sfasato. Le emissioni di biogas risultanti rappresentano quasi un quinto delle emissioni di metano causate dall'uomo negli Stati Uniti, secondo l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente. Il metano produce in realtà 25 volte più emissioni di gas serra rispetto alla CO2. Non solo è un'ottima fonte di carburante, ma la cattura del metano nelle discariche impedisce anche le emissioni di potenti gas serra.
Gli allevamenti di bovini e le fattorie di pollame tendono a produrre grandi quantità di letame, un ottimo cibo per i batteri che si occupano della necessità di una forbice anaerobica. La produzione industriale di biogas deriva dal letame che utilizza, ad esempio, grandi serbatoi di controllo dell'aerazione, noti come degestatori.
Gli impianti di trattamento delle acque reflue producono molto fanghi. Si tratta di una procedura da non perdere, in quanto ciò che rimane dalle acque reflue, dopo che la maggior parte dell'acqua pulita è stata rimossa. Lo scarico di fognature viene normalmente camionato verso una discarica o talvolta viene usato come fertilizzante; ma, grazie al suo alto contenuto di materia organici, può anche servire come materia prima per produrre biogas. Molti impianti di trattamento delle acque reflue lo fanno e usano il biogas stesso, ad esempio per riscaldare i toni di sprezzature.
Quali sono i vantaggi del gas naturale rinnovabile sui motori a gas naturale?
Quando viene utilizzato in un motore, il gas naturale ha caratteristiche prestazionali simili a quelle del diesel, ma è più silenzioso e molto più pulito. I suoi sistemi di post-trattamento semplificati comportano livelli di NOx quasi pari a zero. Il gas naturale, tuttavia, rimane un carburante fossile e il suo utilizzo si traduce sempre in emissioni di CO2. In questo passaggio i vantaggi aggiuntivi di RNG fanno la loro parte.
Il contenuto di carbonio di RNG, al contrario, è non fossile. La combustione del gas naturale naturale (RNG) è quindi a emissioni zero, poiché non aggiunge carbonio all'atmosfera. Quando si rappresenta il pozzo totale con le emissioni di carbonio delle ruote, l'uso del gas di scarico diesel rimane estremamente basso. In alcuni casi, come l'uso del gas di discarica, può anche essere negativo per il carbonio, come precedentemente indicato.
Sia che si tratti di produrre calore ed elettricità o di alimentare la flotta, il gas naturale naturale (RNG) aiuta a ridurre le emissioni nette di carbonio. RNG è considerato come un biocarburante avanzato come uno standard sui carburanti rinnovabili negli Stati Uniti, e contribuisce al ruolo dei motori a gas naturale nel nostro futuro rinnovabile.
Vi sono inoltre altri vantaggi nella produzione di biogas. Dopo che i batteri sono stati fatti e l'acqua viene rimossa, i solidi residui nei degestatori possono essere utilizzati come fertilizzante, pacciamatura o letto di animali. I ricercatori stanno persino sostituendo l'uso di questi solidi per produrre una soluzione di sfasamento e di saperne di più sull'energia dalla materia prima originale.
Le zone rurali possono ora far si che le loro economie vadano al di là del solo settore agricolo producendo biogas e digestitura. Molti agricoltori hanno investito nei degestatori e sono pertanto in grado di produrre e vendere il biogas e il gas naturale rinnovabile. Nelle aree rurali non raggiunte dalle reti di distribuzione del gas naturale, ciò può rendere disponibile il gas naturale naturale per i trasporti e altri scopi. Alla Fair Oaks Farm, un'operazione di sfasamento su larga scala in Indiana, la RNG è prodotta in loco. Il RNG viene quindi impiegato per alimentare gli autocarri usati dall'azienda agricola per erogare il milk che produce ai suoi clienti. Gli autocarri a gas naturale Cummins sono dotati dei motori a gas naturale ISL G da 9 litri. Il RNG è usato anche in altre applicazioni come gli autocarri professionali, i trasporti e gli scuolabus e gli autocarri medi.
In che modo L'RNG si confronta con altri carburanti?
I veicoli a gas naturale sono più puliti, più silenziosi e richiedono meno manutenzione rispetto ai veicoli diesel, tra gli altri vantaggi. I veicoli RNG sono a bassa emissione di carbonio e talvolta negativi. Nelle applicazioni commerciali, il gas naturale rng (RNG) può essere il carburante alternativo più utilizzato. NGVAmerica, un'associazione commerciale che promuove l'uso del gas naturale nei veicoli, segnala che il gas naturale usato per l'uso on-highway rappresenta il 64% del gas naturale nel 2021. Si tratta di una soluzione sicura, efficace e relativamente economica, ma i manager di flotte che desiderano passare ai motori a gas naturale devono fare ulteriori considerazioni.
Una considerazione riguardo a RNG è che abbiamo un valore di RNG sufficiente per soddisfare le esigenze della mobilità commerciale. Sebbene RNG non possa soddisfare tutte le esigenze energetiche della comunità umana, ha la capacità di svolgere un ruolo nel decarbonizzare alcune applicazioni di mobilità commerciale. Negli ultimi anni si è assistito a una crescita della produzione di gas naturale naturale rNG, una tendenza che dovrebbe continuare a essere uno dei tassi di crescita del carburante più rapidi nel settore. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, il gas naturale naturale (RNG) rappresenta il 1% della produzione di biocarburanti nel 2020 ed è previsto un aumento al 20% entro il 2050.
Scopri di più su come RNG confronta altri carburanti alternativi.
Non perdere mai le ultime novità e stare al passo con i tempi. Iscriviti di seguito per ricevere le ultime novità su tecnologie, prodotti, settore e molto altro.