5 aziende che possono beneficiare della vendita di generatori Cummins

Un rivenditore Cummins discute di un generatore domestico

Il novanta percento delle imprese americane sono di piccole e medie dimensioni. Sono i veri motori della nostra economia, che danno lavoro a milioni di dipendenti. Con molti di loro alla ricerca di nuovi modi per espandere i propri servizi, generare entrate e far crescere la loro attività, l'alimentazione domestica di riserva di Cummins e i generatori portatili potrebbero essere una nuova fonte di entrate.

Una fodera d'argentea tra nuvole oscure

Secondo l'Associated Press, le interruzioni di alimentazione elettrica dovute alle intemperie sono raddoppiate nel corso degli ultimi due decenni, a sforzare la rete elettrica obsoleta del nostro Paese. Ciò ha aumentato la frequenza e la durata delle interruzioni di alimentazione elettrica. Queste interruzioni frequenti creano la necessità di disporre di alimentazione di riserva affidabile per le persone che si fidano delle organizzazioni e delle altre aziende. Inoltre, per accedere alle piccole e medie imprese, soddisfare questa esigenza con i generatori Cummins è un'enorme opportunità.

Quali aziende possono beneficiare maggiormente di entrare a far parte dei rivenditori autorizzati Cummins? Ecco i nostri primi cinque:

1. Appaltatori generali: quando disastri naturali come tempeste di ghiaccio, uragani, venti elevati, soccorsi nella foresta o in cui si incontrano forti sostienimenti nella foresta, la perdita di potenza non è l'unica sfida che i clienti devono affrontare. Spesso i danni fisici alle proprietà devono essere riparati. Quando stanno aiutando i clienti alla ricostruzione, gli appaltatori generali hanno l'opportunità di stimare le esigenze energetiche della casa o dell'attività e di far avanzare la proposta aggiungendo un generatore Per l'alimentazione domestica di riserva Cummins QuietConnect™. Se il cliente accetta, l'appaltatore generale non solo profitti dalla vendita del generatore, ma anche la manodopera per installarlo.

2. Elettricisti - Un buon elettricista è una fonte affidabile di informazioni. Non solo sono esperti nel flusso degli elettroni, ma conoscono spesso le configurazioni elettriche specifiche del loro cliente. Dopo un'interruzione di corrente prolungata, a molti viene spesso richiesto "C'è qualcosa che puoi fare per mantenere la mia elettricità accesa la prossima volta che l'alimentazione si spegne?" Gli elettricisti che vendono e installano generatori Cummins QuietConnect per l'alimentazione domestica di riserva possono dire: "Sì, sì, ce n'è". L'installazione di generatori per l'alimentazione domestica di riserva può essere un altro servizio prezioso fornito dai elettricisti.

3. Appaltatori del riscaldamento e del raffreddamento - Durante un'interruzione dell'alimentazione elettrica, uno dei sistemi più critici offline per i proprietari di casa e attività è il loro sistema di riscaldamento e raffreddamento centrale. Andare senza calore o aria fresca per un lungo periodo di tempo non è solo una necessità di scomportamento, ma può essere pericoloso se le temperature sono estreme all'esterno. Pertanto, naturalmente, una volta ripristinata l'alimentazione, trovare il modo di mantenere il sistema HVAC attivo durante la prossima interruzione di alimentazione diventa fondamentale. Dato che gli appaltatori del riscaldamento e del raffreddamento sono esperti nell'installazione di sistemi grandi nelle case e nelle aziende, aggiungere generatori di riserva Cummins QuietConnect alle case e alle aziende è un modo naturale per aggiungere un altro centro di profitto alle loro attività.

4. Rivenditori online: fino a oggi siamo stati in prima linea a discutere i generatori di riserva. Per le aziende che non sono specializzate nell'installazione di generatori integrati, i generatori portatili Cummins possono rivelarsi un grande produttore di denaro. Anche se i generatori portatili possono essere utilizzati durante le interruzioni di alimentazione, sono più adatti per compiti più piccoli grazie alla loro portabilità. Questo li rende ideali per il campeggio, gli approfondimenti, i cantieri edili e altro ancora. Grazie alla reputazione di robustezza e affidabilità di Cummins, i nostri generatori portatili sono l'ideale per i rivenditori focalizzati su questi segmenti di mercato.

5. Installatori di pannelli solari - La maggior parte dei pannelli solari domestici sono collegati direttamente alla rete elettrica. Quando l'energia si spegne, i pannelli solari smettono di fornire energia. Per una fonte di energia elettrica di riserva, gli installatori di pannelli solari possono installare un backup della batteria solare, che viene caricata dai pannelli solari o un generatore per l'alimentazione domestica di riserva. Solitamente, gli impianti di backup delle batterie solari possono alimentare solo una casa per poche ore. Pertanto, se un'area è soggetta a interruzioni correlate alle intemperie, un generatore per l'alimentazione domestica di riserva come Cummins QuietConnect è la scelta migliore.

Il tempo è ora

Con più persone che mai alla ricerca di soluzioni di riserva per la generazione di energia, adesso è il momento giusto per espandere le offerte della tua azienda diventando un rivenditore autorizzato Cummins. Per saperne di più visita, cummins.com/partners/dealers.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Dieci modi per prepararsi a blackout continui

Scatola di disconnessione del servizio Cummins montata sul lato della casa

Calore da inarrivarsi che causano una richiesta eccessiva di elettricità... siccità che rendono l'energia idroelettrica meno disponibile... reti elettriche vicine a incendi attivi che si spengono per sicurezza... reti elettriche obsolethe e overstcompresse... venti forti che scattano le linee elettriche... questi sono tutti i motivi per cui alcune parti del Paese potrebbero affrontare interruzioni pianificate dell'alimentazione elettrica quest'anno.

Se vivi in un'area soggetta a blackout, ecco alcuni consigli per aiutare a preparare la tua famiglia a prepararli:

  • Iscriviti per ricevere le notifiche dalla tua rete elettrica locale. Se questo servizio è disponibile per la tua rete locale, puoi ricevere un avviso per iniziare a effettuare la procedura di disconnessione prima che si spegne l'alimentazione elettrica.
  • Scarica la nostra checklist completa per le interruzioni di alimentazione elettrica: offre informazioni dettagliate su cosa fare prima, durante e dopo un'interruzione. Ciò ti mostra anche cosa fare per i bambini, le persone in cerca di lavoro e i membri della famiglia con esigenze mediche. Puoi scaricarlo qui.
  • Stockcompressore di cibo e acqua non deperibile - Assicurarsi di avere anche una procedura di apertura manuale. Pianifica di avere abbastanza per tutti in modo che la tua famiglia possa rimanere idratata e sollecitata durante il blackout.
  • Fai o acquista ghiaccio e refrigeranti - Se hai abbastanza preavviso, fai o acquisti del ghiaccio in modo da poter preparare un po 'del tuo cibo deperibile nei dispositivi di raffreddamento per preservarlo. (Un refrigeratore manterrà la temperatura interna solo per circa quattro ore, un foro manterere per circa 48 ore).
  • Acquista torcie e batterie extra - I blackout possono essere, beh, di colore. Le torcie possono essere utilizzate per motivi di sicurezza, quando si necessita di muoversi di sera, ma di usarle in modo da evitarle. Assicurati di averne abbastanza per ogni membro della famiglia.
  • Mantieni i telefoni mobili cariche e i serbatoi del gas pieni: i tuoi telefoni e i tuoi veicoli sono le tue linee di salvataggio verso il mondo esterno. Se hai un EV, assicurati che sia completamente carico.
  • Pratica aprire manualmente le porte dell'officina - Se devi guidare alla larga, devi prima essere in grado di portare la tua auto fuori dall'officina.
  • Pianifica delle attività che richiedono una refrigerazione - Può essere necessario conservarle in un dispositivo di raffreddamento come il cibo refrigerato, fino al ritorno dell'alimentazione elettrica.
  • Investi in un generatore per l'alimentazione domestica di riserva: per la massima tranquillità, prendi in considerazione uno dei generatori per l'alimentazione domestica di riserva Cummins QuietConnect™. In caso di black out, il generatore si accenderà automaticamente e manterrà l'alimentazione domestica.
  • Installa i rilevatori di monossido di carbonio con backup della batteria- Collocali in luoghi centrali su ogni piano, in modo che se un monossido di carbonio entra in casa, riceverai immediatamente un avviso.

I blackout di rotolamento sembrano essere sempre più comuni. Esistono modi per pianificare in anticipo e impedire che la tua vita sia completamente distruttiva. Per scoprire i diversi modi in cui Cummins può aiutare la tua famiglia a mantenere l'alimentazione elettrica durante queste interruzioni di alimentazione pianificate, visitaci cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable o trova un rivenditore locale cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Cummins Turbo Technologies si prepara a lanciare il turbocompressore a geometria variabile della 8ª generazione Holset serie 400

HE400VGT di 8ª generazione

Con l'inasprimento delle normative sulle emissioni, Cummins Turbo Technologies (CTT) si impegna ad aiutare i clienti a ridurre le emissioni e a far progredire il risparmio di carburante, grazie a nuove tecnologie innovative per il trattamento dell'aria.

Costruiti su 70 anni di innovazione e affidabilità, CTT e Holset hanno introdotto un'ampia gamma di tecnologie di trattamento dell'aria leader del settore. In 2021, CTT launched the 7th generation 400 series Variable Geometry Turbocharger (VGT) to help engine manufacturers meet future emission standards and offer best in class fuel economy. In Cummins, l'innovazione non si ferma mai mentre continuiamo a far progredire le nostre tecnologie attuali e a svilupparne di nuove. Tenendo a mente questa filosofia, CTT si sta adesso preparando alla realizzazione della 8° generazione HE400VGT. È specificatamente progettato per avere prestazioni, affidabilità e durata eccellenti per il mercato degli autocarri pesanti 10-15L.

Il CTT ha fatto importanti miglioramenti nelle prestazioni del turbocompressore con i suoi prodotti di ultima generazione. Il turbocompressore di 8a generazione avrà il 5% in più di efficienza rispetto al precedente turbocompressore di 7° generazione.

Oltre a offrire una migliore efficienza del turbocompressore, che aiuta i clienti nel ridimensionamento del motore, l'HE400VGT avrà una migliore risposta alle sovratensioni, una maggiore robustezza della perdita di olio laterale del compressore e doppia approvvigionamento su componenti chiave per una flessibilità della catena di fornitura.

I punti salienti di Holset HE400VGT includono un nuovo sistema di cuscinetti e spazi vicine allo zero per migliorare le prestazioni e la risposta alle sovratensioni. Queste migliorie sono raggiunte grazie al gioco dei gioco più serrati sullo stadio del compressore, a un movimento radiale più basso sullo stadio della turbina, a una finitura superficiale migliorata e a nuovi design aero.

Il turbocompressore, previsto per il 2024, incorpora un attuatore elettrico intelligente di nuova generazione e un sensore di velocità con l'ultima versione del banditore, per migliorare le prestazioni e la durata. La strategia del doppio appigliamento aiuta a mitigare qualsiasi mancanza imprevista di elettronica che ha recentemente fatto la disfatta del settore.

Insieme ai miglioramenti delle prestazioni, il turbocompressore di ultima generazione offrirà le migliori prestazioni della categoria per gli autocarri pesanti on-highway accoppiati con un maggiore risparmio di carburante nei punti principali di operatività del veicolo.

"CTT ha integrato nuove ed entusiasmanti tecnologie nel nostro ultimo HE400VGT per aiutare i clienti a soddisfare i severi requisiti sulle emissioni e ridurre il loro costo totale di proprietà", ha affermato Joey Franklin, Direttore Gestione dei prodotti e Marketing. Man mano che i clienti stabiliscono le loro strategie per i futuri regolamenti sulle emissioni, CTT continua a basarsi sul successo dei lanci del turbocompressore precedente per fornire prodotti innovativi che soddisfino le sfide legate alle esigenze di sviluppo dei motori dei nostri clienti senza compromettere le prestazioni.

Vuoi scoprire di più sui prodotti e sull'innovazione tecnica di CTT? Iscriviti oggi alla nostra newsletter trimestrale.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

La ricorstruzione è un colpo da maestro a favore dei minatori

fibbia di una cintura con la scritta reading "300° upgrade del QSK60 MCRS di Cummins"

Una mastermotorizzazione degli ingegneri Cummins in Australia e negli Stati Uniti ha portato a importanti riduzioni dei costi e vantaggi ambientali per le società minerarie che scelgono di ricostruire i loro motori QSK60 nell'ambito di uno speciale programma di aggiornamento.

Gli ingegneri si sono concentrati sulle possibilità di ricostruzione per il QSK60 di prima generazione e su come potrebbe essere aggiornato all'ultima tecnologia diesel al momento della revisione, senza alcun cambiamento determinante al design base del V16 da 60 litri, un'impresa che ha eluso altri produttori di motori.

L'aggiornamento chiave della tecnologia è l'iniezione di carburante, con il primo sistema di iniezione dell'unità (HPI) sostituito con il sistema modulare common rail ad alta pressione (MCRS) che ora è applicato a tutti i motori ad alta potenza di ultima generazione di Cummins.

Il 300° motore aggiornato, con una potenza di 2700 hp, è stato recentemente lanciato dalla linea di produzione al Cummins Master Rebuild Centre di Fustoth, evidenziando l'ancora una nuova tappa di successo nell'evoluzione del QSK60 e perché è il primo motore diesel ad alta potenza a livello globale nelle apparecchiature minerarie mobili.

"Il consumo ridotto di carburante e la durata prolungata prima della revisione sono la chiave per ridurre il costo totale di proprietà, ed erano gli obiettivi iniziali alla base della progettazione del programma di aggiornamento per il QSK60", ha affermato Tondo, responsabile dello sviluppo dell'estrazione mineraria per Cummins Asia Pacific.

"L'innovazione è il cuore della lunga storia di Cummins e ha fatto la sua parte nelle opzioni di rigenerazione del QSK60 che possiamo offrire ai nostri clienti del settore dell'estrazione mineraria."

Il risultato è impressionante: le emissioni di particolato diesel sono ridotte fino al 63% attraverso la tecnologia di combustione nel cilindro senza post-trattamento. C'è anche un plus per la manutenzione con meno carico diot nell'olio.

Il risparmio di carburante fino al 5% viene costantemente riportato sul campo per una significativa riduzione delle emissioni di gas serra, mentre il tempo prima della revisione viene esteso del 10%, il che si traduce nel consumo di carburante di oltre 4,0 milioni di litri prima che sia necessaria la ricostruzione.

A parte l'aggiornamento dell'impianto di alimentazione all'MCRS, il QSK60 con turbocompressione monofase presenta anche altre innovazioni di Cummins nella tecnologia di combustione che sono state progettate per la conformità alle emissioni Tier 4 Final e Stage V, gli standard di emissioni off-highway più severi del mondo.

Il pacchetto di rigenerazione può essere applicato alle due esigenze di sfasamento del QSK60: una con turbocompressione monofase (nota come "Vantaggio") che può essere nominale da 1785 a 2700 hp, l'altra con turbocompressione bifase che può essere nominale a 2700, 2850 o 3000 hp.

Il 300° aggiornamento del QSK60 è stato portato a Un carbone Futilegatrici in UN'imbarcazione fuortiata DA SOHH in un autocarro a rimorchio KOMATSU 930E. Il motore ha dimostrato il suo valore sia nell'estrazione mineraria di carbone che di ferro in Australia.

motore yellow QSK60

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

L'uragano Sally non è un problema per una coppia in Florida e il loro generatore domestico di riserva

Famiglia con cane in piedi accanto al generatore per alimentazione domestica di riserva Cummins

Tre mesi. Ecco quanto tempo hanno avuto Macy e Sherry Summers tra l'installazione del loro nuovo generatore domestico di riserva Cummins QuietConnect™ e il suo primo test principale: l'arrivo dell'uragano Sally.

L'uragano di categoria 2 si è abbattuto sull'area di Pensacola, Fla. per quasi 12 ore a settembre 2020, portando venti di 110 miglia orarie, pioggia torcia e gravi interruzioni di alimentazione elettrica. Mentre molti dei loro vicini si preoccupavano di inondarsi durante la tempesta, le Summers erano sicure, sapendo che il loro generatore Cummins li avrebbe aiutati a farcela.

"Ero molto preoccupata che se troppo acqua si fosse avvicinata a casa, potesse entrare", ha detto Macy. "Senza energia, non siamo riusciti a far funzionare le pompe, non siamo riusciti a portare l'acqua lontano dalla nostra struttura. Questa era la grande paura per me."

Il nuovo generatore Cummins è arrivato molto tempo, alimentando la loro casa e tre pompe della coppa durante la tempesta e con operatività di quasi 90 ore con una pausa per un cambio dell'olio prima che l'alimentazione fosse ripristinata.

Le sue prestazioni non sono state una sorpresa per Macy, un ex ingegnere diEnno Martin. Dopo essersi trasferito nella casa nel 2019, ha usato il suo acume di ricerca per trovare il modo migliore per alimentare la loro casa attraverso una tempesta. Dopo 18 mesi, ha scelto un generatore per alimentazione domestica di riserva Cummins QuietConnect, per la reputazione del marchio, per costruire qualità e supporto.

"Il marchio era davvero importante per noi. Volevamo avere un buon sistema di supporto di una grande azienda, che volevamo essere presenti se ne avesse bisogno. Si è scoperto che Cummins era quella giusta per noi", ha detto Macy.

"Consiglierei vivamente Cummins rispetto ai marchi di cui la maggior parte delle persone ha sentito parlare. Cummins è una soluzione più solida per una persona che vuole questa affidabilità."

Per l'installazione, le Summers hanno stipulato un contratto con Emergency Standby Power, il loro rivenditore Cummins locale nella vicina Baia di San Spieo di San Spieto, che fornisce assistenza e mantiene il generatore a loro favore.

Ha dichiarato Raul Pergoni, che supervisiona le installazioni dei generatori per l'alimentazione di riserva di emergenza, "Provamo a collaborare con un prodotto che sappiamo essere affidabili nel garantire manutenzione confortevole, installazione confortevole e supporto d'eccellenza. Significa molto. A noi piace lavorare con Cummins, perché quando chiamiamo e abbiamo bisogno di assistenza, loro sono sempre presenti."

Secondo Sherry, il generatore QuietConnect è all'altezza del suo nome. "È incredibile che quando si sente parlare di questo, diremo sempre: 'Oh, c'è il generatore. L'alimentazione elettrica deve essere spenta." Continuiamo a fare qualsiasi cosa facciamo", ha detto.

Dopo l'uragano, le Summers hanno piena fiducia nel loro generatore Cummins. Sherry afferma che non si preoccupa più di incorrere a furti di cibo, mantenendo la casa fresca e mantenendo in funzione le pompe della pompa.

Macy aggiunge: "Se arriva un uragano, la mia tranquillità riguarda davvero questi sistemi che abbiamo adottato per proteggere la nostra casa. Ora dispongono di un'alimentazione elettrica costante, attivata dal generatore."

Trova il generatore perfetto per la tua casa visitando il calcolatore di dimensioni del generatore Cummins.


Per sentire le Summers raccontare la loro storia, guarda il video qui sotto.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv9jxX7PFGU

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.