Motori a gas naturale: le risposte alle tue domande

Quando si tratta di motori a gas naturale, ci sono svariate domande frequenti sui costi, sulla praticità e sulla fattibilità dell'integrazione del gas naturale nelle flotte commerciali. Ci sono persone che si trovano in difficoltà che devono essere considerate, ma la curva di apprendimento per implementare i motori a gas naturale non è ripida come la gente potrebbe pensare, specialmente rispetto ai benefici del gas naturale nelle applicazioni di trasporto.
In questo articolo risponderemo ad alcune delle domande più frequenti quando si tratta di aggiungere motori a gas naturale alla flotta di veicoli commerciali.
Un motore diesel può funzionare a gas naturale?
La risposta breve è no. Se si alimenta un motore diesel con gas naturale, ciò non si limita a incominciare da zero. I motori diesel non possono funzionare con il gas naturale, perché la combustione a gas naturale richiede candele. I motori diesel causano l'accensione del carburante per compressione. Per auto-accensione, il gas naturale necessitava di essere compresso con un rapporto molto più grande di quello che i motori a combustione interna possono applicare.
Tuttavia, ci sono motori appositamente modificati che possono funzionare sia a diesel che a gas naturale. I veicoli con questo tipo di motore, noti come motori a doppio carburante o a doppio carburante, sono dotati di due impianti di alimentazione e possono alternare tra un carburante e l'altro a seconda delle necessità. Ad esempio, se il loro cilindro a gas naturale compresso (CNG) si esaurisce e non c'è stazione a CNG nelle vicinanze, gli operatori possono semplicemente ruotare un interruttore e continuare a guidare a diesel. Ci sono anche motori che utilizzano contemporaneamente diesel e gas naturale. In questi motori, il diesel fornisce accensione e il gas naturale fornisce alimentazione elettrica. Tali motori sono particolarmente popolari nelle applicazioni di trivellazione stazionaria di petrolio e gas. Se viene estratto gas naturale, può essere usato per alimentare i motori. Se non è disponibile gas naturale, i motori possono tornare a usare il diesel. Il motore Cummins QSK 50, ad esempio, è un popolare motore a doppio carburante comunemente utilizzato nelle applicazioni di petrolio e gas.
Un motore a gas naturale può funzionare con gas naturale rinnovabile?
Assolutamente! L'opzione di utilizzare gas naturale rinnovabile (RNG) è una delle grandi ragioni per cui le flotte passano a veicoli a gas naturale. Sebbene il gas naturale vergini abbia molti vantaggi in termini di sostenibilità, tra cui il 13% - 17% in meno di emissioni di gas serra da pozzo a girante (GHG) e il 27% in meno di emissioni di CO2 rispetto al petrolio. Ma i vantaggi ambientali fano davvero la luce quando si utilizza il gas naturale naturale (RNG) realizzato con biogas.
Per i carburanti oltre il gas naturale naturale, puoi scoprire di più su come il gas naturale si confronta con il GPL, il gas naturale e il diesel qui.
Quali sono i vantaggi ambientali di RNG?
A seconda della fonte di energia,laioo in termini di carbonio e gas naturale rinnovabile può essere neutro o addirittura sotto zero. Come è possibile, puoi chiedere?
Perché gli elementi principali del gas naturale ricircolare (RNG) derivano dal biogas, che è la sostienibilità dei rifiuti organici in luoghi come le discariche, gli impianti di trattamento delle acque reflue o i depuratori dei rifiuti per l'agricoltura industriale. Durante questo processo di trattamento, il biogas come il metano viene catturato, impedendogli di essere mai espulso nell'atmosfera. Questo carbonio elabora il punteggio in base ai fattori di valutazione del carbonio nel calcolo totale delle emissioni dal pozzo al girante del veicolo.
Il biogas raffinato è funzionalmente indistinguibile dal gas naturale fossile e può essere utilizzato come sostituto del gas naturale. Se ti interessa, scopri di più sulla produzione e la lavorazione del biogas, del gas naturale e di altri combustibili a bassa emissione di carbonio.
È più economico far funzionare i motori a gas naturale?
Il più delle volte, sì. I veicoli a gas naturale richiedono meno manutenzione rispetto ai veicoli diesel dotati di sistemi di trattamento dello scarico a post-combustione. Inoltre, si traducono in costi del carburante significativamente più bassi. Negli Stati Uniti, il prezzo medio del carburante al dettaglio è stato significativamente più basso del prezzo medio al dettaglio di benzina e diesel da più di 20 anni. Anche il prezzo al dettaglio del gas naturale è più stabile rispetto al prezzo degli altri combustibili fossili.
Il ritorno sul gas naturale dipende da diversi fattori, tra cui l'applicazione specifica, il ciclo di lavoro, il numero di miglia percorribili all'anno e il costo del carburante rispetto al diesel. Ma per la maggior parte delle metriche, il gas naturale offre un costo operativo totale inferiore rispetto al diesel.
I motori a gas naturale si avviano meglio dei motori diesel in condizioni di freddo?
Nessun motore è completamente antiaereo alle sfide legate al freddo. Alcuni problemi sono comuni alla maggior parte dei veicoli, tra cui quelli che utilizzano un motore a combustione interna. Uno dei problemi che i motori a gas naturale sperimentano talvolta con il congelamento è la perdita di potenza da parte della batteria. Vi sono inoltre potenziali problematiche specifiche per l'uso del gas naturale. Ad esempio, gli O-ring nel recipiente di alimentazione possono diventare congelati, impedendo all'ugello del carburante di accoppiamento corretto con il recipiente.
I conducenti diesel devono affrontare due problemi in condizioni di freddo, che i conducenti di gas naturale non sperimenteranno mai. Il primo è che, a differenza del diesel, il gas naturale non si trasforma in gel quando fa freddo. Indipendentemente dalla temperatura, il gas naturale è interamente gassoso quando entra nel motore. Il metano, il principale costituente del gas naturale, ha un punto di insezione di -258°F o -161 °C.
L'altra inazione è causata dal fluido di scarico diesel, o DEF, nei veicoli diesel. Il DEF consiste in larga misura di acqua e può facilmente congelarsi. Lo stoccaggio e la gestione del DEF in condizioni di freddo possono essere difficili. Dato che il gas naturale brucia in modo pulito e con una formazione minima di NOx (ossidi di azoto), i veicoli a gas naturale non hanno bisogno di filtri NOx che consumano il DEF per impieghi gravosi. Di conseguenza, i problemi legati al DEF e al DEF sono sconosciuti ai conducenti di veicoli a gas naturale.
Chi produce motori a gas naturale?
Cummins Inc. e molti altri produttori di motori per impieghi pesanti e medi hanno una vasta gamma di motori a gas naturale adatti a una grande varietà di applicazioni su strada, off-road e stazionarie. La maggior parte dei produttori di autocarri e autobus dispongono di linee di prodotti con motori a gas naturale, pertanto le aziende interessate a esplorare le soluzioni a gas naturale possono solitamente farlo con il loro produttore di autocarri preferito. Scopri di più sulla gamma completa di motori a gas naturale di Cummins.