Cummins fornisce assistenza per i residenti di Columbus locali

Cummins ha collaborato con Toyota Material Handling Nord America per fornire aiuto alle famiglie della Contea di Bartholomew quest'anno. Le due corporazioni hanno contribuito per 20.000 dollari verso programmi di assistenza alle fuzioni di soccorsi per quattro persone che si dedicano alla società.

L'impegno nella nostra sede globale a Columbus, Indiana (USA), continua attraverso questa quarta collaborazione annuale per eguagliare le donazioni per la comunità.

Le agenzie partner di United Way che ricevono una donazioni includono Thrive Alliance, Sans Souci, Su Casa e Il Centro famiglia di vicinato centrale Di Sans Souci. Ogni agenzia ha ricevuto un controllo di 5.000 dollari che ha in programma di usare in programmi come Il omaggio a Un viciscotto d'love del Centro famiglia di S.A.S.A. Per centinaiadii con entrate inferiori e le loro famiglie e l'implementazione di Thrive Alliance di un nuovo programma per animali domestici corrosivi per i loro clienti con riserva di inizialmente.

"La sminuzione di Toyota e Cummins per i programmi è in aggiunta al loro forte sostegno alla campagna United Way", ha detto Mark Stewart, Presidente di United Way of Bartholomew County. "Cummins e Toyota sono alcuni dei più grandi elementi di in difficoltà della nostra comunità. Non potremmo fare ciò che facciamo senza la loro assistenza."

Presidente e amministratore delegato di Cummins, Tom Linebarger, a fianco di Brett Wood, Presidente e CEO di Toyota Material Handling, ha parlato del loro impegno a favore della filantropica specificamente nella città di Columbus durante l'evento il 8 dicembre.

"Questo evento ci offre l'opportunità di rallentare e riconoscere l'incredibile lavoro che sta avvenendo nelle nostre comunità e nelle persone che hanno avuto un impatto", ha detto Linebarger. "È sempre più difficile da fare nelle nostre vite principali e anche sempre più importante trovare i punti di collegamento".

Cummins ha collaborato da tempo con United Way negli sforzi dell'azienda per costruire comunità più forti e in linea con la sua missione di migliorare le vite delle persone dando energia a un mondo più prospero.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

I progetti per dipendenti evidenziano la Giornata mondiale dell'acqua alla Cummins

Studenti che apprendono a conoscere Cummins

I dipendenti di Cummins Inc. condurrà più di 20 progetti legati alla Giornata mondiale dell'acqua 2023, mentre l'azienda celebra l'evento evidenziando l'importanza dell'acqua dolce e le problematiche critiche che si trovano ad affrontare le risorse naturali.

Le attività spaziano dalla pulizia del fiume in Sud Africa a un evento di coinvolgimento della comunità in una diga lungo un fiume in India, a un progetto di riciclaggio del petrolio in Turchia e a un programma formativo che interessa gli studenti del Brasile.

"La nostra azienda e i nostri dipendenti lavorano diligentemente per essere steward migliori di questa problematica mondiale sempre più importante", ha dichiarato Scott Saum, Program Manager di Cummins Water Works, lo sforzo dell'azienda per affrontare la crisi idrica globale. "Abbiamo ottenuto molto successo nell'implementazione di soluzioni creative per ridurre il consumo di acqua negli impianti e nelle operazioni di Cummins in tutto il mondo. Inoltre, sono orgoglioso di sapere che stiamo creando un cambiamento positivo nelle comunità locali, grazie alle nostre molteplici attività di coinvolgimento dei dipendenti".

La realtà fondamentale è che la mancanza di acqua sta aumentando in modo esponenziale. Attualmente, in tutto il mondo, si stima che ci siano 785 milioni di persone che hanno bisogno di accedere ad acqua potabile. Circa 1,7 miliardi - 1 nel 4 - non hanno accessoaoo.o. Ai tassi di consumo attuali, è stimata per 2050 circa due terzi della popolazione mondiale dovrà affrontare la mancanza di acqua.

Queste statistiche eberanti hanno guidato Cummins a creare Cummins Water Works. Lanciato nel 2021, Cummins Water Works collabora con i principali esperti idrici per investire e impegnarsi in iniziative idriche sostenibili, su larga scala e ad alto impatto in tutto il mondo. Entro il 2030, l'obiettivo del programma è quello di diventare positivo netto dell'acqua creando benefici per la comunità che superano l'utilizzo dell'acqua dell'azienda in tutte le regioni in cui Cummins è presente.

Il programma multimilionario ha progetti in corso in Brasile, Canada, Cina, Ghana, India, Messico, Perù, Filippine, Sud Africa e Stati Uniti. I progetti per dipendenti legati alla Giornata mondiale dell'acqua sono distribuiti in tutto il mese di marzo.

Uno degli sforzi più grandi è stato compiuto a Gallone, in Brasile, nei pressi di São Paulo, la città più popolosa del Paese. Cummins Brazil, che ha collaborato con Trata Brasil, un'organizzazione di interesse pubblico dedicata a migliorare la gestione delle fuzioni personali e le Water.org, sta tenendo 18 sessioni questa settimana in tre scuole pubbliche per raggiungere 1.200 studenti, tra i 7 e i 13 anni, sull'importanza di acque pulite e di sostituzione (vedere la foto precedente).

"L'obiettivo di questa azione è promuovere l'istruzione ambientale attraverso azioni inespluzionate che si concentrino sulla fornitura di acqua e sugli scarichi fognari, con un impatto non solo sugli studenti, ma anche sui professionisti dell'istruzione, sulla comunità scolastica e sui genitori degli studenti", ha detto Soraia Senhorini Franco, Regional Corporate Responsibility Manager per Cummins in Brasile.

Tutte le iniziative dei dipendenti in tutto il mondo hanno lo stesso obiettivo di Cummins Water Works: dare forza alle comunità aiutandole ad affrontare la crisi idrica globale.
 

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Cummins lavora per essere dei buoni steward dell'approvvigionamento idrico mondiale

Progetto di riutilizzo dell'acqua presso lo stabilimento Cummins Rocky Mount Engine Plant

Cummins Inc. ha lavorato per essere buoni steward idrici sia negli stabilimenti e nelle operazioni dell'azienda che nelle comunità in cui il leader globale della tecnologia di alimentazione è presente in tutto il mondo.

Mentre il mondo celebra oggi la Giornata mondiale dell'acqua (marzo 22), l'azienda ha stabilito 2030 obiettivi in entrambe le aree che fanno parte della strategia di sostenibilità ambientale PLANET 2050 di Cummins.

Negli impianti e nelle operazioni dell'azienda, PLANET 2050 include l'obiettivo del 2030 di ridurre del 30% il consumo assoluto di acqua. La strategia stabilisce anche l'obiettivo del 2030 di produrre benefici netto sull'acqua che superano l'uso annuale dell'acqua da parte dell'azienda in tutte le regioni di Cummins in tutto il mondo.

"Non possiamo avere un mondo prospero senza aria pulita, acqua e terra, e ogni dipendente ha un ruolo da svolgere", ha affermato Brian Mormino, Direttore esecutivo dei sistemi tecnici e ambientali dell'azienda, durante l'ultimo Mese dell'ambiente di giugno di Cummins.

IMPIANTI E IMPIANTI

Cummins ha implementato una strategia idrica nel 2014 per i suoi impianti e impianti e da allora ha migliorato la sua stewardship, ottenendo una riduzione del 53% dell'uso diretto dell'acqua, regolata dalle ore di lavoro, nel 2020 rispetto a un valore di riferimento del 2010. Tale riduzione ha superato l'obiettivo del 2020 dell'azienda di una riduzione del 50% rispetto al 2010, nuovamente regolata per ore di lavoro.

Gran parte dei miglioramenti apportati a Cummins nell'efficienza idrica sono stati ottenuti grazie a sforzi a basso e senza costo, come ad esempio per individuare perdite di energia e ottimizzare i processi. Gli sforzi hanno coinvolto anche progetti di capitale, principalmente aggiornamenti dell'efficienza delle apparecchiature e altri progetti ad alto impatto come l'eliminazione del raffreddamento a passaggio singolo, ulteriori installazioni di dinamometri rigeneratori per raffreddare i motori in modo più efficiente e progetti innovativi di riutilizzo delle acque reflue. (Il progetto di riutilizzo dello stabilimento Rocky Mount Engine Plant di Cummins in North Carolina è ricercato in precedenza).

Nel suo Report sul progresso sostenibile del 2021, che include i dati più recenti disponibili (i dati del 2022 saranno rilasciati alla fine dell'anno), Cummins ha riportato di aver usato poco meno di 840 milioni di galloni di acqua nel 2021 rispetto a circa 960 milioni nel 2018, con una riduzione approssimativa del 12,5%.

L'obiettivo del 2030 dell'azienda è la riduzione assoluta dell'uso diretto dell'acqua, senza l'impiego di ore di lavoro o di ricavi. Per raggiungere questo obiettivo, Cummins dovrà quindi ridurre il consumo di acqua anche se aumentano le ore di lavoro o i profitti.

Cummins progetta di continuare a ridurre il consumo grazie a sforzi a basso e senza costo, si impegna a far sì che le perdite vengano divulgate e ottimizzate, ma opererà anche per eliminare l'uso di acqua in alcune aree, se possibile, per raggiungere il suo obiettivo aggressivio di riduzione del 30%.

IMPIANTI IDRICI CUMMINS

Cummins Water Works gioca un ruolo chiave nel soddisfare l'altro obiettivo del 2030 relativo all'acqua dell'azienda. Il 14 luglio di quest'anno, il programma multimilionario segnerà il suo secondo anniversario, rafforzando le comunità attraverso l'acqua sostenibile affrontando la crisi idrica globale.

Grazie a collaborazioni con The Nature Conservancy e Water.org, Cummins Water Works ha aiutato più di 500.000 persone, fornendo quasi 6 miliardi di galloni di benefici idrici annuali alle comunità di tutto il mondo, aumentando l'accesso all'acqua pulita e una migliore qualità dell'acqua.

Il supporto del programma per Water.org, ad esempio, ha permesso all'organizzazione no-profit di completare migliaia di progetti di miglioramento delle infrastrutture, installando spiocchi, impianti, rubinetti, pompe e serbatoi di stoccaggio dell'acqua.

Inoltre, la partecipazione di Cummins ha supportato il marketing di opportunità di inoculazioni per le famiglie delle comunità vulnerabili. I foro hanno anche contribuito a insegnare alle banche come elaborare i progetti ambientali con basso capitale in via di inesaurimento e a mostrare che i progetti in via di sfasto sono redditizie.

Cummins Water Works ha contribuito a smentire più di 40 milioni di dollari di capitale con un tasso di scontento debitorio di poco superiore al 99%. Più del 80% delle candidate erano donne.

I progetti di Cummins Water Works sono attualmente in corso in Brasile, Canada, Cina, Ghana, India, Messico, Perù, Filippine, Sud Africa e Stati Uniti. Questi progetti rispondono a una serie di esigenze locali, dalla costruzione di barriere torciae che filtrano la pesca attraverso l'acqua e rimuovere progetti che possono essere dannosi per la vita di altre forme di ineguagliamento, alla sponsorizzazione di progetti che non hanno bisogno di attenzione per le popolazioni sottoservite e all'installazione di impianti idraulici all'interno.

In questi e in molti altri modi, Cummins sta lavorando per essere dei buoni steward dell'acqua, in linea con la sua missione di migliorare le vite delle persone dando energia a un mondo più prospero.
 

direttore delle comunicazioni sulla sostenibilità di qclin

Tony Claflin

Nel 2008 è entrata in azienda come Responsabile delle comunicazioni per la sostenibilità di Cummins Inc. È entrata in azienda come Responsabile delle comunicazioni per la diversità. Egli viene da un background di background background untio trasfattori. In precedenza, ha lavorato per l'Indianapolis Star (2002-2008) e per il Des Moines Register (1997-2002) prima di quello. [email protetta]

 

Oltre 140 tonnellate di rifiuti risparmiati dalle discariche

Volontario

I rifiuti elettrici (E-waste) sono il flusso di rifiuti domestici in più rapida crescita del mondo, secondo le Nazioni Unite; tuttavia, meno del 18% dell'elettronica è raccolta e con maggiore responsabilità. Le giornate del riciclaggio a livello comunitario stanno contribuendo a cambiare questo aspetto, riducendo ciò che finire nelle discariche, negli iniesauribili e in altri mezzi di smaltimento dei rifiuti. Una volta all'anno, tuttavia, Cummins Inc. fornisce il luogo, la manodopera e il finanziamento per supervisionare lo smaltimento corretto e sicuro di elementi difficili da riciclare, come le vernici di scarto e l'elettronica, attraverso la Community Recycling Day di Cummins.

Lo stabilimento Columbus Engine Plant (FATTOP) è uno dei numerosi stabilimenti Cummins a tenere questo evento durante il Mese dell'Ambiente. La combinazione del coinvolgimento della comunità e di pratiche ambientali responsabili supporta l'omologazione interna Cummins di Cummins di Smaltimento zero per il sito, che ha acquisito a giugno del 2018.

Zero smaltimento e stato di discarica

Uno dei requisiti di Cummins per raggiungere lo stato di discarica zero è che un sito deve riciclare con successo il 100% dei suoi rifiuti e può rivelarsi quattro quarti consecutivi di rifiuti zero. Trattenere i materiali dalla discarica e conservare le rimotorizzazione naturali

ogni volta che è possibile, per CCIOP è stato importante che sia stato importante che sia in linea con l'impegno generale di Cummins nella stewardship ambientale. Fa anche parte di PLANET2050, una strategia Cummins per ridurre emissioni, acqua e rifiuti, nonché riutilizzare o riciclare responsabilmente.

Gli obiettivi degli impianti di zero discariche si sono estesi anche alle comunità circostanti, che hanno costantemente partecipato alla rigenerazione corretta dei loro rifiuti durante la Giornata del riciclaggio della comunità Cummins. A riprova di ciò, la popolarità del Cummins Recycling Day è cresciuta da 150 auto allineate per ritirare gli articoli alla sua nascita nel 2010, a oltre 1.500 auto che hanno partecipato l'anno scorso.

Durante questo evento, tenuto a Columbus, Ind. (USA) e un altro presso lo stabilimento Jamestown Engine Plant (JEP) di Jamestown, New York (USA), SEMESTRE e JEP hanno supervisionato lo smaltimento responsabile di oltre 370 tonnellate di rifiuti inutilizzabili nell'arco di cinque anni. Si tratta di uno spreco equivalente a 92 tortini - immaginiamo oltre 7 progetti di sfasaggio di dimensioni Di un'impresa jpg. Una misura di sfasaggio piena di rifiuti.

Scheda infografica
Clicca per visualizzare l'infografica

Con l'aiuto dei partner , centinaia di dipendenti di Cummins che si occupano di progetti in azienda, venditori, organizzazioni e residenti locali, questi stabilimenti hanno combinato un impatto positivo sulle loro comunità che servono, allineandosi con la mission principale di Cummins e gli obiettivi PLANET2050. L'hanno inoltre fatto preservando batterie, pneumatici, vernice, elettronica e altro ancora, dal sistemarsi nelle discariche, risparmiando innumerevoli persone e animali animali da gravi rischi per la salute causati da prodotti chimici tossici, corrosivi e sostanze come il mercury, il piombo e la smaltizione di liquido di smaltimento nel corpo e nell'acqua sotterranea.

"Uno degli elementi che hanno ricevuto la mia attenzione e l'attenzione di molti dei nostri collaboratori che si sono impegnati nella procedura di trasferimento è stato il numero di vecchi camper che abbiamo visto con i tubi a raggi catodo", ha affermato Dave Wehr coil, ex leader per la salute, sicurezza e ambiente in SOCIALEo.e. "C'erano alcuni dei più grandi pesanti con i pannelli in legno. Non credo che le persone le avessero ancora, ma lo fanno."

I camper più datati, con tubi a raggi catodo, in genere contengono piombo, prodotti chimici farsa e basati sulla sfata e altre sostanze chimiche tossiche che li rendono potenzialmente pericolosi e difficili da riciclare. Molti luoghi degli Stati Uniti caricano un po' per gestirli, il che evidenzia l'importanza di eventi come questo che li portano a nessun costo.

Quante tonnellate di rifiuti verrà devita dalla discarica quest'anno dalla giornata di Cummins per il riciclaggio? Restate ottimizzati per saperne di più.

Scopri di più sulle strategie Planet 2050 e Destination Zero di Cummins.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Cummins è leader in parità di genere e celebra la Giornata Internazionale della Donna

famiglia

Il programma Cummins Powers Women per promuovere l'uguaglianza di genere ha ora promosso più di 27 milioni di donne e bambine in tutto il mondo, avendo investito $ 23 milioni nello sforzo fin dalla sua nascita nel 2018.

L'azienda ha rilasciato nuove statistiche sul programma in quanto celebra sia il quinto anniversario di Cummins Powers Women che la Giornata internazionale della donna il 8 marzo con una serie di attività sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

"Sono così orgogliosa di lavorare per un'azienda che crede nell'avanzamento delle donne a livello globale", ha dichiarato Mary Chandler, Vice Presidente di Community Relations and Corporate Responsibility di Cummins. "Sì, costruire una forza lavoro diversa, inclusiva ed equa è fondamentale per il successo, la semplicità e la semplicità di Cummins. Ma abbiamo portato a questo impegno un altro enorme passo avanti con Cummins Powers Women.

"Quando abbiamo iniziato questo programma cinque anni fa, non potremmo aver contribuito al fatto che Cummins abbia influenzato positivamente la vita di bambine e donne in tutto il mondo, dall'aiutare a ridurre la deriva dei matrimoni minorili e dalla violenza domestica, all'introduzione di un programma scolastico per insegnare ai ragazzi l'uguaglianza di genere in modo che possano in seguito portare la torcia del cambiamento nelle loro comunità, " Ha aggiunto. "È notevole."

COLLABORAZIONE PER L'AZIONE

Cummins Powers Women collabora con 10 organizzazioni no-profit globali in 18 Paesi per accelerare l'uguaglianza di genere nei risultati formativi, nell'empowerment economico, nella sicurezza personale e nei diritti legali.

L'impegno ha coinvolto più di 1.300 dipendenti di Cummins, in qualità di Dipendenti di Cummins Powers Women, e ha inoltre una forza di sgomento nei confronti di molti dei Gruppi di risorse per dipendenti dell'azienda allineati a diverse dimensioni della diversità. Inoltre, sono stati impegnati più di 24 leader in tutto il mondo.

Nell'ambito dell'attenzione di Cummins sull'uguaglianza di genere, da tempo punta i riflettori sulla Giornata internazionale della donna, che si tiene ogni anno a marzo 8 per celebrare i risultati delle donne e accrescere la consapevolezza sulla discriminazione che affrontano. Il tema di quest'anno, #EmbraceEquity, si fa dietro al fatto che l'uguaglianza di genere ha bisogno che ognuno di noi giochi un ruolo supportando e facendo suoi l'uguaglianza nelle nostre aree di influenza.

CELEBRIAMO IL SUCCESSO

Per dare il via alla settimana, la presidente e AD di Cummins Jennifer Rumsey, insieme a Karen Quintos, membro del consiglio di amministrazione di Cummins e responsabile capo clienti in pensione di Dell Technologies, ha condotto una discussione interattiva a marzo 6 per parlare del lavoro fondamentale per raggiungere l'uguaglianza di genere, sia interno all'azienda che esterno alle comunità.
 
Successivamente, Rise Up ha condotto un pannello virtuale a marzo 7 in cui i suoi leader hanno condiviso storie di grande impatto. Rise Up è una delle 10 partner no-profit globali di Cummins Powers Women dedicate al progresso dell'uguaglianza di genere. Si unisce a leader locali visionari per fornire formazione, finanziamento e reti per un cambiamento significativo e duraturo.

Nel corso della settimana, in sette regioni del mondo dove Cummins è presente, sono in corso sei eventi organizzati. I dipendenti possono iscriversi per partecipare, di persona nei siti locali o praticamente da tutto il mondo, per ascoltare e interagire con la leadership su vari argomenti come le giovani donne che si registrano a scuola di commercio, le future leader donna, l'adozione dell'uguaglianza e altro ancora.

Anche se Cummins è lieta del successo di Cummins Powers Women e di altri sforzi, l'azienda sa che c'è molto lavoro da svolgere e continua a impegnarsi per creare un mondo più prospero ed equo.

5 anni di impatto
Clicca sull'immagine per vedere l'impatto del programma Cummins Powers Women.
​​​​

 

Forte di un sorso di scommettere su un sorso di fuoco

Cosa da scommettere

Da un'esperienza consolidata nel settore dei beni capitali, Che cosa intende fare per antitezione antinquinatorio o da scommettere su un'attività di comunicazione aziendale, da oltre 20 anni ricopre un ruolo importante nell'ambito della comunicazione aziendale. Ha iniziato la sua carriera nella contabilità, passando a svariate posizioni in ambito finanziario, nel marketing e nell'amministrazione, fino a scoprire la sua nicchia nel campo delle comunicazioni. La sua passione è creare contenuti trasparenti e significativi che istruivano, informino e impegnino i soggetti che si impegnano a collaborare su una varietà di argomenti sia per il pubblico esterno che interno.

Si è laureata alla University of Wisconsin, Parkgio, con un BS in Amministrazione e gestione aziendale.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.