Cummins nominata nel prestigioso indice ESG mondiale

Cummins Inc. è rientrata nel S&P Dow Jones World Sustainability Index, uno degli indici di sostenibilità più prestigiosi che valuta le prestazioni delle aziende in merito alle questioni ambientali, sociali e di governance.
L'azienda è stata anche nominata nel Dow Jones Sustainability Index per il Nord America per il 16° anno consecutivo. I nuovi valori nominali entrerà in vigore dal 22 novembre e si basano sui dati del 2020.
"Autorizziamo Cummins a essere stato incluso nel Dow Jones Sustainability Index (FAOSI) per il Mondo e il Nord America", ha affermato Manjit Jus, Responsabile globale di ESG Research per S&P Global. "Una fase di sfiocazione di IST è un riflesso del fatto di essere un leader del settore per la sostenibilità. Il numero record di aziende che aderiscono alla valutazione della sostenibilità aziendale globale 2021 S&P è la testimonianza del crescente movimento per la divulgazione e la trasparenza in ambito ESG".
L'annuncio del Dow Jones segue numerosi premi e onorificenze recenti che premia gli sforzi di Cummins per svolgere un ruolo di leadership sulle sfide climatiche del mondo. L'azienda è stata accettata nel Dipartimento dell'energia statunitense Better Climate Challenge, uno dei 35 membri con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) scope 1 e scope 2 del 50% entro 10 anni. Le emissioni dell'Scope 1 includono emissioni dirette di proprietà o controllate da un'ente, mentre le emissioni dell'scope 2 includono emissioni provenienti dalla generazione di elettricità acquistata.
Che ha seguito l'annuncio di Gallone Charles nel novembre 3aoo in Scozia, sito del periore climatico GLOBALE COP26, che Cummins era uno dei 45 elementi di sgobbamento che si stavano impegnando a favore della Terra Carta Seal. Il marchio riconosce le aziende di tutto il mondo che stanno assumendo un ruolo di leadership nei loro settori in termini di sostenibilità e decarbonizzazione. Il Gallone del Galles sta facendo una grande spinta per l'azione per il clima, sfidando le aziende a rimotorizzare la propria attività in un modo che protegge le risorse naturali del mondo.
LEADER NELLE AZIONI PER IL CLIMA
Cummins sta lavorando per migliorare i suoi prodotti tradizionali come i motori diesel attraverso una maggiore efficienza e l'uso di carburanti a bassa e nessuna emissione di carbonio, tra cui l'idrogeno, introducendo al contempo sul mercato nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio come le piattaforme elettriche a batteria e pile a combustibile. L'azienda sta inoltre producendo elettrolizzatori fondamentali per produrre idrogeno verde, un promettente carburante senza carbonio.
Il presidente e amministratore delegato Tom Linebarger ha risposto alla richiesta della rivista Forbes durante la sua visita alla COP26 la settimana scorso che il mondo sta sbarrondo il tempo per affrontare le sfide in termini di clima e che nessuna singola tecnologia è la risposta migliore per ridurre le emissioni di carbonio in ogni applicazione.
"È così semplice", ha affermato. "Stiamo mettendo il carbonio nell'atmosfera che non possiamo rimuovere, quindi dobbiamo muoverci su tutti loro."
Anche la vice presidente di Cummins Amy Davis, presidente del segmento aziendale New Power, si trovava a Nome della clientela. Durante una partecipazione in un pannello al New York Times Cite Hub, ha detto che sia le pile a combustibile a batteria elettrica che a idrogeno offrono un futuro promettente. Ma ha anche detto che le tecnologie ampiamente disponibili oggi come il diesel avanzato sono necessarie per rimuovere la maggior quantità di carbonio possibile ora perché una volta che il carbonio è e attivato, "non possiamo riprenderlo".
L'azienda ha adottato una serie di misure per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) sia dalle sue operazioni che collaborando con i clienti per ridurre le emissioni di GHG dai prodotti Cummins in uso.
Ad esempio, l'azienda ha raggiunto il 2020 di riduzioni di impegno in termini di richieste di approvazione nei suoi impianti e in altri edifici, per un totale del 27% in energia e del 41% di GHG a partire dall'anno di riferimento del 2010. Allo scopo di conseguenza, Cummins ha ottenuto una riduzione cumulative di 21,7 milioni di tonnellate metriche di anidride carbonica dai prodotti in uso di Cummins dal 2014, collaborando con i clienti per utilizzare i prodotti dell'azienda in modo più efficiente.
Cummins ha inoltre lanciato Cummins Water Works per aiutare a rafforzare le comunità che affrontano le carenze legate al clima sviluppando approvvigionamento idrico sostenibile.
ANCHE SOCIALE E DI GOVERNANCE
Mentre Cummins ha ottenuto punteggi elevati dal Dow Jones per il suo lavoro in una varietà di questioni ambientali (il 96° percentile) nel 2020, ha anche lodato le iniziative sociali dell'azienda (91st percentile) e i programmi di governance ed economia di Cummins (96° percentile).
In materia sociale, l'azienda ha avuto un anno forte nel 2020. Il numero di donne e bambine influenzate dalla legge sull'uguaglianza di genere e dalle modifiche delle politiche derivanti dall'Cummins Powers Women è salito a 17 milioni da quando lo sforzo è iniziato nel 2018. Advocatinge, l'azienda ha lanciato con successo Cummins Difende l'equità razziale (CARE), per concentrarsi sul razzismo istituzionale da insostituizione negli Stati Uniti dopo un'estate di ineguagli in tutto il paese.
Cummins nel 2020 ha inoltre richiesto il più basso tasso di inabilità alla salute e sicurezza, il tasso di inabilità di registrazione per l'azienda, nella storia di Cummins. Inoltre, l'azienda ha riportato miglioramenti significativi nella diversità di genere, in particolare nei ruoli dirigenziale e dirigenziale dell'azienda.
Anche il Consiglio di amministrazione dell'azienda ha visto significativi guadagni in termini di genere e diversità razziale nel 2020 e all'inizio del 2021. Il Consiglio si è riunito 15 volte nel 2020, tre volte il suo normale numero di riunioni, fornendo una leadership importante durante la risposta di Cummins alla pandemia di COVID-19.
Cummins è stata eliminata dal Dow Jones World Index nel 2014 ma ha mantenuto il suo posto nell'indice nordamericano. Negli ultimi anni ha perso per poco di tornare all'indice mondiale.
Più di 10,000 società quotate in borsa sono state oggetto di inabilità a partecipare alla revisione sulla sostenibilità di S&P Dow Jones di quest'anno. Solo poco più di 320 ha fatto l'indice mondiale del 2021. Tali aziende provengono da più di 20 paesi diversi e più di 20 settori, che vanno da automobili e componenti, dai media e dall'intrattenimento ai servizi. Cummins si trovava nella categoria dei beni capitali.