Preparasi al meglio prima di affrontare gli eventi climatici più insidiosi

Con gli uragani che aumentano di frequenza, questi facili consigli sulla stagione pre-uragano ti faranno risparmiare molto tempo prima dell'arrivo delle tempeste.
Non c'è da dire che la realtà sia che la stagione degli uragani sia diventata più attiva anno dopo anno. Significa anche che anche il potenziale per te è di trovarti sul cammino dell'aniani tempeste di forza stanno aumentando anch'esse.
All'inizio di quest'anno, il Climate Prediction Center del NOAA ha annunciato che stavano updando il periodo di riferimento per il periodo di riferimento dell'attività storica degli uragani di 30 anni al 1991-2020 dal 1981-2010. Il significato di questo cambiamento è che gli ultimi anni di attività uragani costantemente al di sopra della media hanno portato lo standard "medio" di NOAA più alto di quello che era stato in precedenza.
In altre parole, negli ultimi tempi ci sono stati così tanti uragani che NOAA ha dovuto alzare l'asticella.
Non sono nemmeno l'unica organizzazione a osservare questa tendenza.
L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (l'Agenzia delle Nazioni Unite in carica per la raccolta e la distribuzione di dati meteorologici tra 193 nazioni) ha recentemente annunciato che il Gre tornado non sarebbe più stato utilizzato dopo che una data stagione degli uragani ha superato i nomi della lista assegnata come durante la stagione della comunità delle fucile 2020. Poiché si ritiene che la lista sarebbe sfugta di nuovo a causa di una procedura di sovraccarico di tempo, il comitato ha eletto per creare una lista permanente di nomi supplementari.
Ciò evidenzia chiaramente che la navigazione atlantica è in cerca di una stagione degli uragani "sopra la media" che si basa sulla persante stagione degli uragani.
La realtà principale è che non ci vuole una tempesta di categoria 4 o 5 per danneggiare la casa e avere un impatto sostanziale sulla vita quotidiana. Anche una tempesta tropicale in via di inondazione può causare interruzioni dell'alimentazione e inondazioni.
Invece di lasciarsi impigliare nella corsa sfrenante per prepararsi a una tempesta che sta andando verso la tua strada, ecco una serie di consigli utili che puoi prendere in questo momento per affrontare a prova di tempeste la tua casa.
Facile uragano di emergenza per fuori casa
Quando una tempesta si presenta in via di sviatorio, c'è poco da fare per le condizioni reali; la pioggia cadrà e il vento soffierà.
Quello che possiamo controllare sono le cose che una tempesta può influire che poi danneggiare la nostra casa o proprietà.
Alberi e scaglie di cappa
Anche una tempesta tropicale può confezionare venti superiori a 70 miglia orarie, con delle maltempo che possono superarci in breve tempo. Mentre gli alberi normalmente sani dovrebbero essere in grado di resistere a queste bruciature, un albero non così sano o persino un torcio di sfasato potrebbe raggiungere il punto di rottura e scendere.
Quando questi alberi o torcie cadono durante una tempesta altrimenti piccola e danneggiano il tetto o eliminano le linee elettriche, quella piccola tempesta può trasformarsi rapidamente in un problema serio.
Senza un tetto ineguali che lo protegga, l'acqua piovano può intaccare la tua casa provocando quantità incalcolabili di danni agli interni della tua casa. Inoltre, senza energia, il cibo stoccato potrebbe scomprimere, le pompe della coppa potrebbero smetterla di funzionare e la tua casa non riesce a mantenere la temperatura che si desidera senza HVAC.
Individuare alberi morti e sinisse
Prima che arrivi una tempesta, prendi il tempo di esaminare rapidamente la tua proprietà e la proprietà adiacente. Assicurati di trascorrere abbastanza tempo a guardare ogni albero, dalla torcia alla punta e a tutti i rami.
Gli alberi in salute dovrebbero avere segnali di crescita che appaiono in via di sviamento (snoccioliti o foglioline) sui rami, e lo sbocciotto degli alberi dovrebbe apparire uniforme e non intatto. Tutti i rami dovrebbero sembrare approssimativamente gli stessi nella crescita della crescita delle sogliore e nella qualità delle imprese. L'albero dovrebbe sembrare "sano".
- suggerimenti per Unzione di livello: Qualsiasi albero della tua proprietà che "non stia bene" deve essere valutato da un arborista qualificato (un esperto di alberi). Se si individuano queste condizioni sull'albero di un vicino che potrebbe essere a rischio di raggiungere la propria casa o le linee di alimentazione, vale la pena discutere con il vicino di come far valutare l'albero.
Generalmente, gli arboristi sono facili da trovare e possono valutare rapidamente tutti i tuoi alberi con raccomandazioni di esperti qualificati, ad un costo minimo per te.
Paesaggio
I boccoli, le aree di seminaoo e le aree ben attrezzate tendono a rendere la casa davvero piacevole da strada, ma quelle aree di seminaoo possono anche causare pesanti sostienimento contro la tua casa invece di prosciugare la tua casa. Ciò può causare l'infiltrazione di acqua in un'area altrimenti prosciugata di questo tipo.
- suggerimenti per Unzione di livello: Regola i boccoli e l'ambiente familiare in modo che le piante non possano oscillare nel vento e danneggiare la tua casa.
- suggerimenti per Attività: Prima di effettuare la pacciamatura per semina di soccorsi, assicurarsi che il vicissore al di sotto dei pendii lontano da casa e lasciare un divario di 4-6" tra la triturazione e la base. Ciò eviterà che l'acqua si riunisce contro le fondazione durante una forte ineluzione.
Insoleri e gestione dell'acqua
I danni all'acqua possono spesso essere tra i danni domestici più costose da riparare. Anche quando l'acqua entra nella muffa domestica può preoccuparsi. Per fortuna, una casa tipica è progettata per resistere all'ingresso in acqua, fintanto che facciamo la nostra parte per aiutarti a farlo.
La parte migliore: eseguire il sondaggio sulla casa per rispondere a problemi idrici non richiede che si verifichino prima delle tempeste gravi.
- suggerimenti per Unzione di livello: Durante il successivo acquazzone, ci vorrà qualche minuto per lanciarsi su un rain gallone e girare per la propria proprietà. Prendi immagini di dove l'acqua si rende conto di dove l'acqua si rende conto che si tratta di una forma di foro e dove il deflusso non consente di raccogliere e formare dei flussi. Cercare luoghi in cui l'acqua viene beccata da sgomiti invece di uscire fluidamente dalla tua proprietà o dove l'acqua vuole canalizzare. Prendi in considerazione qualsiasi modifica che puoi fare per consentire all'acqua un percorso più fluido lontano da casa tua.
Dopo la tempesta, usalei per correggere alcuni problemi da solo o consulta uno landscape designer per mitigare i problemi.
Ters e scompiglio
Le furti e le interruzioni di corrente sulla tua casa esistono per catturare e canalizzare l'acqua piovana lontano dalle tue fondamenta. Proprio come la punta precedente, se all'acqua viene permesso di fare un giro attorno alla fondazione, alla fine inizierà ad entrare attraverso le pareti della fondazione. È solo questione di tempo. Soprattutto quando si considerano la quantità di acqua che può essere rigenerata durante un acquazzone più pesante.
Per dirla in prospettiva, il 2" della pioggia che si sminuisce su 1.500 piedi quadrati di tetto (approssimativamente le dimensioni del tetto di una casa di 1200 piedi quadrati) produrrà quasi 2.000 galloni di deflusso.
Se è prevista una tempesta tropicale o un uragano, puoi aspettarti molte volte la pioggia che scenderà.
- suggerimenti per Unzione di livello: Pulisci le tortie di casa o affiderai questo compito a un professionista. Prendi in considerazione l'installazione di un coperchio/filtro della grondaia che consente solo all'acqua di entrare e non di detriti.
- suggerimenti per Unzione di livello: Verificare tutti i dati di scarico e assicurarsi che l'acqua sspout eietta l'acqua ad almeno 10 piedi dalla base della fondazione.
In molti casi, questi semplici suggerimenti per indurire le tempeste all'esterno di casa faranno molto per prevenire i danni causati da forti tempeste.
Ma cosa succede se la tempesta supera le tue dissidi di scommettono e inizia a influenzare gli interni?
Suggerimenti per gli utenti di suggerimenti per l'interno di casa
Anche se la tempesta si basa sulle tue difesa esterne, non tutto è completamente perso. Ci sono tutti i semplici passaggi che possiamo intraprendere per evitare che una casa danneggiata diventasse una struttura molto più svariata.
Pompe dell'acqua ingresse e della coppa
Se hai una pompa per la tua attività di soccorrimento, la tua casa ha già vissuto l'acqua. Le pompe di coppa si trovano in miniere progettate per raccogliere l'acqua sotto la base e pomparla in un luogo dove può uscire in sicurezza dalla tua proprietà senza dover ritornare a casa.
Durante una normale tempesta, si può notare che l'acqua riempie lentamente la miniera fino a raggiungere il livello in cui la pompa della coppa si attiva e pompa via l'acqua. Quando la pompa rimuove l'acqua sufficiente da far azzerare il galleggiante di attivazione della pompa, la pompa si spegne.
In caso di condizioni meteorologiche più gravose, e in particolare di acquazzoni pesanti, la pompa di coppa funziona in modo più duro e per periodi più lunghi rimuovendo l'acqua che vi si raccoglie con una velocità più veloce del normale. Se la pompa muoio per una qualsiasi ragione, la inondazione incomincerà rapidamente.
- suggerimenti per Attività: Controlla la targhetta sulla pompa. Cercare la data del produttore e se la pompa ha più di cinque anni, è necessario sostituirla indipendentemente dalle condizioni.
- suggerimenti per Attività: Controllare l'uscita per cui la pompa è collegata e determinare se un'altra cosa è collegata allo stesso circuito (è possibile farlo spegnendo l'interruttore per quel circuito e vedere se c'è un'altra cosa che si spegne). Prendi in considerazione la possibilità di spostare quegli altri elementi su un circuito diverso.
Durante le tempeste pesanti e il lavoro frequente, la pompa effettuerà un'estrazione media più alta che potrebbe causare l'interruzione del circuito qualora ci siano i.i. Se questo succede senza che te ne accorga, la inondazione si inonderà.
Proteggi i tuoi oggetti di valore
In questo caso, "oggetti di valore" significano tutte le cose che non puoi sostituire, indipendentemente da ciò che fai. Spinti da scompiglio sul parete, conservazione di immagini in formato digitale, documenti importanti e persino importanti spinti su carta. Molti di questi elementi sono essenziali per tornare alla normaltà, se si verificano dei danni, e molti non possono essere sostituiti.
- suggerimenti per Unzione di livello: Acquista un documento digitale poco costoso dal tuo negozio di forniture per uffici locale. Passa un semplice pomeriggio a raccogliere tutti i documenti importanti di cui hai a casa (toponimo, certificati di nascita, ecc., documenti assicurativi, schede di sicurezza sociale, dichiarazioni bancarie, ecc.) e a verificarli in formato digitale.
Fai lo stesso con tutte le soprese fisiche che hai sfiato in casa o usa una macchina fotografica digitale per fare una foto. Spesso la memoria vale molto di più della qualità dell'immagine.
Carica tutti questi file digitali su un servizio di cloud storage di tua scelta o, se la sicurezza è un problema per te, salva tutti i file digitali su alcune unità USB a prova di intemperie. Metti una guida in un luogo segreto nel tuo veicolo e un'altra in un luogo che viene fatto oggetto di scompigliato nella tua casa.
- suggerimenti per Unzione di livello: Per proteggere ulteriormente tutte le cose importanti che hai appena raccolto e che hai appena raccolto e che vengono considerate con maggiore attenzione, prendi in considerazione l'acquisto di un documento anticen trale/anticen trale e anticenso. Queste sicurezze economiche ti offriranno un posto in cui riporre in sicurezza i tuoi documenti e proteggerli dalle inondazioni o dalla inondazione.
Protezione dalle interruzioni di alimentazione
Durante una tempesta, tutto ciò che si inseminisce se la potenza si spegne. Il controllo del clima si spegne, le pompe dell'acqua si escono e la conservazione del cibo freddo diventa una gara contro il tempo.
In ogni momento, se la tua casa non ha ancora un sistema di rete fissa, per le comunicazioni dipendi dal tuo cellulare. In caso di emergenza, l'alimentazione delle batterie può essere essenziale.
- suggerimenti per Unzione di livello: Prendi in considerazione l'acquisto di alcuni pacchi batteria portatili con un design salvavita. Sono economici e hanno porte USB, il che significa una solida fonte di alimentazione telefonica di emergenza che è ancora portatile.
- suggerimenti per Unzione di livello: Consulta il tuo rivenditore di generatori per la casa Cummins per una stima veloce e indolore su un generatore di riserva. Questi generatori si avviano automaticamente durante un'interruzione e mantengono gli impianti HVAC, le pompe di coppa e la conservazione a freddo operativi come normale, indipendentemente dalle intemperie.
Prepara nstormo per evitare le tempeste
L'hai già visto: non appena una tempesta nominata riceve una previsione di approdo, inizierà la procedura di acquisto e di incominciamento del furtio di furti. Trovare rifornimenti sarà più difficile che mai e la tua lista di cose che devono essere fatte crescerà più velocemente di quanto tu possa controllare gli articoli.
Perché non togliere alcune cose da quella lista adesso e dare un po' di tranquillità di aver già risposto a molte delle domande più grandi da motivare per la casa?
Le tempeste stanno arrivando e sono in via di inerti per essere più frequenti. Il momento giusto per prepararti è ora.
E se desideri la massima tranquillità che ti assicuri che la tua casa non sarà mai senza un'alimentazione affidabile, indipendentemente dalle condizioni esterne, contatta il rivenditore di generatori per la casa più vicino Cummins. È necessario solo un rapido sondaggio a casa e si potrà sapere esattamente di cosa si ha bisogno per il gold standard sulla necessità di una necessità in termini di emergenza: un generatore di riserva.