Proteggi la tua famiglia dalle interruzioni di corrente

Il blackout in Texas è solo una sviluppia di un problema a livello nazionale: cosa c'è da sapere sullo stato poco noto della rete elettrica e come proteggere la propria famiglia dalle interruzioni di corrente.
A febbraio del 2021, una rovinosa tempesta invernale si è abbattuta sul Texas tramutandolo in una distesa di neve. Non solo lo stato non è stato predisposto per rimuovere la neve che ha bloccato le strade e l'accesso, ma la rete che fornisce elettricità essenziale a Texan non è riuscita a gestirla.
Nei giorni e nelle settimane che seguivano, milioni di persone desideravano sapere chi era da sostenre per le massicce interruzioni che sono state attribuiti a 111 morti.
Si è scoperto che "chi" era la semplice domanda. E la soluzione semplice.
Dopo aver rimosso i numerosi punti di sfioto della necessità di sviamento di forza, il "come" dietro il blackout è molto più relativo: la rete è stata modificata fisicamente per tenere il passo con la domanda di alimentazione elettrica, anche se l'intera rete è rimasta online. Non c'era potenza sufficiente per soddisfare la domanda.
Quando la temperatura è sbalorsi il 14 febbraio, Tex suonò iniziò a accendere il calore, che era per lo più elettrico. Con così tante case che cercano di stare al caldo, una richiesta che in via di sconvolgimento da record è stata vista sulla linea di 74.5 gigawatt.
A confronto, la normale operatività della rete elettrica in Texas è approssimativamente di 58 gigawatt, statounzione. Per prepararsi a picchi temporanei di domanda, la rete texasese può aumentare la propria fornitura fino a un massimo di 67 gigawatt.
In altre parole, la domanda di elettricità era di quasi 8 gigawatt ciò che poteva essere fornito in qualsiasi circostanza. Anche in caso di inessi.
La verità irrinunciabile è che anche se la capacità di generazione elettrica del Texas si basasse sul 100% online durante la tempesta, ci sarebbero stati comunque blackout. La rete non è riuscita a stare al passo con le richieste di alimentazione elettrica avanzate dalla popolazione.
Quando la tempesta era trascorsa, 14 Stati Uniti sono stati forzati a creare blackout per coprire la mancanza di energia elettrica. Anche al di fuori del Texas, non c'era energia sufficiente per andare in giro.
Non si tratta di una nuova forma di incootiva.
Infatti, gli ingegneri degli impianti elettrici e gli esperti del settore emetteno rapporti per anni che dicono tutti la stessa cosa: senza una svolta sconcertante in aggiornamenti e spese, le interruzioni aumenteranno solo di frequenza e durata. Mettendo a rischio milioni di persone ogni volta che la rete si abbassa.
E sono tutti concordi nel dire che nessuna sezione della rete è "sicura" da interruzioni più lunghe e più frequenti. Nazionale.
Perché la rete è in difficoltà? E cosa possiamo fare per proteggere le nostre case e le nostre aziende dalle minaccia derivanti dalle interruzioni di alimentazione?
La nostra rete elettrica è come una casa di carte
Quando opera in condizioni ideali, la rete elettrica degli Stati Uniti è un sistema profondamente complesso interconnesso di impianti di generazione di energia, trasformatori e circa 6 milioni di miglia di cavi.
Usando sensori, il cambio di marcia e i centri di controllo, la rete può ridare energia alla rete se le piccole sezioni vanno in nero a causa di tempeste, incidenti o persino lavori di riparazione. Il più delle volte le persone non si rendono nemmeno conto che qualcosa ha ribattezzato la propria alimentazione elettrica perché le transizioni sono quasi senza interruzioni.
Almeno è così che funziona la rete in condizioni perprotezione.
Ad agosto del 2003, un cavo di trasmissione in Ohio si è riscaldato dalle richieste di alimentazione elettrica sopra la normale, facendo sì che il cavo diventasse flessibile e sagomato. Il cavo del cedimento ha toccato un albero, il che ha causato un guasto all'alimentazione elettrica. Quando quella sezione si è spenta, le sezioni vicine della griglia hanno cercato di rispondere all'ineguagliamento extra come progettato per mantenere le luci accese.
Solo queste sezioni erano già sottoposte a un carico sostanziale a carico delle esigenze dei consumatori e non erano in grado di gestire l'aumento. Anche loro sono discesi.
Nelle poche ore successive, una serie casche di turni di domanda ha continuato a decomporsi di sezioni della rete con un effetto vacillante, fino a quando oltre 50 milioni di persone in 8 Stati Uniti e parti del Canada erano senza alimentazione elettrica.
Il blackout nordorientale del 2003, come è stato detto, sono costate settimane per ripristinare l'intera rete al 100% delle funzionalità, ha contribuito a 11 morti e ha costato circa 6 miliardi di dollari in perdita di produzione e danni.
Nonostante la rete operasse esattamente come progettato, la domanda di alimentazione elettrica era semplicemente troppo grande da gestire.
Una rete obsoleta oltre la capacità... e la domanda continua a salire
Nel suo Report sulle infrastrutture per il 2017, la società Cietà civile degli ingegneri civili ha fatto di una D+ alla rete elettrica degli Stati Uniti. Il rapporto sulla sconcertamento ha dichiarato: "gran parte del sistema energetico degli Stati Uniti elimina la produzione di energia al volgere del 20° secolo. La maggior parte delle linee di trasmissione e distribuzione elettriche sono state costruite negli anni 1950 e 1960 con un'aspettativa di vita di 50 anni... la rete elettrica di 48 stati inferiori è a piena capacità, con molte linee che operano ben oltre il loro design."
In termini più brevi, hanno progettato gran parte della rete per durare solo 50 anni prima della sostituzione. Ed è stato installato 70 anni fa, quando la casa e l'azienda in media usavano una minima parte dell'alimentazione elettrica che ora fanno.
E l'adozione ben intenzioni di veicoli elettrici e stazioni di ricarica domestica può far sfiore drasticamente la richiesta di elettricità oltre il punto di sostenibilità.
Secondo una nuova ricerca degli ingegneri dei sistemi energetici del National Renewable Energy Laboratory (NREL), impattatori, uno o due veicoli elettrici su un blocco possono sovraccarichi dei trasformatori vicini oltre la loro capacità operativa. I trasformatori che potrebbero essere stati in funzione per 30-40 anni dovranno probabilmente essere sostituiti in meno di 10 anni, il che incrementa in modo insodabile il costo di mantenere semplicemente la rete.
Per fare un confronto, l'attuale re dell'uso elettrico domestico, un condizionatore d'aria centrale, utilizza circa 7kW di alimentazione per raffreddare una grande casa di 3.500 piedi quadrati durante l'estate. Il caricatore necessario per mantenere una singola auto elettrica pronta per l'uso quotidiano, d'altra parte, può richiedere una sconcertante 22kw durante il caricamento. In altre parole, quel singolo caricatore è l'equivalente della potenza di tre grandi unità dell'aria centrale che raffreddano uno spazio vitale combinato di 10.500 piedi quadrati.
Quindi aggiungi le esigenze di nuovi trasformatori al progetto di un divario di investimento di 197 miliardi di dollari entro il 2029, e diventa molto più chiaro perché il piano multi-anno di programma pluriennale "Grid Locomotiva" del DOE, afferma che utenze elettriche dovranno spendere tra $ 1,5 e $ 2 trilioni di dollari dal 2010 al 2030, solo per mantenere l'affidabilità della rete esistente.
Tutto ciò che era nuovo, dal 2008 al 2017, c'è stata una media di 3.188 blackout all'anno, che hanno fatto il crollo di una media di 21.96 milioni di persone all'anno, al buio.
Si tratta di un'intera serie di blackout di cui non hai mai sentito parlare fino a oggi.
Quindi, se la rete è veramente così limitata, e prevedono che la domanda di elettricità crescerà significativamente con i veicoli elettrici, cosa possiamo fare per proteggere le nostre case e le nostre famiglie durante un'emergenza?
Gestire le interruzioni di corrente con comfort e sicurezza
Statisticamente, la maggior parte delle interruzioni documentate quando la domanda superava l'offerta si è verificata durante eventi climatici più estremi. Quando è molto caldo o molto freddo, le persone grideranno più elettricità per mantenere una temperatura confortevole e sicura.
In modo non allineato, ciò significa anche che dobbiamo essere estremamente preoccupata per questo tipo di eventi di interruzione, poiché perdere l'alimentazione elettrica durante le intemperie significa anche perdere la capacità di mantenere le nostre case a temperature sicure, con l'acqua in funzione e lo stoccaggio sicuro di cibo.
Se il problema è la rete che ci consente di non essere all'esame, la chiara alternativa al problema è generare elettricità per mantenere accese le spie.
Osserviamo due modi per farlo.
Energia solare
L'energia solare è una straordinaria alternativa all'alimentazione elettrica di rete e ha anche il potenziale per generare elettricità tutto l'anno, non solo durante un'interruzione. Fintanto che il sole sarà sole e verrà meno, si riceverà elettricità e una bolletta più bassa.
Quasi.
C'è un aspetto fondamentale di un generatore solare che si ritiene necessario per utilizzare il proprio sistema solare durante un'interruzione della rete elettrica: un banco della batteria.
Il motivo è un mandato federale chiamato " anti-isola", che è stato istituto per proteggere i lavoratori delle utility durante le interruzioni di alimentazione. Attualmente, tutti i sistemi solari installati negli Stati Uniti sono tenuti a spegnere la generazione di elettricità nel caso in cui la rete si abbatta. Il motivo è semplice: se la rete non è in funzione, gli operatori della rete possono risolvere il problema in sicurezza senza essere elettrodotti. Ma se si dispone di un impianto solare connesso a rete, i pannelli possono ancora alimentare la rete e i lavoratori della rete potenzialmente elettro larga ovunque nelle vicinanze. L'anti-isola previene questo rischio.
La soluzione a questo mandato è un sistema ibrido di collegamento a rete con un banco di batteria collegato ad esso. Durante un'interruzione, l'impianto solare alimenta l'energia nelle batterie, che vengono usate per alimentare i carichi della casa, tutti isolati dalla rete da un interruttore di trasferimento.
L'aspetto negativo di questo concetto è che i banchi di batterie sono molto grandi, costosi e potrebbero dover essere sostituiti in appena cinque anni.
Generatore per l'intera casa di riserva
Al di fuori degli array solari, la cosa migliore per sbarrati per l'opzione "sbarro" che può essere installato nel più breve periodo è la ognite dal generatore di tutta la casa.
Questigeneratorii sono installati accanto a casa e hanno l'aspetto di un'unità centrale di condizionamento dell'aria. Quando l'alimentazione elettrica si spegne, o anche "si spegne", il generatore si accenderà automaticamente e assumerà l'alimentazione elettrica di casa tua. Anche se nessuno è a casa.
La insostituibile insostituibilità di questa opzione è una sostituzione completa di riserva della tua alimentazione elettrica senza sacrificare alcun comfort. Anche nelle giornate più calde o nelle giornate più fredde, il tuo generatore continuerà ad alimentare gli elementi critici che mantengono la tua famiglia sicura e confortevole. Per finire, i generatori alimentati a gas naturale non implicano rifornimento nel bel mezzo della notte o la necessità di essere a casa per ricevere l'alimentazione elettrica necessaria per rimanere attivi. Funziona proprio.
E scegliere un generatore meticolosamente progettato, come l'Cummins QuietConnect, significa anche che non si tratta di motori o guasti da urlo al momento della verità. Un'elettricità fluida e sicura di sé, che è interamente dentro al tuo controllo.
Mantenere le luci accese è una scelta che puoi fare
Tutto questo può essere molto relativo, dal momento che l'elettricità è una di quelle cose che non possiamo proprio immaginare la vita senza. E molti di noi hanno visto cosa succede quando l'alimentazione elettrica si spegne per un periodo esteso in condizioni di maltempo: non ci vuole molto prima che le cose si innovano.
Con il tempo, si spera che si svilupperà una tecnologia più nuova per affrontare la domanda sempre crescente che viene posta sulla rete. In alternativa, incrementeranno significativamente la spesa per le infrastrutture per colmare il cortocircuito tra vita del sistema e la sostituzione di un sostituzioni diverse. Non importa come si presenta questa soluzione, tuttavia, non c'è dubbio che il problema esista in questo momento.
La buona notizia è che non dobbiamo aspettare che qualcun altro ci risolva i nostri problemi e che ci impegnamo a non aspettare che si verifichino dei momenti di insodpresa, prima di prendere delle misure per prevenirlo.
Ogni famiglia può iniziare a fare subito i passi per prepararsi a un'interruzione in un secondo tempo. Fare rifornimento di calore per le interruzioni invernale o acqua in bottiglia per le interruzioni estive. Mantenere a portata di mano una fornitura di cibo non deperibile o imparare come catturare le fuzioni di furti per le interruzioni davvero lunghe.
Oppure, per la famiglia che desidera sfiorare il suo piano di interruzione, prendi in considerazione la possibilità di trovare il tuo arest rivenditore Cummins e di programmare un'indolore valutazione sulla casa. In pochi minuti puoi sapere esattamente quanto poco può costare la massima tranquillità e persino esplorare le opzioni di finanziamento da Checklist Bank.
Poi, la prossima volta che la rete ti delicherà, indipendentemente dal tempo o dalle esigenze, la tua famiglia sarà sempre sicura e confortevole.