Preparati per le interruzioni di alimentazione elettrica. Scarica la checklist completa.

Molte famiglie si scontrano con le interruzioni di alimentazione elettrica. Prepararsi in anticipo è la chiave per preservare la sicurezza e la comodità durante e dopo un'interruzione di alimentazione elettrica. Ogni famiglia è unica e ha esigenze diverse, il che rende difficile trovare una checklist per le interruzioni di alimentazione elettrica per la tua famiglia.
Vogliamo rendere la preparazione all'interruzione di alimentazione più facile per la tua famiglia, per questo abbiamo fatto una lista di elementi di necessità per le interruzioni di alimentazione di seguito. Abbiamo anche ricercato alcuni dei consigli sulla base del fatto che la tua famiglia include bambini, persone in stato di sfiato o membri con esigenze mediche.

Scarica la checklist per le interruzioni di alimentazione elettrica completa e stampalo.

Se si desidera saperne di più sui rischi di interruzione di alimentazione che si affrontano, verificare per quanto tempo si trovano le interruzioni di alimentazione in ogni stato in media. È inoltre possibile controllare gli eventi meteorologici, i disastri e le interruzioni di alimentazione elettrica nel proprio Paese.

Sos fatto per le interruzioni di alimentazione elettrica parte I: prima di un'interruzione

Checklist sulla sicurezza:

  • Avere cibo e acqua non deperibili a sufficienza. Avere un manuale di apertura del manuale.
  • Rivedi i rifornimenti disponibili in caso di assenza di alimentazione elettrica.
  • Installa i rilevatori di monossido di carbonio con riserva della batteria in luoghi centrali a ogni livello della tua casa.
  • Creare un kit per le catastrofi per ogni membro della famiglia, per assicurarne la sicurezza e il comfort in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Un kit di base deve includere acqua in bottiglia, cibo non deperibile e torcie elettriche alimentate a batteria.
  • Per la massima tranquillità e per nessuna interruzione dell'alimentazione elettrica, è consigliabile acquistare un generatore per un'intera casa. Un generatore completo come Cummins QuietConnect ripristinerà automaticamente la tua alimentazione elettrica nel momento in cui si spegne.

Checklist sulla comodità:

  • Quando l'alimentazione elettrica si spegne, fare scorta di batterie e altre alternative per soddisfare ogni esigenza.
  • Prendi l'inventario degli articoli di cui hai bisogno che si affidano all'elettricità.
  • Avere torcie con batterie extra per ogni membro che ne fa la richiesta.
  • Mantenere i telefoni mobili e le altre apparecchiature elettriche cariche e serbatoi del gas pieni.
  • Il tempo è la causa principale delle interruzioni di alimentazione negli Stati Uniti. Registrati per ricevere assistenza sulle condizioni meteorologiche locali per essere sempre aggiornati sulle potenziali interruzioni di alimentazione elettrica.

Interventi di riserva per le interruzioni di alimentazione elettrica parte II: durante un'interruzione

Checklist sulla sicurezza:

  • Stai lontano da qualsiasi linea di alimentazione elettrica abbattita o attrezzatura per l'accensione.
  • Non usare mai una stufa a gas o un forno per riscaldare la casa.
  • Prendi in considerazione l'eventualità di evitare l'uso di matite. Ciò è dovuto al rischio di incendio. Se devi usare delle masticazioni, usa delle esaligazioni.
  • Utilizzare generatori portatili all'aperto e ad almeno 20 piedi di distanza dalle finestre, per evitare che il monossido di carbonio si incorra in un inedimento.

Checklist sulla comodità:

  • Mantenere chiusi tocchi di tocchi e frigoriferi. Il frigorifero manterrà il cibo freddo per circa quattro ore. Un refrigerante completo manterrà la temperatura per circa 48 ore.
  • Usa i dispositivi di raffreddamento con ghiaccio, se necessario.
  • Usa un termometro in refrigeratore e in un foro per saperne di più sulla temperatura quando l'interruzione di alimentazione elettrica è finita.
  • Vai in una comunità con energia elettrica se il calore o il freddo sono estremi.

Proteggere i propri dispositivi elettronici:

  • Spegnere o scollegare elettrodomestici, apparecchiature o elettronica. L'alimentazione elettrica può ritornare con delle "picchi" momentanee o delle "fughe" che possono causare danni.

In secondo tempo, per le interruzioni di alimentazione elettrica parte III: dopo un'interruzione

  • Butta via qualsiasi cibo che potrebbe essere rischioso da consumare. Questo include il cibo che è rimasto a temperature di 40 gradi o superiori per due ore o più. Butta via il cibo che ha un odore inusuale, a colori o a colori.
  • Se l'alimentazione elettrica è in funzione per più di un giorno, prendi in considerazione la possibilità di scartare la procedura di sfasciatura scelta. Questo include il fatto che necessita di refrigerazione, a meno che l'etichetta del antidroga non affermi diversamente. Se una vita dipende dalla insod disastrazione refrigerata, consulta un matite o una cosa da incorrere a una insod disastrata.

Vivi in un'area soggette a calamità? Suggerimenti per le interruzioni di alimentazione elettrica aggiuntive

  • Controlla la tua assicurazione. Alcune delle normative tradizionali dei proprietari di immobili non coprono i disastri come le inondazioni e i disastri.
  • Scopri se ti trovi in una zona di inondazione. In questo modo, prendi delle misure immediate per avere un'assicurazione sulle inondazioni. Alcune normative in genere impie gono 30 giorni per entrare in vigore.
  • Prepara un kit per le calamità per ogni membro della tua richiesta di assistenza. Ciò include bambini e persone che si fanno alle disapendo. Un kit di base di emergenza deve includere acqua in bottiglia, cibo non deperibile, batterie e una torcia.
  • Mantieni un mini kit di gallone nel iniettio del tuo bambino.
  • Tieni rifornimenti aggiuntivi in auto, nel caso in cui necessiti di un'atto di sgombere con breve preavviso.
  • Condizioni meteo gravose e interruzioni di alimentazione elettrica si uniscono spesso. Infatti, il maltempo è la causa principale delle interruzioni di alimentazione negli Stati Uniti. Hanno un piano per l'alimentazione di riserva. Questo per garantire che l'attrezzatura medica e le apparecchiature vitali, come le pompe della coppa, rimangano in funzione in occasione di un'interruzione di alimentazione elettrica.

Ha dei disaponimi? Suggerimenti per le interruzioni di alimentazione elettrica aggiuntive

  • Tieni insieme una foto di te e del tuo animali domestico per provare la proprietà.
  • Tieni i registri delle vaccinazioni antirabbia dei tuoi animali e il targhetta per la vaccinazione delle antirabbie.
  • Se hai in programma di intasare un progetto di comunità, sappi dove puoi affrontare il tuo progetto di progetto.
  • Mantieni a disposizione cibo extra per il tuo animali.

Hai un membro della famiglia con esigenze mediche? Ulteriori suggerimenti per le interruzioni di corrente

  • Rivolti al tuo fornitore di servizi medici per scoprire un piano di interruzione dell'alimentazione per i dispositivi medici alimentati con elettricità e persone in cerca di lavoro refrigerate.
  • Necessità in campo sanitario di riserva.
  • Mantieni a portata di mano almeno una fornitura di due settimane di sfasamento.
  • Usa un id da soccorritore o una fascia USB per l'id di emergenza con contatti importanti e informazioni mediche.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di una fonte di alimentazione di riserva per garantire che l'attrezzatura medica rimanga attiva durante un'interruzione di alimentazione elettrica.

Hai dei ragazzi? Suggerimenti per le interruzioni di alimentazione elettrica aggiuntive

  • Prepara un mini kit di emergenza per la scuola.
  • Usa un id da soccorritore o una fascia USB per l'id di emergenza con contatti importanti e informazioni mediche.
  • Mantieni una copertura per il toy o la sicurezza preferita con la tua famiglia.

Se stai cercando un'ulteriore idea, prendi in considerazione un generatore di energia per la tua casa. Un generatore completo è in grado di fornire energia di riserva in caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica impreviste o pianificate. I generatori per uso domestico Cummins sono estremamente silenziosi, esteticamente gradevoli e accessibili a distanza.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Dentro i nostri nuovissimi generatori a gas naturale

rappresentazione del generatore

Cummins Inc. è lieta di introdurre ai nostri clienti due nuovi generatori a gas naturale, C175N6B e C200N6B. Queste aggiunte utilizzano la stessa piattaforma del motore QSJ8.9G dei generatori a gas naturale C125N6 e C150N6, che sono popolari tra le varie applicazioni industriali. In Nord America, il mercato dei generatori a gas naturale è cresciuto negli ultimi anni. I regolamenti sulle preoccupazioni ambientali e la comodità per il rifornimento del carburante sono alcuni dei motivi per cui i clienti scelgono i generatori a gas naturale rispetto ad altri tipi di carburante.

Per condividere la sua esperienza in Cummins e presentare i due nuovi prodotti, abbiamo deciso di far partecipare Viriay Jayaprakash, Product Manager di Cummins per <1MW Gas Generator Sets &G-Drive.
 

1. Qual è stato il tuo ruolo nello sviluppo di C175N6B e C200N6B?

In qualità di responsabile dei prodotti, ho condotto una ricerca approfondita su quali sono le esigenze del cliente e del settore e su come Cummins è in grado di soddisfare e soddisfare tali esigenze costruendo relazioni vicine con i clienti e il team responsabile delle vendite. Il nostro team ha investito molto tempo e molto tempo nella ricerca e sviluppo dei generatori giusti per migliorare la potenza erogata dal nostro motore QSJ8.9G, testato e testato, che è ben riconosciuto sul mercato. Con questi due nuovi prodotti, la gamma di generatori di motori QSJ8.9G va da 125kW a 200kW.

Headshot

2. Dove vengono utilizzati questi due nuovi prodotti?

Analogamente a C125N6 e C150N6, C175N6B e C200N6B saranno utilizzati in edifici governativi, impianti di trattamento delle acque, strutture sanitarie, edifici commerciali, infrastrutture pubbliche e molto altro. Questi prodotti sarebbero anche delle straordinarie aggiunte ovunque sia necessario l'ottimizzazione in parallelo dei sistemi di alimentazione pre-esistenti. Per saperne di più sull'ottimizzazione delle attività in parallelo, fare clic qui.

Con i motori QSJ8.9G, C175N6B e C200N6B funzionano a gas naturale, rendendolo migliore per aree e città più popolose. Per maggiori informazioni sui benefici dei generatori a gas naturale, fare clic qui.

3.Lavorando su questi nuovi prodotti attraverso la pandemia di COVID-19, cosa hai visto nel tuo team che lo ha reso possibile e di successo?

Il lavoro di squadra e la dedizione nel far uscire il prodotto più velocemente è stato ciò che ha reso possibile questo progetto. Sebbene lungo la strada ci siano state delle fuzioni di soccoro, apprezzo davvero tutti coloro che hanno partecipato allo sforzo di più team dello stabilimento, dell'ingegneria, del marketing e molto altro. I membri del team si sono impegnati a venire in ufficio/nello stabilimento per le versioni beta, per testare i prodotti e lavorare in modo flessibile per fornire questo prodotto con successo ai nostri clienti. Il lavoro di squadra è uno dei valori di Cummins e il nostro team ha dimostrato al di sopra e al di là di ciò che il lavoro di squadra può raggiungere. Sempre attivi.

4. Qual è una parola che si vorrebbe usare per descrivere i nuovi gruppi elettrogeni 175 e 200kw?

Potere. C175N6B e C200N6B sono i prodotti leader nel mercato dei generatori a gas naturale per densità di potenza con il suo motore da 8,9 litri. Finora, nessun altro prodotto è in grado di portare questa alimentazione elettrica in un'impronta di carbonio inferiore, inclusa la protezione con livello acustico 2 (73.6 (175kW) e 74.4 (200kW) dbA). Crediamo che il C175N6B e il C200N6B cambieranno il mercato con la loro impronta di carbonio, fornendo alimentazione elettrica affidabile ai nostri clienti.


I Cummins C175N6B e C200N6B usano il motore QSJ8.9G da 8,9 litri con il gas naturale come carburante. Con questi due nodi, il QSJ8.9G fornisce la più alta densità di potenza tra i prodotti per gruppi elettrogeni a gas naturale del settore. Cummins è impegnata nell'alimentazione delle esigenze dei nostri clienti grazie alla nostra tecnologia, competenza e impegno leader nel settore.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Meno rifiuti, lo stesso leggendario pick-up

dipendenti davanti a guanti

Che sia la potenza, l'affidabilità o la durata, il 75% di tutti i proprietari di pick-up per impieghi gravosi RAM 2500 e 2500 scelgono l'opzionale Turbo diesel Cummins Inc. 6.7L. La produzione di questo motore leggendario si fa sempre più pulita, ogni giorno.

Nell'aprile del 2022, Lo stabilimento per motori mid-range di Columbus (CMFAS) Società per la rigenerazione di materiali d'avanguardia, Quindimto crescipò e ricoprì il ruolo di responsabile dei materiali da smaltimento, Quindi, e il responsabile del miglioramento continuo, Johnson, implementando un programma di riciclaggio dei rifiuti in modo da distogliere i rifiuti dalle discariche. Ma cosa sono i nitruri e qual è stato l'impatto del programma dell'impianto finora?

Cosa sono i nitruri?

Probabilmente hai visto dei toni toni tondo, tondo o blu che si vedono nell'ufficio del tuo sovvezioni, in un negozio di auto mobili o in un negozio di automobili locale. Ii in nitruro sono una pratica FAO standard in molti ambienti di laboratorio chimico, industriale e alimentare. Realizzati con il nitrile composto, questi innesco di gomma sintetica sono particolarmente popolari grazie alla loro resistenza chimica e all'abrasione. Sono acqua, elementi di insonni e a prova di olio, il che li rende spesso la scelta migliore nelle tortie, rispetto ad altri come iltex, per le persone che lavorano per lunghe ore ed è esposta a sostanze dannose.

Come vengono usate le torcie nitrure a CMLESSIO?

Per i dipendenti degli impianti, i torti al nitruro fungono da secondo barriera per proteggere i dipendenti Cummins dall'esposizione a prodotti chimici dannosi e lesioni mentre ispezionano il motore diesel da 6,7 litri. I dipendenti in genere usurano i monossido di nitruro come uno strato di base sotto una coppia più sfarsati di satiri per scopi di sicurezza.

Con contaminanti, proteggono inoltre le persone che i dipendenti possono avere in mano dalla disaponi tazione di prodotti.

Ogni ora, i dipendenti dello stabilimento commutano i loro torti come requisito per rispettare i severi standard di qualità dei prodotti. Mentre l'uso dei matti protegge sia i dipendenti che i prodotti Cummins, i rifiuti prodotti possono essere grandi. Ii nitruri sono un articolo FATTORNOS monouso; dopo il primo utilizzo, non possono essere nuovamente usurati per proteggersi dalle sostanze dannose che possono essere rimaste in superficie.

Ii sono considerati meno tozzole rispetto alle controparti in latex e spesso non sono riutilizzabili a causa del loro uso in strutture in cui potrebbero essere contaminati e pertanto considerati troppo pericolosi per essere riutilizzabili.

In un anno, 800 dipendenti dello stabilimento Cummins Mid-Range Engine Plant possono affrontare più di 530 casi di torcia al nitruro, il che equivale a circa 875.000 torcia di torcia.

L'impatto del programma di riciclaggio del nitrile nitrile

Tondo-Clark Professional, una corporazione globale dedicata a produrre sicurezza dei consumatori e dell'azienda, salute e prodotti sgraditi, e uno dei primi produttori a offrire un programma di riciclaggio per PEE non pericoloso, ha collaborato con l'impianto per riciclare e riutilizzare i loro toponimo di nitruro nitrile.

Lo stabilimento riempie i gaylord pieni di nitrili ogni due settimane e le spedisce per essere sistemate da un'organizzazione senza scopo di lucro nella Virginia occidentale, Right gallone, che fornisce lavori a lavoratori disabili e svantaggiati. I topi non contaminati vengono poi contaminati in plastica e trasformati in nuovi prodotti come i bidoni di stoccaggio, le ineguagliabili e le cattedre da tondo. Alla fine, lo stabilimento per motori di Columbus Mid-Range ha creato un ciclo di vita per i torotti di nitruro, creando al contempo lavori, ha spiegato Cre gallone.

Da quando il programma è stato lanciato, l'impianto ha smentito e spedito una tonnellata di ton di ton di ton all'impianto Right gallone. Se l'impianto continua a usare in media 530 casi di casi di stipati che solitamente affrontano in un anno, potrebbero aspettarsi di deviare quasi 3,75 tonnellate di rifiuti dalle discariche ogni anno.

Lo stabilimento per motori mid-range di Columbus è in grado di raggiungere i 2030 obiettivi chiave inclusi nella strategia PLANET 2050 di Cummins, creando un ciclo di vita circolare per i materiali e generando meno rifiuti negli impianti e nelle operazioni attraverso il programma di riciclaggio. Per i proprietari che cercano motori prodotti in modo sostenibile, lo stabilimento Mid-Range di Columbus fissa lo standard.


Clicca qui per scoprire di più sulle principali iniziative in merito alla sostenibilità in CM ACUSTICO.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

I professionisti del settore solare del New Mexico stanno facendo la differenza durante un periodo di potenziale insemiziazione

generatore domestico

La maggior parte delle persone può solo conoscere il New Mexico per il suo calore e i deserti delle alte montagne. Tuttavia, il New Mexico ospita i proprietari di NM Solar Professionals, LLC i cui proprietari sono E jpge Silva Fondatore CFO e Albert Silva Co-fondatore e CEO. Originario del New Mexico, i Silvas forniscono sistemi di alimentazione elettrica di riserva per la casa e l'azienda nella loro comunità in grado di resistere al calore e all'alta quota di NM. I Silvas hanno integrato i generatori per l'alimentazione domestica di riserva con il solare per un'alimentazione di emergenza a un prezzo accessibile.

New Mexico Solar Professionals, LLC (NM Solar Pro) è stata fondata in New Mexico nel 2016. Questa azienda è posizionata unicamente nel mercato della generazione di energia (progettazione solare, installazione e integrazione della generazione di energia attraverso gas naturale, LP e altre generazione elettrica). Questa azienda di famiglia locale ha integrato i propri progetti di generazione ed è entrata in Cummins come rete di rivenditori per la casa e le piccole imprese di generazione elettrica. Con background edili in possesso di un appaltatore generale e licenza elettrica offre un enorme vantaggio per dare ai clienti le migliori installazioni possibili.

Logo NM Solar Professionals

Naturalmente, dal nome dell'azienda non si presume che vendano generatori di energia Cummins per la casa e le piccole imprese. Tuttavia, con l'industria solare che cresce a un passo record, è stata una transizione naturale prendere in considerazione sistemi di alimentazione a basso costo di NG/LP che potevano aiutare i clienti con le esigenze ogni giorno. Una mossa aziendale che si è dimostrata un successo per i Silva. Ciò che hanno scoperto è che la maggior parte dei proprietari di immobili non sanno che un esperto solare è necessario per combinare il proprio sistema solare esistente con il proprio generatore elettrico aggiunto; un vantaggio cruciale che i motori solari NM possono completare.

Dato che non molti rivenditori hanno la formazione, le licenze e il background simili a quelli di Silva nell'area del New Mexico, le esigenze giornaliere di alimentazione di riserva sono più frequenti. Uno dei motivi principali è la recente chiusura della stazione di generazione di San Tondo, un impianto locale per la generazione di carbone che gli impianti di generazione di carbone di Silva avrebbero avuto un impatto approssimativamente sul 20% del mercato elettrico locale per rimanere offline. Non ci sono dubbi sul fatto che non vi sia alcuna indicazione da parte dell'amministrazione locale di aggiornare o costruire nuove strutture a supporto, lasciando un alto bisogno di una soluzione. NM Solar Pros vuole continuare a essere una fonte vitale di disperazione per la comunità.

Per Silva, questo è un momento cruciale per loro di installare generatori Cummins. In previsione di quello che potrebbe essere un blackout elettrico che potrebbe essere di 10 ore in un dato giorno, i Silva hanno deciso di collaborare con la comunità su investimenti convenienti con i generatori di energia Residential Quiet-Series Cummins 20kw. Hanno stimato che i clienti spendono circa il 50% in meno con e ottengono il 50% in più di alimentazione elettrica con un generatore per alimentazione domestica di riserva di Cummins co rispetto a un'opzione di riserva della batteria.

Essere un rivenditore Cummins ha permesso loro di supportare la loro comunità in più di un modo.

Come sostiene Silva, la gioia più grande deriva dalla formazione del cliente all'utilizzo dei sistemi, che sa bene che ha libertà energetica in grado di sostenere interruzioni a lungo e breve termine attraverso tutte le sostiezioni. Assicurarsi che i clienti sappiano di avere un sistema di backup sicuro e conveniente per la propria casa, anche se la loro rete locale non fornisce garanzie, gli dà grande orgoglio.

NM Solar Pros ha un futuro luminoso a venire, l'azienda sta aumentando mese dopo mese, con il supporto della comunità. Nel 2023, NM Solar Pros con Cummins si impegna ad aiutare le famiglie a garantire l'alimentazione elettrica per le loro case e le loro aziende.

lavorare sul generatore

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Cummins annuncia nuove pompe di drenaggio

Pompa di drenaggio

Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha annunciato la disponibilità di due nuove soluzioni di pompe di drenaggio per l'uso nell'edilizia, nel petrolio e nel gas, nell'agricoltura, nell'estrazione mineraria, nell'acqua e negli ambienti delle acque reflue. I motori QSF4X4 e QSF6X6 offrono ai clienti una pompa completamente rifinita per l'uso nelle loro operazioni, alimentata dal motore Cummins QSF2.8.

"Le nuove pompe sono il culminante di molte ore di ricerca dei clienti. L'affidabilità dei prodotti e il tempo di attività sono molto importanti per loro, per questo abbiamo sviluppato un pacchetto robusto supportato dalla forte rete di assistenza di Cummins", ha affermato Cobalto Togoni, Responsabile vendite industriali di Cummins.

Queste pompe sono costruite con una struttura in ghisa per impieghi gravosi e prodotte su un rimorchio completamente rimorchiabile per facilitare il trasporto. Quando si riempiono di acqua, sono in grado di alimentarsi autonomamente e rifornirsi automaticamente. Il Cummins QSF6X6 è progettato per portate a portata moderate fino a 1.430 gpm e può gestire testate fino a 104 piedi. Il Cummins QSF4X4 supporta portate fino a 1.350 gpm e può gestire testate fino a 135 piedi.

Il motore Cummins QSF2.8 che alimenta le pompe è disponibile per applicazioni industriali a 74 hp in dimensioni compatte dell'involucro. Impiega una collaudata tecnologia di iniezione di carburante, turbocompressione e controllo elettronico Cummins per erogare una coppia massima di 221 lb-ft, soddisfando al contempo le emissioni Tier 4 Final a emissioni prossime allo zero. Il blocco in ghisa scolpito offre durata del motore da 2,8 litri con un peso ridotto di 507 lb.

"Le nuove pompe sono compatibili con i nostri servizi telematici per aiutare a massimizzare la disponibilità e l'efficienza, riducendo al minimo i tempi di fermo", ha aggiunto Toghes.

I QSF6X6 e QSF4X4 sono disponibili in tutto il Nord America e saranno in mostra all'ARA show a febbraio allo stand numero 5056 di Cummins e a marzo alla ConExpo allo stand S84615. I clienti interessati dovrebbero rivolgersi ai loro rivenditori locali per maggiori informazioni.


Informazioni su Cummins

Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile. Con sede a Columbus, Indiana (Stati Uniti) e fondata nel 1919, Cummins conta oggi circa 59.900 dipendenti che si impegnano a dare energia a un mondo più prospero, attraverso tre priorità di responsabilità aziendale globale fondamentali per la salute delle comunità: istruzione, ambiente e pari opportunità. Cummins serve i suoi clienti online, attraverso una rete di distributori aziendali e indipendenti e attraverso migliaia di rivenditori in tutto il mondo e ha guadagnato circa $ 2,1 miliardi su vendite pari a 24 miliardi di dollari nel 2021.

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc.

Cummins, leader globale nella tecnologia di alimentazione, è una società costituita da segmenti aziendali complementari che progettano, producono, distribuiscono e manutenzioneno una vasta gamma di soluzioni di alimentazione. I prodotti dell'azienda spaziano da soluzioni di alimentazione integrata elettrica e ibrida a combustione interna e i componenti inclusi filtraggio, post-trattamento, turbocompressori, impianti di alimentazione, sistemi di controllo, sistemi di trattamento dell'aria, trasmissioni automatizzate, sistemi di generazione di energia elettrica, controlli delle microreti, batterie, elettrolizzatori e prodotti con pile a combustibile.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.