Che sia la potenza, l'affidabilità o la durata, il 75% di tutti i proprietari di pick-up per impieghi gravosi RAM 2500 e 2500 scelgono l'opzionale Turbo diesel Cummins Inc. 6.7L. La produzione di questo motore leggendario si fa sempre più pulita, ogni giorno.
Nell'aprile del 2022, Lo stabilimento per motori mid-range di Columbus (CMFAS) Società per la rigenerazione di materiali d'avanguardia, Quindimto crescipò e ricoprì il ruolo di responsabile dei materiali da smaltimento, Quindi, e il responsabile del miglioramento continuo, Johnson, implementando un programma di riciclaggio dei rifiuti in modo da distogliere i rifiuti dalle discariche. Ma cosa sono i nitruri e qual è stato l'impatto del programma dell'impianto finora?
Cosa sono i nitruri?
Probabilmente hai visto dei toni toni tondo, tondo o blu che si vedono nell'ufficio del tuo sovvezioni, in un negozio di auto mobili o in un negozio di automobili locale. Ii in nitruro sono una pratica FAO standard in molti ambienti di laboratorio chimico, industriale e alimentare. Realizzati con il nitrile composto, questi innesco di gomma sintetica sono particolarmente popolari grazie alla loro resistenza chimica e all'abrasione. Sono acqua, elementi di insonni e a prova di olio, il che li rende spesso la scelta migliore nelle tortie, rispetto ad altri come iltex, per le persone che lavorano per lunghe ore ed è esposta a sostanze dannose.
Come vengono usate le torcie nitrure a CMLESSIO?
Per i dipendenti degli impianti, i torti al nitruro fungono da secondo barriera per proteggere i dipendenti Cummins dall'esposizione a prodotti chimici dannosi e lesioni mentre ispezionano il motore diesel da 6,7 litri. I dipendenti in genere usurano i monossido di nitruro come uno strato di base sotto una coppia più sfarsati di satiri per scopi di sicurezza.
Con contaminanti, proteggono inoltre le persone che i dipendenti possono avere in mano dalla disaponi tazione di prodotti.
Ogni ora, i dipendenti dello stabilimento commutano i loro torti come requisito per rispettare i severi standard di qualità dei prodotti. Mentre l'uso dei matti protegge sia i dipendenti che i prodotti Cummins, i rifiuti prodotti possono essere grandi. Ii nitruri sono un articolo FATTORNOS monouso; dopo il primo utilizzo, non possono essere nuovamente usurati per proteggersi dalle sostanze dannose che possono essere rimaste in superficie.
Ii sono considerati meno tozzole rispetto alle controparti in latex e spesso non sono riutilizzabili a causa del loro uso in strutture in cui potrebbero essere contaminati e pertanto considerati troppo pericolosi per essere riutilizzabili.
In un anno, 800 dipendenti dello stabilimento Cummins Mid-Range Engine Plant possono affrontare più di 530 casi di torcia al nitruro, il che equivale a circa 875.000 torcia di torcia.
L'impatto del programma di riciclaggio del nitrile nitrile
Tondo-Clark Professional, una corporazione globale dedicata a produrre sicurezza dei consumatori e dell'azienda, salute e prodotti sgraditi, e uno dei primi produttori a offrire un programma di riciclaggio per PEE non pericoloso, ha collaborato con l'impianto per riciclare e riutilizzare i loro toponimo di nitruro nitrile.
Lo stabilimento riempie i gaylord pieni di nitrili ogni due settimane e le spedisce per essere sistemate da un'organizzazione senza scopo di lucro nella Virginia occidentale, Right gallone, che fornisce lavori a lavoratori disabili e svantaggiati. I topi non contaminati vengono poi contaminati in plastica e trasformati in nuovi prodotti come i bidoni di stoccaggio, le ineguagliabili e le cattedre da tondo. Alla fine, lo stabilimento per motori di Columbus Mid-Range ha creato un ciclo di vita per i torotti di nitruro, creando al contempo lavori, ha spiegato Cre gallone.
Da quando il programma è stato lanciato, l'impianto ha smentito e spedito una tonnellata di ton di ton di ton all'impianto Right gallone. Se l'impianto continua a usare in media 530 casi di casi di stipati che solitamente affrontano in un anno, potrebbero aspettarsi di deviare quasi 3,75 tonnellate di rifiuti dalle discariche ogni anno.
Lo stabilimento per motori mid-range di Columbus è in grado di raggiungere i 2030 obiettivi chiave inclusi nella strategia PLANET 2050 di Cummins, creando un ciclo di vita circolare per i materiali e generando meno rifiuti negli impianti e nelle operazioni attraverso il programma di riciclaggio. Per i proprietari che cercano motori prodotti in modo sostenibile, lo stabilimento Mid-Range di Columbus fissa lo standard.
Clicca qui per scoprire di più sulle principali iniziative in merito alla sostenibilità in CM ACUSTICO.