I vantaggi sono più che evidenti
I benefici che si traggono dalla riduzione delle emissioni di carbonio segnano una svolta storica: prestazioni che soddisfano ogni esigenza, zero emissioni nel punto di utilizzo e soluzioni facilmente integrabili e scalabili.
Emissioni zero
Le nostre pile a idrogeno e le soluzioni con alimentazione a batteria non producono anidride carbonica o gas serra quando sono in uso, e sono quindi sostenibili per la riduzione delle emissioni.
Instancabile efficienza
Le pile a combustibile a idrogeno convertono direttamente l'energia, rendendo la tecnologia un'opzione efficiente in grado di competere persino con le alternative alimentate a combustibili fossili.
Manutenzione e assistenza ridotte
Nessun cambio dell'olio e zero controlli sullo smog, né sostituzione di candele: i veicoli completamente elettrici usano motori che non richiedono manutenzione, eliminando così i relativi tempi di fermo e i costi.
Rumorosità ridotta
La natura silenziosa dell'alimentazione a batteria significa che i cantieri possono lavorare anche il mattino presto o la sera, con una diminuzione del rumore del motore a favore del vicinato.
Guerrieri da strada
Grazie alla loro elevata densità di energia, i veicoli elettrici che funzionano con pile a combustibile (FCEV) possono percorrere grandi distanze e dare prestazioni eccellenti anche con carichi più pesanti.
Nessuna ricarica, rifornimento rapido
Fare il pieno di un veicolo FCEV richiede lo stesos tempo che serve per fare il pieno di un'auto o di un camion alimentati a combustibili fossili, un aspetto che li rende ideali come veicoli a utilizzo elevato.
Infrastrutture ridotte
Poiché non richiedono postazioni per la ricarica veloce, i veicoli FCEV eliminano la necessità di importanti accessi all'alimentazione e di conservazione locale dell'energia.
Una fonte affidabile per l'alimentazione elettrica
Le pile (o celle) a combustibile sono indipendenti dalla rete e per questo sono eccellenti fonti di alimentazione elettrica di riserva per ospedali, banche e centri di dati/telecomunicazioni in cui le interruzioni possono essere vitali.

Energia a bassa emissione di carbonio sul posto.
Su strada e fuoristrada, in applicazioni commerciali e industriali, Cummins è la forza motrice dei veicoli e delle applicazioni a basse emissioni di carbonio più innovativi al mondo, attrezzati per soddisfare tutte le vostre esigenze di alimentazione elettrica, grandi e piccole.
Innovazioni in evidenza
Nel mondo, Cummins disponi di oltre 500 elettrolizzatori in funzione, con oltre 2,000 pile a combustibile che alimentano centinaia di veicoli. Le statistiche parlano da sole. Ciummins possiede la tecnologia e l'esperienza pratica che servono per alimentare il futuro.

Il più grande eletttrolizzatore PEM degli Stati Uniti
Cummins utilizza la tecnologia per l'utilizzo dell'idrogeno per fornire energia rinnovabile ai servizi pubblici dello stato di Washington.

Cummins è leader nella tecnologia SOFC
Cummins sta rapidamente diventando il leader nel campo della tecnologia per l'alimentazione negli usi commerciali e industriali che potrebbe rappresentare un ponte importante verso un futuro carbon neutral, e oltre.

I treni alimentati con pile a idrogeno stanno accelerando
I treni a pile a combustibile idrogeno alimentati da Cummins corrono sui binari dell'Austria.