Il motore diesel

Rudolf Diesel costruì il suo famoso prototipo del motore ad alta compressione nel 1897.  Da allora, il motore diesel si è evoluto diventando una delle forme di generazione di energia più efficienti e affidabili al mondo.

Nei motori diesel, la combustione interna provoca l'espansione di gas ad alta temperatura e alta pressione, che a loro volta muovono i pistoni, trasformando l'energia chimica in energia meccanica.

Nel 1919, Clessie Lyle Cummins fondò la Cummins Engine Company con il progetto di migliorare la tecnologia diesel e produrre i migliori motori del mondo.  La sua visione ha lanciato un'azienda che oggi è leader a livello mondiale e che produce motori diesel per le applicazioni più diverse, dai camion pesanti ai furgoni, dall' all'estrazione mineraria e alla perforazione petrolifera.

Componenti del motore diesel

Guarda come funziona, passo dopo passo!

La tecnologia del motore diesel

Per funzionare in modo efficiente e sicuro, il motore deve fornire continuamente aria, carburante e lubrificazione ai cilindri.  Inoltre, le emissioni del motore, che si generano come sottoprodotti della combustione, devono essere trattate per rispettare gli standard ambientali globali.

Aria
linee linee linee
1 / 2
freccia sinistra freccia sinistra
freccia sinistra freccia sinistra
freccia destra freccia destra
freccia destra freccia destra

I motori diesel di Cummins, oggi

I motori diesel Cummins sono i più potenti e affidabili su strada, in acqua e nei luoghi di lavoro.  La nostra ampia gamma di motori va da 2,8 a 95 litri di cilindrata, per consentire ai clienti di tutto il mondo di sfruttare al meglio il motore Cummins più adatto alle loro specifiche esigenze.  I motori Cummins sono imbattibili in termini di affidabilità e prestazioni.

Trova il motore Cummins perfetto per te
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.