Quando si specifica un sistema di alimentazione Cummins, si può essere sicuri che sia stato progettato da chi ha esperienza sulle applicazioni, sui collaudi, convalide e assistenza sul posto, per erogare un'alimentazione elettrica affidabile anche nelle applicazioni più complesse.
Preparati ad affrontare qualsiasi sfida in fatto di alimentazione elettrica
Hai bisogno di alimentazione elettrica continua per lunghi periodi di tempo? C'è Cummins, non cercare oltre. Anche se il tuo prossimo impianto si trova in un'area in via di sviluppo priva di servizi di pubblica utilità o in cui le utenze sono troppo costose o non sono affidabili, Cummins è in grado di fornire energia primaria economica per installazioni industriali e municipali.
La garanzia del sistema chiavi in mano
Un sistema chiavi in mano di Cummins è molto di più di una delle tante apparecchiature. Ecco come facciamo a garantirti prestazioni senza interruzioni per le tue esigenze di alimentazione primaria.
- Soluzioni specializzate per ambienti complessi
- Affidabilità e lunga durata delle apparecchiature
- Opzioni tecnologiche per la foza motrice da motori alternativi a diesel o gas naturale
- Sistemi in parallelo, monitoraggio e funzionamento da remoto
- Sistemi di alimentazione elettrica a noleggio per rispondere a esigenze immediate o temporanee
- Assistenza post-vendita affidabile
Cummins in azione
Scopri le soluzioni per l'alimentazione primaria Cummins in opera
Clavert Island: 10 anni di energia rinnovabile integrata
Una microrete sostenibile al porto di Fihsermanìs Landing
Cummins aiuta la più grande microrete di energia rinnovabile ibrida d'Australia