Manutenzione del generatore per il settore marittimo Onan

Un dubbio comune fra i naviganti è quello di come mantenere il proprio generatore marino Cummins Onan. Niente paura: con i Kit da Crociera Cummins Onan preconfezionati è facile.

Manutenzione facile

In aggiunta alla comodità del Kit da Crociera Cummins Onan, il robusto contenitore può essere usato per conservare i ricambi aggiuntivi, relativi agli impianti elettrico/meccanico dell'imbarcazione. I codici di ciascun componente del kit sono reperibili nell'etichetta di manutenzione apposta sul gruppo generatore.

La manutenzione di un generatore è simile a quella di un'automobile ed è essenziale per mantenere le massime prestazioni e una lunga durata. Proprio come per un'auto, avrai a disposizione un manuale dell'operatore per il generatore, contenente istruzioni molto specifiche e gli intervalli di manutenzione in forma di tabella. Il manuale ti spiegherà come mantenere il generatore e ti permetterà di registrare le ore di esercizio e le manutenzioni eseguite. Vedrai che il cambio dell'olio, il controllo di batteria e collegamenti, il cambio del filtro dell'olio o dell'aria, nonché l'ispezione visiva dei componenti, sono tipici requisiti della manutenzione. Gli interventi in garanzia, invece, devono essere eseguiti da un Rivenditore/Distributore Cummins o da un tecnico qualificato.

Scelta del piano di manutenzione

I comodi piani di manutenzione qui sotto possono essere ordinati anche dal tuo Rivenditore/Distributore Cummins. Tutti i piani di manutenzione sono laminati in modo speciale per aumentarne la durata e presentano degli occhielli per essere affissi al generatore. Indicano gli intervalli della manutenzione periodica per il tuo modello, oltre all'elenco delle parti di ricambio. Per ottenere i ricambi per altri modelli, rivolgiti al tuo Rivenditore/Distributore Cummins Onan.

Per riparazioni più estese o per la semplice tranquillità, non esitare a rivolgerti al tuo Rivenditore/Distributore Cummins Onan per maggiori informazioni.

Quali controlli del generatore o procedure devo eseguire prima di una vacanza?

Consigliamo quanto segue:

  • Almeno una settimana prima del viaggio o dell'arrivo degli ospiti alla barca, leggi il Manuale dell'operatore Cummins Onan Marine ed esegui tutti i controlli necessari (filtri, cinghie ecc.). Se fosse necessaria la manutenzione, a seconda della stagione potrebbe essere necessario attendere un paio di giorni per la disponibilità di un tecnico del centro di assistenza. Quando serve un tecnico qualificato Cummins Onan, è consigliabile chiamare tutti i centri assistenza Cummins nelle vicinanze per ottenere l'appuntamento migliore.
  • Accertati che la batteria sia completamente carica.
  • Ispeziona e serra tutti i collari e i raccordi dei tubi, soprattutto dello scarico.
  • Verifica tutti i livelli dei fluidi e rabboccali o sostituiscili al bisogno, per le temperature di esercizio previste.
  • Esegui tutti i controlli pre-avviamento come spiegato nel Manuale dell'Operatore e verifica che tutte le valvole nello scafo siano aperte se necessario.
  • Avvia il generatore e controlla visivamente l'eventuale presenza di perdite e di rumori strani.
  • Fai delle prove di accensione e spegnimento da tutte le postazioni.
  • Accendi tutti i carichi che prevedi saranno operativi durante il viaggio, accertandoti di non sovraccaricare il generatore. Fai funzionare il gruppo generatore per almeno 30 minuti sotto carico.
  • Annota le ore di esercizio e aggiungi quelle previste nel viaggio. In base al totale, individua le parti di ricambio necessarie per la manutenzione, in base agli intervalli indicati nel Manuale dell'Operatore. Acquista i ricambi necessari o un Kit da Crociera presso il Rivenditore/Distributore Cummins Onan più vicino.
  • Annota i numeri telefonici dei centri assistenza situati alla destinazione o nelle vicinanze, nel caso di una necessità imprevista di ricambi o servizio.

Cosa è consigliabile per l'utilizzo quotidiano del mio generatore marino Cunnins Onan?

Quelli che seguono sono suggerimenti generali. Altre informazioni utili sono reperibili nel Manuale dell'Operatore che può essere visualizzato online oppure ordinato tramite il Rivenditore/Distributore Cummins Onan, se non è stato fornito con il generatore.

  • Ispeziona e libera dai detriti i filtri dell'acqua marina senza aspettare che si intasino. La mancanza di ispezioni può comportare dei danni alla girante della pompa dell'acqua marina.
  • Ispeziona l'area intorno al generatore per assicurarti che niente sia andato fuori posto o vagante (stracci, attrezzi per la pulizia, utensili, ricambi ecc.) durante il movimento, poiché potrebbe ostruire le prese o le uscite dell'aria, nonché danneggiare cavi o tubi.
  • Verifica i livelli dei fluidi del generatore e l'eventuale presenza di perdite, nonché in base agli intervalli di servizio necessari a seconda delle ore di esercizio ed esegui la manutenzione al bisogno.

Come si prepara il generatore Cummins Onan per la conservazione prolungata?

Consigliamo quanto segue:

  • Leggi il Manuale dell'Operatore Cummins Onan per acquisire dimestichezza se necessario.
  • Avvia il generatore da tutte le postazioni.
  • Fai funzionare il generatore applicando tutti i carichi disponibili fino al valore nominale in uscita.
  • Quando possibile, simula dei guasti per testare il funzionamento di controllo.
  • Scollega e conserva la batteria secondo le indicazioni del fabbricante. Riferimento: BCI (Battery Council International, Chicago IL)
  • Drena l'olio e sostituiscilo con uno nuovo e di viscosità documentata.
  • Verifica che il refrigerante sia idoneo per le temperature di stoccaggio e apporta eventuali modifiche. Se il refrigerante è vecchio di almeno due anni, drenalo e sostituiscilo con una miscela idonea per le temperature di stoccaggio. Il rapporto massimo di glicole etilenico e acqua distillata è 50/50, consigliato 40/60.
  • Rimuovi la girante dell'acqua greggia e conservala in un luogo fresco e asciutto oppure scartala se necessario.
  • Drena e pulisci il lato acqua marina dello scambiatore di calore. Se noti delle eccessive incrostazioni, rimuovi gli accumuli marini o detriti. Può essere necessaria una pulizia professionale presso un centro assistenza Cummins Onan nelle vicinanze.
  • Drena l'acqua dal silenziatore di sollevamento dell'acqua.
  • Pulisci con un panno e olia leggermente le parti che potrebbero arrugginirsi.
  • Ritocca la vernice scheggiata o graffiata.
  • Documenta tutto il lavoro eseguito, comprese le prove di carico e controllo. Fai le riparazioni o annota gli eventuali guasti da risolvere prima di rimettere l'unità in servizio.

Quando rimetti in servizio il generatore:

  • Esamina i documenti di conservazione e fai le riparaziono necessarie per i guasti o problemi annotati.
  • Accertati che la batteria sia completamente carica.
  • Ispeziona e serra tutti i collari e i raccordi dei tubi, soprattutto dello scarico.
  • Verifica tutti i livelli dei fluidi e rabboccali o sostituiscili al bisogno, per le temperature di esercizio previste.
  • Verifica la presenza e il serraggio del tappo di drenaggio del silenziatore oppure installane uno in caso di rimozione per la conservazione.
  • Verifica la presenza e il serraggio del tappo di drenaggio dello scambiatore di calore oppure installane uno in caso di rimozione per la conservazione.
  • Installa la girante rimossa per l'acqua marina. Installa una girante nuova se si è asciugata completamente o comunque danneggiata o se era stata gettata via al momento della conservazione.
  • Sostituisci i filtri del carburante primario e secondario.
  • Pulisci o sostituisci tutti i terminali arrugginiti e corrosi, nonché i collegamenti dei cavi.
  • Pulisci e ispeziona spazzole e giunti rotanti del generatore, se presenti.
  • Collega una batteria totalmente carica.
  • Esegui tutti i controlli pre-avviamento descritti nel Manuale dell'Operatore Cummins Onan e verifica che tutte le valvole nello scafo siano aperte se necessario.
  • Avvia il generatore e controlla visivamente l'eventuale presenza di perdite e di rumori strani.
  • Fai delle prove di accensione e spegnimento da tutte le postazioni.
  • Verifica e regola la frequenza al bisogno.



Ottieni il massimo dalla tua barca!

Registrati per ricevere le ultime notizie, lanci prodotto, tecnologie e altro ancora del settore marittimo.

Registrati

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.