Generatori commerciali e industriali

In grado di avviarsi e di assumere il carico in meno di 10 secondi e di raggiungere il carico nominale in un solo passaggio, i generatori industriali Cummins sono l'emblema della robustezza e dell'affidabilità delle prestazioni meccaniche ed elettriche.

I nostri generatori commerciali e industriali sono adatti a impianti di peaking, impianti di generazione distribuita (DG), peak shaving (o peak lopping) e gestione dell'energia in grandi siti commerciali o industriali. Cummins ha completamente riprogettato i suoi gruppi elettrogeni di fascia alta per offrire l'affidabilità, l'efficienza e la versatilità che i clienti desiderano.

 

Scopri tutti i generatori commerciali e industriali

 

Domande frequenti sui generatori commerciali e industriali

Come funzionano i generatori commerciali?

I generatori commerciali sono un tipo di alimentazione elettrica e possono funzionare con diversi combustibili. Le applicazioni commerciali più comuni sono la fornitura di alimentazione di riserva nei settori della sanità e dei centri elaborazione dati.

Gli ospedali hanno bisogno di un'affidabile generazione di energia di riserva perché qualsiasi perdita di energia potrebbe significare la perdita di vite umane, dato che i sistemi di supporto vitale e le sale operatorie necessitano di un'alimentazione continua.

Anche i centri di elaborazione dati hanno bisogno di un'alimentazione elettrica affidabile perché un'interruzione di corrente potrebbe mettere a rischio importanti dati governativi e aziendali. Molti altri settori commerciali decidono di installare generatori di riserva: dagli hotel alle scuole ai complessi di uffici commerciali.

I generatori sono utilizzati anche per fornire potenza continua in ambienti commerciali e istituzionali, ad esempio in reti elettriche e di riscaldamento combinate per la cogenerazione. L'uso di un generatore ha un senso se un grande edificio o un campus necessita di calore ed elettricità contemporaneamente, perché quando l'energia del combustibile viene convertita in elettricità all'interno di un generatore oppure, di fatto, di una stazione elettrica, circa la metà di tale energia viene dispersa come calore. Così, anziché perderlo, gli schemi di cogenerazione lo utilizzano per mantenere caldo l'edificio, oltre che per produrre elettricità.

Come funzionano i generatori industriali?

I generatori industriali funzionano come i generatori commerciali, ma di solito sono progettati per essere più robusti, in modo da poter operare in ambienti difficili. I generatori usati nel settore minerario, ad esempio, possono essere installati in ambienti molto polverosi, quindi è necessario installare componenti per il filtraggio dell'aria e del combustibile di livello superiore. I generatori usati in aziende del settore chimico e petrolchimico potrebbero essere installati in ambienti corrosivi o esplosivi e quindi necessitano di dispositivi di sicurezza adeguati.

Inoltre, i generatori industriali possono dover soddisfare requisiti di affidabilità superiori. Le operazioni di trivellazione per l'estrazione di gas e petrolio, ad esempio, possono subire decine se non centinaia di migliaia di dollari di perdite in un solo giorno se manca l'elettricità. Nel settore minerario una perdita di elettricità può significare l'assenza di aerazione nella miniera, che metterebbe a rischio la vita dei lavoratori sotto terra.

I generatori industriali devono essere configurati per soddisfare tutte le necessità di alimentazione necessarie - elettricità di riserva, primaria e continua - per garantire la massima sicurezza ed efficienza. Un generatore che alimenta le luci di un complesso di uffici nel Midwest è completamente diverso da uno che deve riscaldare un edificio nelle lande gelide del Canada.

Anche le aziende elettriche possono usare i generatori per alimentare la loro rete elettrica. Grazie alla loro flessibilità e capacità di avviarsi rapidamente, i generatori sono il complemento ideale alle fonti di energia solare ed eolica utilizzate nella rete elettrica. Ad esempio, quando il cielo è nuvoloso e il sole è coperto, i generatori possono intervenire rapidamente e garantire il carico di energia precedentemente garantito dai pannelli solari.

I generatori sono ideali anche per alimentare la rete elettrica delle isole, dove lavorano sempre più spesso insieme alle risorse solari, eoliche e di accumulo energetico.

A volte la distinzione tra uso commerciale, industriale e per le utenze non è così netta. Alcune base militari, ad esempio, hanno i generatori per garantire che l'energia sia sempre disponibile in caso di problemi con la fornitura elettrica esterna, ma in situazioni normali esportano anche elettricità per la rete elettrica, trasformandosi così in modo efficace in centrali elettriche. Allo stesso modo, alcuni centri elaborazione dati utilizzano i loro generatori di riserva come mini centrali elettriche per servire la rete locale quando non sono necessari al centro elaborazione dati.

Che dimensioni deve avere il generatore commerciale o industriale di cui ho bisogno?

Le dimensioni di un generatore dipendono dalla sua applicazione e occorre assicurarsi che la potenza nominale corrisponda all'uso nelle applicazioni come generatore di riserva, primario o continuo. Puoi utilizzare la nostra soluzione leader del settore, Power Suite, per capire le tue esigenze di generazione di energia.

Sii il futuro della generazione dell'energia

Approfondisci le tue competenze; iscriviti per ricevere le ultime notizie del settore, lanci di prodotti, tecnologie e altro ancora.

Caso di studio Azioni

Cummins celebra una partnership a lungo termine con la Nazione Navajo e fornisce energia affidabile alla riserva

Visualizza

Alimentazione di riserva in banca su due generatori Cummins per mantere la sede centrale di CalBank sempre operativa

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.