Soluzioni innovative

Centro
Tecnologia
acustiche

Guarda il video

Una base solida

centro di tecnologie acustiche

Il Centro di tecnologie acustice (ATC) di Cummins presso la fabbrica di sistemi di alimentazione Cummins a Fridley, Minnesota è dotato di una camera semianecoica per la prova di strumenti acustici in grado di misurare e registrare dati acustici con una precisione da record che spaziano da 20 Hz a 20,000 Hz… ovvero l'intero intervallo di frequenza dell'udito umano.

Lungo 105 piedi, largo 80 e alto 36,5 piedi, l'ATC è uno dei più grandi centri del suo genere al mondo nel settore della produzione di diesel o di energia e incarna l'impegno di Cummins verso l'innovazione e l'ingegneria di precisione e l'obiettivo dell'azienda di realizzare prodotti silenziosi per un futuro sostenibile.

In sintonia con la sostenibilità

La realizzazione dell'ATC riflette alla perfezione l'impegno del team verso innovazione e ingegneria di precisione. Nonostante le sue enormi dimensioni, oltre tre quarti dei materiali utilizzati per realizzare il centro sono stati riciclati o recuperati.

I materiali di costruzione scelti comprendono pannelli in metallo parzialmente o totalmente riciclati, cemento a base di ceneri volanti e materiali locali come l'acciaio proveniente da una miniera nel nord del Minnesota. Inoltre il centro sorge in una zona che ha ricevuto la qualifica di area di riqualificazione di terreni dismessi dal Green Building Council americano.

generatore domestico installato fuori da una villetta

Test approfonditi

Sono state condotte 10.000 ore di prove e verifiche nell'ATC per sviluppare la serie QuietConnet di Cummins di generatori per alimentazione domestica di riserva con un livello acustico che corrisponde circa a quello di una normale conversazione umana.

esterno della protezione di un gruppo elettrogeno cummins powerbox

Proteggiamo il suono

I test condotti presso l'ATC hanno contribuito nella progettazione della protezione del gruppo elettrogeno Cummins Power Box. I precisi dati acustici hanno mostrato che la protezione blocca il suono del gruppo elettrogeno QSK78 diesel con elevato numero di cavalli, tanto che il rumore emesso è equivalente al suono della pioggia.

generatore portatile montato all'esterno con una famiglia e il loro camper

Impronta di carbonio ridotta

Grazie ai test approfonditi condotti presso l'ATC, Cummins ha sviluppato il generatore portatile di prossima generazione, l'Onan QG 2800i, che è del 62,7% più silenzioso della linea di prodotto precedente, migliorando di quasi il 50% il consumo di carburante.

Il meglio dell'innovazione

0 K Hz L'ATC è in grado di testare e registrare dati acustici con la massima precisione che spaziano da 20 Hz a 20.000 Hz, ovvero l'intera intervallo di frequenza dell'udito umano.

0 La struttura comprende oltre 2000 diedri anecoici che rivestono l'interno della camera.

0 °C Un complesso sistema di trattamento dell'aria movimenta 11 mm Btu/h di calore di scarto per mantenere un'umidità al 50% e una temperatura a 23°C sempre costanti.

0 Lungo 105 piedi, largo 80 e alto 36,5 piedi, l'ATC è abbastanza grande da poter ospitare fino a 20 school buses. scuolabus.

Oltre le barriere dei normali test

Guarda il video

Collaboriamo con i leader dell'acustica

Noi di Cummins vogliamo creare prodotti che vadano oltre la semplice soddisfazione dei requisiti acustici di base. Siamo orgogliosi di poter creare prodotti più sicuro per migliorare le vite dei nostri clienti. Se desiderate testare i vostri prodotti presso l'ATC, contattate subito il nostro laboratorio!

Contattaci
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.