Il portafoglio di lubrificanti Valvoline Premium Blue è stato sviluppato esclusivamente, testato ampiamente e approvato ufficialmente per i motori Cummins.
Sviluppato in collaborazione con Valvoline, produttore leader di oli per motori, Premium Blue è usato al primo riempimento ed è l'unico lubrificante aftermarket raccomandato da Cummins.
I vantaggi di usare Valvoline Premium Blue:
- Offre prestazioni superiori
- Protezione dei motori estesa
- Consente un drenaggio esteso
- Riduce i costi di manutenzione
Gli oli motore Premium Blue sono un prodotto originale Cummins, disponibili in un'ampia varietà di viscosità, livelli di prestazioni e dimensioni dei contenitori.
Altri prodotti disponibili
Olio per cambi di mezzi pesanti - Gli oli per cambi di mezzi pesanti sono progettati per l'uso da parte di veri professionisti per garantire alte prestazioni e protezione nelle moderne scatole degli ingranaggi dei mezzi pesanti
Grassi - I grassi multiuso e speciali Valvoline offrono un'eccellente stabilità e protezione che influisce direttamente su prestazioni superiori, durata, affidabilità del motore e riduzione del costo totale di proprietà
Oli per sistemi di trasmissione - Gli oli Valvoline per sistemi di trasmissione assicurano prestazioni ottimali e garantiscono una protezione prolungata superiore contro l'usura e la corrosione
Olio idraulico - Gli oli idraulici Valvoline forniscono una protezione antiusura superiore e prestazioni per impieghi pesanti
Fluidi per freni e frizione - I fluidi per freni e frizione Valvoline sono essenziali per garantire un arresto efficace
Lubrificanti industriali - Gli oli e i lubrificanti industriali Valvoline sono realizzati con oli di base e potenziati con additivi e antiossidanti per garantire una lubrificazione superiore che fornisce prestazioni premium, lubrificazione, protezione e massima efficienza a temperature estreme e in condizioni di lavoro difficili
Tectyl - I prodotti Tectyl forniscono principalmente una protezione contro la corrosione, l'umidità, il cloruro, il sale, la scheggiatura, il peeling e l'abrasione impingente, e riducono anche le risonanze delle vibrazioni del metallo

Prodotto in evidenza
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2
Il Valvoline Premium Blue One Solution Gen2, l'ultimo lubrificante della collaborazione di 25 anni di Valvoline con Cummins, è un prodotto di qualità suprema adatto all'uso in molteplici applicazioni di tipo carburante. Fornisce una migliore ossidazione e stabilità termica, oltre a intervalli di drenaggio estesi per entrambe le piattaforme di motori diesel e a gas naturale, semplificando le operazioni per le tue attrezzature alimentate da Cummins.
Testimonianze dei clienti
Testimonianza
L&M Engineering (Regno Unito) Ltd di Lerwick
Un'azienda a conduzione familiare all'estremità più settentrionale della Scozia, a circa 100 miglia dalla costa nord-orientale.
Fondata nel 1982, L&M gode di una solida reputazione tra le flotte di pescherecci, gli operatori di traghetti e gli altri settori industriali che serve, in quanto "supera sempre le aspettative per fornire le soluzioni adeguate", dichiara il direttore Steven Laurenson.
"Ci siamo rivolti a Cummins dopo aver effettuato un lavoro di ripotenziamento su un peschereccio locale che aveva subito un grave guasto al motore di propulsione", afferma Steven Laurenson. "Abbiamo scelto un QSK19 che ha dimostrato di essere un'unità molto capace e affidabile. Il motore Cummins più grande su cui abbiamo lavorato finora è un motore di propulsione QSK60 in una nave da rifornimento di petrolio".
Steven è più che felice di sostenere Valvoline come la scelta migliore in termini di lubrificante.
"Abbiamo in stock altre marche, ma riteniamo che l'approvazione dei lubrificanti Valvoline da parte di Cummins offra una chiara garanzia di massime prestazioni. Investire nell'olio giusto offre molti vantaggi operativi, facendo risparmiare ai clienti tempo e denaro a lungo termine".
Testimonianza
Marine Power Drechtsteden (MPD)
Valvoline Premium Blue gioca un ruolo importante nel business in espansione della MPD, come spiega il proprietario Dennis van Wijlen:
"Ho usato il prodotto Valvoline per 25 anni. Molto semplicemente, è il miglior lubrificante approvato dal CES che ci sia. Ogni volta che ci siamo imbattuti in una situazione in cui un'imbarcazione ha mostrato un alto consumo di olio lubrificante, abbiamo lavato e poi riempito il motore con Premium Blue e c'è stato un miglioramento immediato.
"Ci piace coinvolgere il cliente nel processo decisionale del passaggio a Valvoline Premium Blue. Eseguiamo sempre un'analisi del lubrificante esistente ed esponiamo i vantaggi in termini di costi del passaggio: l'aumento degli intervalli di servizio, la riduzione del consumo e la maggiore durata del motore".