R2.8 Turbo Diesel
Non tutti i motori vengono realizzati allo stesso modo. Quando i componenti fondamentali, quali pompe di carburante, filtri, accessori, motori di avviamento e volani, non sono inclusi in un pacchetto motore, sarà nacessario recuperare tutti questi elementi da produttori diversi, sperando di ottenere un ottimo risultato. Per quanto riguarda i componenti specifici cne non sono inclusi nel prodotto R2.8 Turbo Diesel, quali attacchi del motore e pacchetti di raffreddamento, l'azienda offre la sua assistenza includendo la più esaustiva guida di installazione e il più completo kit di strumenti del produttore presenti sul mercato dei motori assemblati, nonché mediante supporto a chiamata da Cummins Care. Una squadra di dediti estimatori è pronta a offrire la sua assistenza.
Seleziona un'applicazione
Panoramica:
Cos'è incluso nel prodotto assemblato?
Il nostro team di Estimatori ha realizzato un pacchetto che offre tutto il necessario per avviare il motore, fatta eccezione per batteria, pacchetto di raffreddamento e, naturalmente, carburante diesel, per farsì che il nuovo motore Cummins sfrecci più veloce del vento. Ecco cosa è incluso nel kit del motore asseblato:
PN 5467046 include:- Assemblaggio del motore R2.8 Turbo Diesel
- Azionamento accessorio front-end completo (alternatore, alimentazione elettrica, pompa dello sterzo, mozzo della ventola, cinghia a serpentina)
- Pompa a vuoto azionata a camma
- Filtro carburante/separatore dell'acqua remoto
- Filtro dell'olio remoto
- Debimetro e alloggiamento
- Cablaggio del motore e modulo di controllo del motore
- Starter
- Volano
- Cablaggio universale per veicoli (cablaggio per il motore di avviamento non incluso)
- Pedalle dell'acceleratore
- Display da cruscotto J1939 CAN
- Manuale del proprietario**
- Guida di installazione**
- Accesso online a Cummins Quick Serve**
- Informazioni sui test sulle emissioni
.png)

Considerazioni aggiuntive
Il motore assemblato R2.8 Turbo Diesel NON è una sostituzione diretta del motore integrato adatta a tutti i veicoli. Prima di effettuare l'acquisto, andrebbero fatte le dovute considerazioni in termini di modifiche del pacchetto di raffreddamento, condizionameto dell'aria, idoneo accoppiamento e adattamento della trasmissione, montaggio del motore, impiantistica di aspirazione e intercooler, integrazione del cablaggio e altre modifiche meccaniche/elettriche che potrebbero sorgere quando si effettua una modifica significativa di un veicolo. Si raccomanda che tutte le modifiche più significative, che vengono apportate al veicolo, vengano eseguite da professionisti.
*L'installazione di un motore assemblato non incrementa necessariamente il carico utile e le classificazioni di traino originali del veicolo. Prima di effettuare l'acquisto, consultare tutte le informazioni sulle emissioni in base al codice del ricambio desiderato, in quanto vigono le leggi federali sulle emissioni.
**I materiali stampati potrebbero essere inviati separatamente in una data diversa, ripetto alla spedizione del motore assemblato.

Calcolatore del rapporto di trasmissione
In un veicolo, le prestazioni del motore dipendono pesantemente dal resto della configurazione del sistema di trasmissione. È possibile utilizzare questo semplice calcolatore del rapporto di trasmissione come strumento per supportare il proprio progetto di realizzazione, per ottimizzare le prestazioni, risparmiare carburante o trovare l'equilibrio giusto per soddisfare le proprie esigenze.