Casi di studio nel settore agricolo

Cummins in azione

Contadini indipendenti e coltivatori commerciali di tutto il mondo si affidano ai motori e ai generatori Cummins. Cummins soddisfa le esigenze sia di chi coltiva pochi ettari di terreno sia di chi mantiene una serra aziendale

Clicca sugli articoli qui sotto per leggere alcune delle storie di successo dei nostri clienti del settore agricolo.

attrezzature agricole su un campo
Visualizza  1 - 6 di 13
A tutti gli agricoltori! Sappiamo che le efficienze aiutano a garantire il successo delle aziende nel lungo periodo, ecco perché abbiamo sviluppato dieci consigli per aumentare il risparmio di carburante e, di conseguenza, di denaro. Guarda il video per scoprire di più su come i nostri consigli possono aiutarti a sfruttare al meglio il tuo motore, riducendo al tempo stesso al minimo i costi operativi. La serie Cummins Performance è la nostra gamma di motori agricoli più potente e produttiva esistente, oltre a essere la più efficiente in termini di consumo di carburante e a minimizzare il costo totale di proprietà.
Nel 2020, Kubota ha presentato il suo trattore più grande di sempre, l'M8 da 19.510 libbre/8550 kg. I suoi punti forte: potenza, affidabilità, comfort e valore.
Durante la recente giornata di prova della piattaforma di alimentazione Dot in Arizona, Ann Schmelzer, Responsabile generale di Cummins per l'Agricoltura globale ha parlato con Grainews di come Cummins sta sviluppando applicazioni agricole futuristiche e autonome.
Quando Bandit Industries ha richiesto una soluzione di alimentazione Cummins per la sua cippatrice cingolata per alberi interi Intimidator® 20XP, ha scelto il motore della serie Performance B6.7 per avere una potenza e una coppia elevate in un formato più piccolo e più semplice. Con una potenza di 326 hp/243 kW, il motore della serie Performance B6.7 è dotato di un doppio certificato per soddisfare i regolamenti sulle emissioni EU Stage V ed EPA Tier 4 Final, che offre a Bandit Industries la flessibilità di accedere ai mercati delle esportazioni.
Il cotone australiano è considerato tra i migliori al mondo per qualità e rendimento. Nell'ambito di un accordo di joint venture, CSD (Cotton Seed Distributors) e CSIRO hanno investito più di 70 milioni di dollari australiani nella coltivazione del cotone e nella ricerca dal 2007 ed entro il 2024 questo investimento raggiungerà 140 milioni di dollari australiani in totale. Al momento la sfida principale per CSD consiste nel fornire varietà che soddisfino le esigenze del settore del cotone in espansione poiché affinché le nuove varietà arrivino sul mercato possono servire fino a 13 anni.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.