Il rispetto dell'ambiente in cifre
0 % di riduzione dei gas serra degli stabilimenti e delle strutture Cummins a partire dal 2018
0 miliardi di risparmi derivanti da progetti di risparmio di carburante realizzati con i clienti dal 2014
0 milioni di riduzione dei rottami metallici in libbre ottenuta da Cummins nel 2021
0 miliardi di galloni in benefici idrici annuali per la comunità sostenuti da Cummins Water Works nel suo primo anno di attività
Collaboriamo per progredire contro il cambiamento climatico
Un'acquisizione chiave per il futuro

Un altro primato per le celle a combustibile Cummins in Europa
La tecnologia di Cummins sta alimentando la prima flotta al mondo di treni passeggeri a idrogeno in Germania. I treni Alstom Coradia iLint sono dotati di sistemi a celle a combustibile Cummins e percorreranno la prima tratta di treni passeggeri al 100% a idrogeno al mondo. I primi treni passeggeri a emissioni zero della flotta di 14 treni sono arrivati nel 2022.

I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali
Cummins sta facendo progressi sui nove obiettivi di PLANET 2050, la strategia di sostenibilità ambientale dell'azienda. L'azienda ha dichiarato di aver ridotto l'utilizzo di acqua, la produzione di rifiuti e molto altro nel 2021 rispetto al 2018, l'anno di riferimento. Cummins continua a beneficiare del suo sostegno all'espansione del 2018 di un parco eolico nell'Indiana nordoccidentale.

Un altro modo per ridurre il carbonio
Nel 2022, Cummins ha annunciato che avrebbe apliato le sue piattaforme di gruppi motopropulsori leader del settore con i primi motori unificati e indipendenti dal carburante. Queste piattaforme utilizzeranno blocchi motore e componenti principali che condividono architetture comuni, ottimizzabili per l'utilizzo di carburanti a basse emissioni di carbonio. I nuovi progetti consentiranno agli utenti di motori a combustione interna di ridurre le emissioni di carbonio durante lo sviluppo dell'infrastruttura per le soluzioni no-carbon.

Cambiamento climatico
Collaboriamo con i reali contro il cambiamento climatico
Cummins è entusiasta di essere stata tra i primi 45 destinatari del sigillo Terra Carta dell'allora Principe Carlo, che premia le aziende per il loro impegno nella sostenibilità e nella decarbonizzazione. L'onorificenza è stata annunciata il 3 novembre 2021 poco prima del vertice globale sul clima COP26 di Glasgow. L'Iniziativa per i Mercati Sostenibili si allinea con molte delle azioni che sosteniamo.

Ridurre le emissioni
Mettiamo al lavoro le nostre competenze tecniche
Le sfide climatiche mondiali hanno un impatto sulle nostre vite e sui mezzi di sussistenza. Il Regno Unito sta investendo nel lavoro di Cummins per alimentare i motori a combustione interna con l'idrogeno, una delle diverse tecnologie rispettose del clima su cui stiamo lavorando. È così che promuoviamo l'equilibrio tra potere e responsabilità.

Agire
Un treno per oggi, e domani
La tecnologia delle pile a combustibile di Cummins contribuisce ad alimentare il primo treno passeggeri al mondo alimentato a idrogeno. Conveniente e a bassa manutenzione, si prevede che entrerà in servizio in Germania nel 2022. Cummins è orgogliosa che la nostra tecnologia stia giocando un ruolo chiave in questa importante iniziativa.

Riduzione del consumo idrico
Alla ricerca di stili di vita circolari
Le priorità di Cummins sono la riduzione delle emissioni di gas serra, delle emissioni di composti organici volatili, del consumo di acqua e dei rifiuti di ogni tipo. Stiamo creando un piano del ciclo di vita circolare per ogni ricambio che produciamo per usare meno, usare meglio e usare di nuovo. Ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi, che portano a riduzioni significative e risparmi critici in quei settori chiave — la nostra missione? Zero emissioni.