Centres de reconstruction pour moteurs à haute puissance

Une véritable innovation. Une véritable expertise.

Reconstruction de moteurs Cummins de grande puissance

master rebuild center video thumbnail

Pourquoi choisir une reconstruction Cummins?

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre moteur Cummins tout au long de son cycle de vie. Vous êtes intéressé par les modifications et les mises à niveau des performances du moteur qui peuvent améliorer la facilité d'entretien et les économies de carburant.

C'est pourquoi nous avons investi dans la construction d'un réseau d'installations de pointe, dotées d'experts hautement qualifiés, dans le seul but de fournir des reconstructions de haute puissance d'une qualité inégalée.

Regarder la vidéo

Une qualité certifiée et garantie

  • Les Master Rebuild Centers sont certifiés ISO 9001
  • Utilisation de pièces d'origine Cummins New et ReCon® pour une efficacité et des normes de qualité accrues
  • Une qualité de reconstruction supérieure grâce à un processus prédéfini et une efficacité améliorée en utilisant des équipements de pointe.
  • Effectué par des techniciens certifiés Cummins
  • Mêmes processus/normes de contrôle de la qualité que les nouveaux moteurs Cummins
  • Garantie complète d'un an/heures illimitées offerte

 

Signes indiquant que vous avez besoin d'une reconstruction Cummins

  • Le nombre total de gallons de carburant brûlés dépasse les limites normales
  • La puissance de sortie n'est plus conforme aux spécifications
  • L'analyse de l'huile moteur révèle une consommation excessive
  • L'historique des réparations et de l'entretien indique un besoin.
  • Les conditions d'exploitation exigent un rendement supérieur

 

Vous voyez certains de ces signes maintenant?

Demander un devis

Processus de reconstruction en 6 étapes

Chaque moteur qui arrive à notre centre de reconstruction HHP passe par un processus en six étapes qui garantit qu'il est « comme neuf » avant d'être expédié à nos clients.

Cummins manufacturing employee

Étape 1

Démontables

Chaque noyau est démonté jusqu'au dernier écrou et boulon à l'aide d'équipements automatiques tels que des clés à chocs pneumatiques, des dispositifs de rotation, etc. Les pièces sont triées et les pièces non récupérables sont enlevées tandis que les pièces récupérables sont acheminées vers le nettoyage.

Cummins manufacturing employees

Étape 2

Nettoyage 

Les composants sont nettoyés individuellement à l'aide des dernières méthodes de nettoyage automatisées non abrasives qui garantissent l'absence de dommages au métal et l'élimination de tous les débris dans le moteur. Cela garantit que chaque composant répond aux normes de qualité pour être réutilisé dans le processus.

Cummins manufacturing employee

Étape 3

Inspection 

Des processus d'assurance qualité rigoureux sont suivis pour vérifier que le moteur répond aux spécifications d'origine de l'usine. Chaque pièce est inspectée à l'aide de systèmes sophistiqués. Par exemple, le contrôle par magnétoscopie permet de détecter des fissures invisibles à l'œil nu. Toute pièce qui échoue à l'inspection sera mise au rebut.

Cummins manufacturing employee

Étape 4

Composants

Les pièces hors spécifications sont ré-usinées sur des équipements de précision afin d'éliminer toute erreur humaine et de garantir une qualité et une précision dimensionnelle constantes pour chaque pièce. Les tolérances de production sont mesurées à l'aide de jauges électroniques pour atteindre une précision sans précédent. Tous les calibrages effectués dans l'atelier sont contrôlés dans notre laboratoire sophistiqué de calibrage et d'électronique, ce qui garantit un étalonnage précis.

Cummins manufacturing employee

Étape 5

Ré-assemblage

Le moteur est réassemblé à l'aide de pièces neuves et ReCon sur un convoyeur contrôlé par ordinateur qui utilise des systèmes sophistiqués tels que des coulisseaux d'écrou, des manipulateurs, etc. Les pièces d'usure critiques telles que les pistons, les segments, les roulements, les brosses, les joints, les filtres et les joints d'étanchéité sont remplacées par des pièces d'origine Cummins neuves. Le moteur est construit sur une ligne d'assemblage de reconstruction, la première du genre, supervisée par des techniciens formés en usine, avec 150 contrôles de qualité approfondis.

Cummins manufacturing employees

Étape 6

Essais

Chaque moteur est soumis à une série de tests de qualité rigoureux qui comprennent des essais de puissance, de couple et de 25 autres fonctions vitales. L'équipement de test de notre centre de reconstruction utilise les mêmes technologies et équipements que ceux utilisés pour tester les nouveaux moteurs Cummins. Les moteurs sont ensuite recouverts d'un revêtement anti-environnement et peints selon l'application ou les exigences du client.

La véritable différence

Cummins reconstruit votre moteur dans un environnement contrôlé de classe mondiale, en le démontant jusqu'au dernier composant, en le nettoyant, en l'inspectant puis en intégrant des pièces Cummins d'origine pour garantir une qualité de produit inégalée.

Conformément au processus de fabrication de qualité de Cummins, les moteurs sont testés par des techniciens hautement qualifiés afin de respecter ou de dépasser les normes d'usine d'origine, ce qui vous garantit la qualité et la fiabilité que vous attendez.

 

Demander un devis pour une reconstruction d'origine Cummins

Afin de demander un devis pour reconstruire votre moteur Cummins de forte puissance, contactez votre distributeur Cummins local ou cliquez sur le lien ci-dessous pour demander un devis en ligne.

Demander un devis Télécharger la brochure

Fiez-vous au service Cummins

0 + emplacements d’entretien

0 + emplacements de concessionnaire

0 + pays

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.