Cummins présentera le concept de système d'alimentation hybride pour véhicules récréatifs au Florida RV Supershow 2023

Fridley, Minnesota
""

Le chef de file mondial de l’alimentation et de la technologie, Cummins Inc. (NYSE : CMI) a annoncé aujourd’hui que son nouveau système d’alimentation hybride pour l’industrie des VR sera exposé au Florida RV SuperShow, à partir du 18 janvier, au Florida State Fairgrounds. Le système d’alimentation concept combine la technologie de batterie au lithium-ion la plus avancée de l’industrie avec les génératrices Onan pour VR. Il en résulte un ensemble moteur intégré qui réduit les émissions, le fonctionnement en mode silencieux et la gestion intelligente des charges à l’aide d’une interface d’utilisateur simple.

L’affichage du concept de Cummins sera présenté avec une génératrice Onan QG 2800i, un bloc-batterie au lithium-ion de qualité automobile de 6,7 kW-h et un moyeu unique de distribution d’électricité. Le moyeu de distribution d’électricité contient l’onduleur, le convertisseur et les composants de chargeur dans un format compact. La combinaison de la génératrice de 2,8 kW et de la batterie au lithium-ion permet aux RVers d’avoir la même quantité d’alimentation accessible qu’une plus grande génératrice de 5 kW avec moins d’émissions et moins de bruit ou de vibrations. Le système intelligent est également prêt pour le solaire acceptant jusqu’à 500 W d’entrée solaire.

How it Works

« Afin d’améliorer la vie des gens en alimenter un monde plus prospère, l’exploration de la nouvelle technologie est non seulement le bon geste pour notre entreprise, mais vital pour une route vers un avenir plus durable », affirme Theodosia Rush, directeur général de Cummins mobile Power.

Cummins s’engage à rendre les RVers plus libres dans leurs aventures. Un système d’alimentation hybride comme celui-ci permet aux campeurs d’aller plus loin et de rester en dehors plus longtemps sans craindre de panne d’électricité parce qu’il combine les meilleurs aspects de la technologie au lithium-ion et à la génératrice à montage fixe. Les batteries assurent un fonctionnement silencieux, et la génératrice à bord fait en sorte que ces batteries ne s’adonnent jamais à une charge nulle. Les RVers peuvent profiter de la liberté d’errer et de la tranquillité d’esprit que la puissance sera toujours disponible.

Fresh Off the Grid

L’appariement de génératrices Onan et de la technologie de lithium-ion soutient directement un environnement plus propre et l’objectif d’atteindre un monde avec des émissions nettes à zéro. La transition vers un avenir décarboné commence maintenant, mais il faudra du temps pour qu’elle soit entièrement réalisée. Au cours de cette transition technologique, Cummins s’engage à offrir un portefeuille de solutions d’alimentation pour répondre aux besoins en évolution de l’industrie des VR. Le concept hybride de petit moteur hors route conforme à la norme 2024 du California Air Resource Board (CARB) est une étape importante dans cette direction.

Pour encore plus de solidité de Cummins dans l’industrie des VR, le secteur des systèmes d’alimentation a aligné un groupe spécial d’experts cross-fonctionnels entièrement axé sur l’offre de solutions d’alimentation auxiliaires optimisées pour les véhicules récréatifs et commerciaux. Cummins est enthousiasmée par l’avenir de cette industrie dynamique et continuera de prendre les décisions stratégiques qui améliorent la vie des gens.
 

À propos de Cummins Inc.

Cummins Inc., un chef de file mondial en matière de technologie de l'alimentation, est une société composée de segments commerciaux complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large éventail de solutions d'alimentation. La gamme de produits de la société s'étend des solutions de réseau électrique unifié intégrées à combustion interne, électriques et hybrides aux composants, notamment les systèmes de filtration, les systèmes de traitement secondaire, les turbocompresseurs, les circuits d'alimentation, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement d'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production électrique, les commandes à micro-réseaux, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 73 600 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins sert ses clients en ligne, par un réseau de succursales de distribution indépendantes et appartenant à l'entreprise, et par l'entremise de milliers de concessionnaires dans le monde. Elle a cumulé 2,2 milliard(s) en vente sur 28,1 milliards en 2022.

Contact avec les médias
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.