Cummins Inc. lance un moteur à hydrogène de 15 litres à l'exposition ACT

Aujourd’hui, Cummins Inc. (NYSE : CMI) a lancé son moteur à hydrogène de 15 litres à ACT Expo à Long Beach, en Californie. Ce moteur est construit sur la nouvelle plateforme agnostique du carburant de Cummins, où en dessous du joint d’joint d’en-tête, chaque moteur de type de carburant a des composants largement similaires, et au-dessus du joint d’joint d’erreur, chacun a des composants différents pour différents types de carburant. Cette version, avec la pleine production attendue en 2027, s’associe à un carburant à hydrogène propre et sans carbone, un élément clé de la stratégie de Cummins visant à aller plus vite afin d’aider les clients à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
« Nous avons établi des objectifs significatifs dans le cadre de notre stratégie de durabilité de la planète 2050, y compris un objectif de zéro émission », a déclaré Srikanth Padmanabhan, président du secteur des moteurs de Cummins Inc. « La réduction des émissions de carbone des bien-roues nécessite une innovation des sources d’énergie et des solutions d’alimentation. Bien que les cas d’utilisation pour les groupe motopropulseurs électriques et à piles à carburant soient prometteurs, l’appariement de l’hydrogène vert dans la technologie éprouvée des moteurs à combustion interne fournit un complément important aux solutions futures à émissions nulles. »
Cummins a annoncé les essais de la technologie de combustion interne de l’hydrogène en juillet 2021, et a fait d’impressionnants résultats précoces, atteignant déjà les objectifs en matière de puissance de production et de couple (plus de 810 pi-lb de couple et 290 HP du moteur de poids moyen). Des essais supplémentaires sur les prototypes plus avancés de Cummins commenceront bientôt. Avec l’importante empreinte de Cummins dans le secteur de la fabrication à l’échelle mondiale, l’entreprise peut rapidement faire de l’échelle de la production.
L’industrie a besoin de plusieurs solutions pour répondre aux besoins de tous les clients sur route et hors route et de toutes les applications compte tenu de la variation des cycles de service et des environnements de fonctionnement.
Le moteur sera une solution alimentée à zéro carbone pour plusieurs marchés. Cummins a l’intention de produire des moteurs à combustion interne de l’hydrogène dans les cylindrées de 15 litres et de 6,7 litres, croyant que ces moteurs permettent à l’industrie d’agir et de réduire les émissions de GES encore cette décennie, accélérant ainsi la réduction du carbone.
« Travailler avec Cummins pour naviguer dans le voyage vers des émissions nulles signifie travailler avec un partenaire expérimenté qui a les connaissances, les outils et les ressources nécessaires pour assurer une transition en douceur », a déclaré Jim Nebergall, general manger, hydrogène engines chez Cummins Inc. « Nos clients répondent favorablement à cette technologie pratique. Ces moteurs ressemblent à des moteurs, ils sonnent comme des moteurs et s’adaptent là où les moteurs s’adaptent normalement », a-t-il poursuivi.
Les moteurs à combustion interne à hydrogène utilisent du carburant à zéro carbone à un prix initial inférieur d’une pile à carburant ou d’un véhicule électrique à batterie avec peu de modifications aux véhicules d’aujourd’hui. L’adoption rapide sur le marché de véhicules alimentés par des moteurs à hydrogène est motivée par la maturité de la technologie, le faible coût initial, la portée étendue des véhicules, l’alimentation rapide, le point commun de l’installation du groupe motopropulseur et la familiarité de l’utilisateur final.
« Le camionnage lourd est essentiel à l’économie mondiale et est l’un des secteurs les plus difficiles à abate de l’économie », a déclaré Daryl Wilson, directeur général du Hydrogen Council. « Nous sommes encouragés par les progrès de Cummins dans le développement de moteurs à combustion interne alimentés à l’hydrogène et nous sommes impatients de poursuivre les progrès qui peuvent nous aider à atteindre la décarbonisation rentable des économies partout dans le monde. »
Cummins Inc., un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 59 900 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins dessert ses clients en ligne, par l’entremise d’un réseau de distributeurs indépendants et propriétés de l’entreprise, et par l’entremise de milliers d’emplacements de concessionnaires partout dans le monde, et a gagné environ $2.1 milliards sur les ventes de $24 milliards en 2021.