Les installations de génératrices au gaz de Cummins alimentent l'équivalent de 52 000 maisons

Daventry, R.-U.
HSK78G
HSK78G

Daventry, r.-u. – Depuis son lancement en mars 2019, les installations de génératrices à essence HSK78G de Cummins Inc. ont atteint une capacité d’installation de plus de 80 MW, ce qui équivaut à alimenter environ 52 000 maisons.

Avec une demande accrue de production d’électricité à faible teneur en carbone, les organisations de toutes les industries recherchent des sources d’énergie de rechange afin de réduire leur empreinte carbone tout en offrant un rendement fiable et robuste. Afin de répondre à ce besoin, Cummins a fortement investi dans l’expansion de sa gamme de gaz en lançant la gamme de génératrices à essence HSK78G en mars 2019.

Avec une puissance volumique de jusqu’à 2 MW, les génératrices à essence à faible combustion de Cummins sont conçues pour offrir une alimentation fiable à un ensemble diversifié d’industries, des industries extractives et manufacturières aux centres commerciaux et aux hôpitaux. Avec une flexibilité de carburant sur toute la plage, les génératrices HSK78G utilisent des sources de carburant gratuites naturelles, peu coûteuses et à faible BTU qui seraient autrement considérées comme des déchets.

Une solution de production d’électricité durable

« Nous voyons un intérêt accru de la part d’un éventail diversifié d’industries, qui envisagent toutes le passage à des solutions de rechange à faible teneur en carbone pour la production d’électricité. Avec un rendement thermique le plus efficace sur le marché à sortie thermique de 47,1 % et 2110 kW pour le chauffage, le refroidissement et la production de vapeur, la série de génératrices offre d’importants avantages environnementaux. Ils peuvent également fonctionner en parallèle avec les systèmes de chaleur et d’électricité combinées, qui peuvent convertir de 70 à 90 % de l’énergie du carburant qui est brûlé en électricité ou en chaleur utile, ce qui accroît encore les justificatifs durables », a déclaré Ann-Kristin deVerdier, directrice générale de la gestion de l’énergie de Cummins.

Le HSK78G a été installé avec succès dans un grand éventail d’applications, de l’horticulétique, de la logistique et de la fabrication, en passant par la fourniture d’alimentation au gaz pour les centrales électriques et l’alimentation de secours au réseau national.

« Nous avons travaillé dur pour élaborer une solution qui répond aux attentes du marché en matière de performance, de temps de fonctionnement et de coûts, tout en respectant le besoin de réduire les émissions. La série de génératrices HSK78G fournit une alimentation fiable, quelles que soit l’extrême source de carburant ou les conditions de fonctionnement pour les applications d’alimentation de pointe et de puissance de pointe », a ajouté m. deVerdier.

La puissance de la cogénération

La génératrice a fait ses preuves dans un certain nombre d’applications de puissance électrique de première puissance, plus particulièrement pour l’application de production combinée de chaleur et d’électricité récemment accomplie pour Varegro, une entreprise horticole belge. Avec un rendement total supérieur à 100 %, l’entreprise a été en mesure de répondre à tous ses besoins énergétiques, y compris l’éclairage, la récupération de CO2 et les exigences en matière d’eau chaude, tout en produisant suffisamment de puissance pour la revendre au réseau national.

Ailleurs, une industrie agricole aux é.-u. a choisi Cummins pour offrir un système de cogénération, qui fournira une alimentation continue de 2 MW à une serre. L’ensemble de génératrice installé à 60 Hz HSK78G est conçu pour fonctionner en mode parallèle, offrant un rendement électrique élevé jusqu’à 43,5 %, ce qui permet au client d’économiser plus de carburant.

Alimentation fiable hors réseau

Le HSK78G offre une alimentation fiable, peu importe l’existence d’une infrastructure de réseau. Pour un fabricant de textiles éloignés au Pakistan, ainsi que pour Walker & Son (Hauliers) Ltd., une entreprise de transport et de stockage basée au r.-u., les avantages sont énormes, offrant aux deux installations des capacités de production d’électricité robustes et rentables hors réseau, couplées à une efficacité électrique élevée jusqu’à 44,2 %.

Applications parallèles à l’alimentation de pointe et au réseau

Adaptées aux applications d’alimentation de pointe, les génératrices à essence peuvent être utilisées comme systèmes d’alimentation de secours, soutenant le réseau pendant les périodes de forte demande, et compenser les fluctuation des sources d’énergie renouvelable comme l’éolien et l’énergie solaire. 10 unités HSK78G fourniront au total 20 MILLIONS de puissance de secours sans coupure avec TMS Grid Ltd., une entreprise d’ingénierie et de conseil basée au r.-u.. En plus du rendement élevé du produit, la certification de conformité du code de réseau des génératrices a permis à TMS Grid Ltd. de démontrer sa conformité aux exigences du G99 du R.-U. De plus, les unités HSK78G respectent les plus récentes limites d’émissions définies par la nouvelle directive de l’usine de combustion moyenne (MCPD) éliminant le besoin d’un système de traitement des gaz d’échappement, ce qui offre un coût total de possession inférieur.

A further 11 units have recently been installed in a hybrid power station based in Western Australia, offering a total of 22MW installed capacity. Avec un mélange de technologie solaire, éolienne et de batterie, les modèles de génératrices HSK78G seront utilisés pour stabiliser l’alimentation, offrant moins de dérangements de tension et de fréquence et des temps de récupération plus rapides.

Au Myanmar, Cummins fournira huit unités HSK78G à Petro &Trans, une entreprise de l’industrie de la distribution qui opère comme grossiste et détaillant et dont l’empreinte de distribution est importante, et qui sera installée dans deux de ses centrales électriques pour un total de 16 MILLIONS de puissance. La puissance générée sera utilisée pour alimenter le réseau national, ce qui apporte d’importants avantages financiers à l’entreprise.

Visitez la page Web de la série à essence Cummins HSK78G pour en savoir plus.

Contact avec les médias
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.