Le modèle de pulvérisateurs Apache de l’année 2021 obtiennent l’alimentation de la série Cummins Performance

Cummins Inc. (NYSE: CMI) announces that Equipment Technologies (ET) will feature Cummins’ latest Performance Series engine technology in their model year 2021 Apache AS850, AS1050, and AS1250/XP agriculture sprayers.
Alimentés soit par les moteurs de la série Performance B4.5 ou B6.7 de Cummins, les pulvérisateurs apaches de la série AS sont dotés de la puissance et du couple requis pour surmonter les conditions de terrain les plus difficiles. L’architecture simplifiée du B4.5 et du B6.7 ainsi que la conception sans RGE signifient que chaque moteur est plus léger et plus compact que ses prédécesseurs, soutenant ainsi l’objectif de ET de machines légères sur le terrain pour moins de compactage du sol et une consommation de carburant réduite.
« Avec les nouveaux moteurs de la série Performance, les pulvérisateurs Apache AS de série bénéficient d’une amélioration de la performance jusqu’à 15 % en raison de l’augmentation de la puissance et du couple offerts tout au long de la plage de vitesse du moteur. Ils sont également plus productifs sur la ferme, ce qui permet aux agriculteurs d’économiser 8 % en carburant et 3 % dans l’ensemble du carburant et du liquide d’échappement des diesels. Non seulement cela a-t-il d’importants avantages en matière d’environnement et de durabilité, mais cela permet également de réduire les coûts d’exploitation ce qui est une grosse victoire pour nos clients. Nous sommes heureux de collaborer avec Cummins afin d’introduire les moteurs de la série Performance dans notre gamme de pulvérisateurs. » explique Veera Rajendran, vice-présidente ingénierie, ET.
Les pulvérisateurs autopropulsés Apache as de la série sont l’un des premiers aux é.-u. à adopter la puissance de la série Performance de Cummins et sont doublement certifiés pour se conformer à la phase V de l’UE, la norme d’émissions la plus stricte à l’échelle mondiale, ainsi qu’à la catégorie 4 finale de l’EPA. Le nouveau traitement suivant à module™ simple de Cummins est jusqu’à 40 % plus petit et 20 % plus léger que les systèmes précédents, et il est positionné verticalement sur les nouveaux pulvérisateurs de série AS pour faciliter de nouvelles fonctionnalités d’entreposage tout en maintenant la visibilité à partir de la cabine.
Doug Keele, directeur des comptes de l’ET chez Cummins, ajoute : « Nous avons été ravis quand ET nous a abordés avec un nouvel objectif d’augmenter la puissance et les capacités de plusieurs pulvérisateurs de série AS. Avec une relation d’affaires s’étendant sur plus de 20 ans, notre travail ensemble s’est toujours concentré sur les agriculteurs qui exploitent les produits Apache. Nous savions que notre technologie de moteur de la série Performance pourrait atteindre les objectifs d’ET et offrir des avantages supplémentaires en matière de performance, d’efficacité et de conservation de la valeur pour les les propriétaires de pulvérisateurs à dans le monde. »
Les moteurs de la série Performance de Cummins sont fabriqués dans son usine de moteurs de Rocky Mount en Caroline du Nord, aux É.-U.
Cummins Inc., un chef de file mondial en matière de technologie de l'alimentation, est une société composée de segments commerciaux complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large éventail de solutions d'alimentation. La gamme de produits de la société s'étend des solutions de réseau électrique unifié intégrées à combustion interne, électriques et hybrides aux composants, notamment les systèmes de filtration, les systèmes de traitement secondaire, les turbocompresseurs, les circuits d'alimentation, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement d'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production électrique, les commandes à micro-réseaux, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 73 600 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins sert ses clients en ligne, par un réseau de succursales de distribution indépendantes et appartenant à l'entreprise, et par l'entremise de milliers de concessionnaires dans le monde. Elle a cumulé 2,2 milliard(s) en vente sur 28,1 milliards en 2022.