Auteur

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar
General Manager – Global Spark Ignited Business

Puneet Singh Jhawar est directeur général de l’entreprise mondiale du gaz naturel pour Cummins Inc. Dans ce rôle, il est responsable de la vision des produits, de la gestion financière et de la performance globale du secteur du gaz naturel. Au cours de ses 14 années de carrière chez Cummins, M. Jhawar a cultivé des relations réussies avec plusieurs des plus grands clients de Cummins. Jhawar a une vaste expérience à l’échelle mondiale, avec des rôles basés au Moyen-Orient, en Inde, en Europe et aux États-Unis.

23 mars 2023
Lorsqu’on passe aux moteurs au gaz naturel, il y a plusieurs aspects différents à considérer. La sécurité est une priorité absolue pour le moteur et le véhicule...
13 fév 2023
Les parcs de véhicules de poids moyen, des fourgons postaux aux autobus scolaires, passent aux carburants de remplacement. Parmi les carburants à faible émission de carbone, le propane, aussi...
22 nov 2022
Le propane est une source d’énergie à faible teneur en carbone couramment utilisée dans des millions de maisons partout au pays pour la cuisine, le chauffage pour la maison, l’eau chaude et bien d’autres...
31 oct 2022
Il existe plus de 23 millions de véhicules au gaz naturel dans le monde, dont plus de 175 000 aux États-Unis. Parmi ceux-ci, 64 % de tout le carburant sur route utilisé dans...
28 oct 2022
Aux États-Unis, le gaz naturel est le carburant de remplacement numéro un pour les véhicules commerciaux. Il brûle propre et peut aider à réduire les gaz à effet de serre...
27 oct 2022
Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, est un carburant constitué d’un mélange d’hydrocarbures, principalement de propane et de butane. Il a été utilisé depuis des décennies dans un...
21 oct 2022
De nombreux opérateurs de parcs commerciaux pensent à la transition de leurs véhicules aux moteurs à hydrogène ou au gaz naturel. Ces carburants peuvent être d’excellentes façons de...
28 Sep 2022
Le gaz naturel est un excellent carburant de remplacement pour les véhicules propres. Ses avantages sont souvent annoncés du point de vue des propriétaires de parcs commerciaux qui...
26 Sep 2022
Qu’est-ce que le gaz naturel renouvelable? Le gaz naturel renouvelable, ou RNG, est parfois connu sous le nom de biométhane ou de biogaz mis à niveau. Digestion anaérobie, un processus dans...
21 Sep 2022
Il y a plusieurs considérations pour les gestionnaires de parcs qui veulent passer aux moteurs au gaz naturel. Certains des facteurs clés comprennent l’éducation du conducteur,...
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.