Author

Blair Claflin

blair claflin director of sustainability communications
Director of Sustainability Communications

Blair Claflin est directrice de Sustainability communications for Cummins Inc. Blair s’est jointe à l’entreprise en 2008 en tant que directrice des communications sur la diversité. Blair vient d’un journal de fond. Il a travaillé auparavant pour le Indianapolis Star (2002-2008) et pour le registre des moines (1997-2002) avant cela. [courriel protégé]

 

17 août 2022
La législation établit des incitations clés pour le développement des technologies qui alimentera l’avenir et l’infrastructure pour soutenir...
05 août 2022
Le chef de file mondial en technologie de l’alimentation a également fait des progrès en 2021 sur son objectif de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) de la peinture et...
22 juillet 2022
Le nouveau rapport de l’entreprise a beaucoup à dire sur la réduction du carbone, sur la question de l’équité raciale et entre les sexes et sur une variété d’autres défis,...
30 juin 2022
Les sujets de discussion vont du changement climatique à la justice environnementale, en plus de l’état de la planète 2050, de la durabilité de l’environnement de l’entreprise...
11 mai 2022
Cummins fait face à l’occasion de faire partie de la solution qui s’adresse aux changements climatiques en poursuivant la réduction des gaz à effet de serre (GES) à partir de...
28 avril 2022
Cet objectif se concentre sur la minimisation des déchets grâce à l’efficacité matérielle, la plus grande empreinte d’eau et de déchets de l’entreprise dans la chaîne de valeur. C’est tellement...
26 avril 2022
Bien que chaque brevet commence par une idée novatrice, les dirigeants de Cummins affirment que de nombreux facteurs entrent dans l’octroi d’un brevet mondial. « Chaque brevet commence...
30 mars 2022
L’entreprise a également été nommée à la liste des 100 entreprises américaines les plus durables sur la même période que...
21 mars 2022
À travers l’entreprise, les employés travaillent pour être de meilleurs intendants de cette ressource de plus en plus importante. OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L’EAU CUMMINS 2030 L’un des...
11 mars 2022
L’entreprise a travaillé sur 20 projets solaires en 2021, allant d’un réseau relativement modeste de 36 kilowatts de pointe (kWp) qui était la phase 2 d’un projet à...
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.