Quel est l'état actuel de l'infrastructure de ravitaillement en gaz naturel?

Aux États-Unis, le gaz naturel est le carburant de remplacement numéro un pour les véhicules commerciaux. Il brûle propre et peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le passage aux moteurs au gaz naturel présente de nombreux avantages, mais concentrons-nous sur leur infrastructure de ravitaillement.
Quelles sont les différentes installations de production de gaz naturel?
Le gaz naturel est principalement obtenu à partir de ressources fossiles. Aux États-Unis, une tendance connue sous le nom de révolution des schistes a fait doubler presque la production intérieure de gaz naturel en 20 ans. Le gaz naturel est abondant, relativement peu coûteux et largement disponible. Ce carburant procure aux moteurs au gaz naturel de grands avantages économiques.
Le méthane, principal composant du gaz naturel, peut également être obtenu de manière renouvelable en fermentant des déchets organiques. Le gaz fabriqué de cette manière est connu sous le nom de gaz naturel renouvelable (GNR). Le RNG peut être entièrement avec le gaz naturel traditionnel. La production industrielle de RNG connaît un boom entraîné par une demande croissante. En 2020, 157 installations produisaient du GNR. À la fin de 2021, ce nombre était passé à 230.
Quelle quantité de gaz naturel est disponible?
Le gaz naturel est utilisé depuis des décennies dans les applications autres que le transport. Par conséquent, les utilisateurs et les producteurs peuvent compter sur une vaste infrastructure de flux moyen et de flux bas. Cela inclut les pipelines pour le transport entre les régions produisant du gaz naturel et les centres de population. Dans la plupart des régions urbaines et suburbaines, les réseaux de distribution denses livrent du gaz naturel dans les maisons et les entreprises. Si vous alignez tous les pipelines de distribution de gaz naturel aux États-Unis, cela équivaut à 10 fois la distance entre la terre et la lune.
Bien que le gaz naturel soit presque universellement disponible, il n’est pas toujours disponible pour une utilisation dans les véhicules. Il est disponible sous forme comprimée dans environ 1 500 stations de ravitaillement publiques et privées aux États-Unis. Il existe, en comparaison, environ 145 000 stations-service. De nombreux parcs intéressés par cette technologie investissent dans une infrastructure de carburant privée afin qu’ils peuvent alimenter sur place avant de partir sur les routes pour la journée. Il peut s’agit d’un investissement important que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre. Cela dit, les véhicules au gaz naturel sont la technologie d’alimentation de remplacement la moins resserrante disponible aujourd’hui. Aucun changement radical n’est nécessaire dans les véhicules ou l’infrastructure de transport.
De nombreux fournisseurs de carburant au gaz naturel sont également prêts à ressaiser l’infrastructure de carburant et à récupérer les coûts sur plusieurs années avec un prix du carburant légèrement plus élevé.
À quoi ressemblent les installations de ravitaillement en gaz naturel?
Les entreprises qui choisissent de construire une station de carburant pour gaz naturel comprimé (GNL) dans leurs locaux ont plusieurs options.
Les stations-service à remplissage rapide reçoivent du carburant à basse pression provenant du réseau de distribution local. Il se comprime ensuite dans les réservoirs de stockage à haute pression. Lors du ravitaillement du véhicule, le bateau à haute pression se décharge rapidement dans le réservoir du véhicule. Ce type de station-service est le meilleur pour les remplissages rapides et utilisé généralement dans les stations à accès public.
Les stations à remplissage de temps conviennent le mieux aux véhicules lourds avec de grands réservoirs qui font le plein chaque nuit à un emplacement central. Ces stations reçoivent du gaz naturel à basse pression des entreprises de services publics et le gaz est comprimé directement dans le véhicule. Les stations à remplissage de temps ont tendance à être conçues sur mesure. Ils sont conçus en fonction du nombre total de véhicules, de leur capacité et du temps disponible pour les remplir, entre autres facteurs. Le remplissage d’un véhicule à une station de remplissage de temps peut prendre jusqu’à plusieurs heures.
Il existe également des stations hybrides à remplissage combiné. Ils incorporent des éléments des systèmes à remplissage rapide et à remplissage rapide et offrent les deux options, ce qui permet une grande flexibilité.
Le gaz naturel peut également être utilisé sous forme liquide. Les véhicules fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) nécessitent des installations de ravitaillement spéciales. Les stations de GNL sont moins fréquentes – il y en a environ 60 aux États-Unis. Les installations de GNL contiennent de l’équipement spécialisé en matière de gaz d’eau de surintensité, et leur utilisation nécessite certaines précautions de sécurité en raison de la température extrêmement basse du carburant. Les stations de GNL servent généralement aux applications de camionnage long-courrier.
Combien de véhicules utilisent du gaz naturel?
L’utilisation du gaz naturel dans les véhicules motorisés a augmenté au cours des six dernières années. De 2016 à 2021, son utilisation a augmenté de plus de 230 %. Les immatriculations de véhicules neufs ont également connu une croissance. En 2021, les entreprises ont enregistré environ 6 500 véhicules au gaz naturel. Il s’agit d’une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Il y a 121 000 véhicules alimentés au gaz naturel sur les routes aux États-Unis. Cummins a produit plus de 85 000 moteurs au gaz naturel pour véhicules de poids moyen et lourd. Les moteurs au gaz naturel sont bons pour les applications comme les autobus de ville, les autobus scolaires et les camions à ordures.
Si vous voulez en savoir plus sur d’autres aspects du gaz naturel, n’oubliez pas de vérifier également nos réponses aux questions fréquentes sur les moteurs au gaz naturel. Ces réponses couvrent des sujets comme le coût, la faisabilité et l’intégration du gaz naturel dans les parcs commerciaux.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.